日常的な操作中にユーザーの安全を確保するのに役立つセーフティ ライト カーテンの目的と用途について説明します。
セーフティライトカーテンとは何ですか?
ライトカーテンは、人間のオペレーターが存在する場合、潜在的に危険なデバイスまたは機械の動作を自動的に中断できます。これらの安全装置は、「ライト スクリーン」や「光学ガード」など、さまざまな名前で呼ばれることもあります。名前が何であれ、これらの装置はメンテナンスなどの日常的な操作中にユーザーの安全を確保するのに役立つと同時に、産業環境においてオペレーターにさらなる自由と柔軟性を与えます。
ライトカーテンはどのように機能しますか?
ライトカーテンは、送信機と受信機の2つの部分で構成されています。
- 送信機 には、受信機に赤外線パルスを送信する複数のLEDが含まれています。パルスは上から下など順番に放射され、各パルスは特定の周波数で放出されます。
- 受信機 は送信機とペアになって、これらのパルスを正しい順序とタイミングで「予測」し、それによって他の光源からの干渉の可能性を排除(またはほぼ排除)します。
不透明な物体が送信機と受信機の間を通過すると、その物体がパルスの受信を妨げます。この中断により、接続されたデバイスまたは機械が停止します。
ライトカーテンは、自己監視回路を備えている点で他の 光電センサー とは異なります。動作に障害が発生した場合、この回路は自動停止信号を送信し、有効な安全装置が存在しない限り接続されたデバイスが機能しないようにします。
ライトカーテンの用途: 操作ポイントと境界制御
製造業者や産業施設では、一般的に操作ポイントと境界という2つの状況で安全機構としてライトカーテンを採用しています。
- 操作ポイント。これらのガードでは、ユーザーは油圧プレスの下などの材料取り扱い場所にライトカーテンを設置して、機械の稼働中に誰も危険ゾーンに入らないようにします。
- 周囲。対照的に、境界ガードは、ロボットアームなどの作業スペースまたは部屋全体の境界を定めることを指します。これらのガードにより、機械の移動範囲に人や物体が入らないようにすることができます。
ライトカーテンは、物理的な障壁などの他の種類の安全装置に比べて利点があります。物理的な障壁で保護されたマシンよりも、光のカーテンで保護されたマシンの方がアクセスが容易です。ライトカーテンバリアを使用すると、日常的なメンテナンスと、人間の介入を必要とする半自動プロセスの両方をより簡単に、より効率的に実行できます。
安全ライトカーテンの操作: 設置に関する考慮事項
言うまでもなく、機械を安全に再起動するには、オペレーターは機械の再起動およびリセット スイッチをライト カーテンの定義された領域の外側に配置する必要があります。さらに、動作サイクルのどの時点でも停止できるマシンを制御する場合にのみ、ライトカーテンを使用する必要があります。たとえば、フル回転クラッチプレスなどの制御対象デバイスが、回路が停止信号を発行した後もサイクルまたはストロークを完了する場合、そのマシンはライトカーテンの適切な候補ではありません。
オペレーターはライトカーテンを使用して、危険な操作の特定のポイント、または機械の動きによって定義される空間の周囲全体を保護できます。物理的な障壁などの従来の安全装置と比較すると、ライトカーテンの自動化により、機械の保守や半自動操作の実行がより容易かつ効率的になります。