電子機器のコア部品である積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、IT機器の進化に伴い需要が大幅に増加しています。近年、車載用MLCCはMLCC市場全体の成長を牽引すると期待されており、「業界の新定番」として注目されています。
サムスン電機は、コア原材料技術を活用し、世界トップクラスの自動車用MLCC製造を提供
サムスン電機は1986年から積層セラミックコンデンサ(MLCC)技術に取り組んでおり、2016年から産業用および車載用MLCCを生産しています。サムスン電機は産業用および車載用MLCCポートフォリオの拡大に重点を置き、釜山に車載用MLCC専用の製造ラインを設立して、車載用MLCC市場を積極的に育成しています。2020年には車載用MLCC市場への注力の一環として、車載用パワートレインやABS向けのMLCCを開発し、車載用MLCCのフルラインナップを確立しました。自動車用MLCCに必要な高度な技術スキルに重点を置いたことにより、サムスン電機は世界トップクラスの自動車用MLCCメーカーの1つに成長しました。
現在、MLCC技術の中核となる原材料を開発・内製化できる企業は非常に少なく、サムスン電機は2022年までに車載用MLCC分野で第2位になることを目指している。この目標は、MLCCの中核となる原材料の開発・製造、技術競争力の強化、自社設備と生産能力の増強による車載用MLCC市場での事業拡大によって達成される。
エレクトロニクス産業の主力であるMLCCは、現在自動車に牽引されている
自動車用MLCCは歴史的に「業界の新たな定番」と考えられており、現在でも需要が続いています。車載用MLCCは電子機器のコア部品として、IT機器の進化に伴い需要が着実に増加しており、今後もMLCC市場全体の成長を牽引していくことが期待されています。
MLCCについて: 髪の毛の太さに関する先進技術
MLCCは、半導体 (APやIC) などのアクティブ コンポーネントに必要な電力を蓄積し、確実に供給することで、チップがシームレスに動作できるようにします。水位を保持して制御するダムと同様に、MLCCは測定された一定の電流を供給して部品の損傷を防ぎます。MLCCはテレビ、スマートフォン、家電、自動車など、電子回路を搭載したほとんどの製品に搭載されています。
MLCC製品のサイズはさまざまです。MLCCは、平均的な人間の髪の毛よりも細く、肉眼では見えない0.4mm x 0.2mmという薄さから、5.7mm x 5.0mmという薄さまであります。参考までに、最新のスマートフォンには約1,000個、自動車には10,000個、高級車には30,000個ものMLCCが使用されています。
MLCCはマイクロレベルで最も難しい技術スキルを必要とする
MLCCは、最も小さな電子部品の1つであり、500 ~ 600層の誘電体層と電極層を含むハイテク製品です。MLCCをうまく製造するには、狭いスペースに多数の誘電体を積み重ねる方法を知っておく必要があります。積み重ねる層が増えるほど、より多くの電気を蓄えることができるからです。
つまり、材料技術で薄くて小さな誘電体シートを作成する方法と、適切な製造技術で均一な層を積み重ねる方法を理解することが重要です。これにより、MLCCを適切に製造するために必要なマイクロテクノロジーを理解するための高度な入門レベルが得られます。
車載用MLCC市場は「1台あたり1万個」規模で拡大中
車載用MLCCは安全性に不可欠なため、高い信頼性と耐久性が求められます。自動車の過酷な試験環境に対応するためには、高温・高電圧に耐える材料の開発や、耐振動性・耐湿性を高める微細構造設計技術の開発が不可欠です。
自動車用MLCCの製造には高い技術的障壁があるため、これらの部品はサプライヤーの市場に留まっています。車両の利便性機能が向上するにつれて、MLCCの需要は増加し続けるでしょう。一例として、先進運転支援システム(ADAS)用に搭載される電子制御ユニット(ECU)の増加が挙げられます。
車両1台あたりのECU数が30個から100個以上に増加するにつれて、車両1台あたりのMLCC要件は10,000個以上増加すると予想されます。さらに、自動運転機能の開発に伴ってデータ処理と電力消費が増加すると、高性能MLCCの量も増加します。
モルガン・スタンレーの調査によると、世界のMLCC市場は2025年までに157億5,000万ドル(約18兆8,300億ウォン)に成長すると予想されており、年間MLCC生産量は5兆1,300億ウォンに急増すると予想されている。
Samsung Electro-MechanicsがBosch Global Supplier Award 2021を受賞
Samsung Electro-Mechanicsは、原材料、製品、サービスの製造と供給、特にコスト、イノベーション、ロジスティクスの品質における優れた業績が評価され、Bosch Global Supplier Awardを受賞しました。ボッシュは、約23,000社のサプライヤーの中から、16か国から46社をこの賞に選出した。
ボッシュのサプライチェーン管理責任者であるアーネ・フレミング博士は、この賞について次のように述べています。「ボッシュ・グローバル・サプライヤー賞は、世界中の優れたサプライヤーに敬意を表すものです。開発とイノベーションのパートナーとして、彼らはボッシュの競争力維持に大きな役割を果たしています。」