室内空気質の問題はここ数年でますます重要になってきており、最近の技術革新により、家庭やオフィスの空気を継続的に監視することがはるかに容易になりました。これらのビデオでは、センサー自体と関連する評価キットのデモンストレーションを含む、Sensirion SCD4x CO2センシング テクノロジーの詳細について説明します。
SCD4xは、正確な光音響センシング原理を使用して信頼性の高い測定結果を提供する、Sensirionの次世代小型CO2センサーです。小さなフットプリント、広い電源電圧範囲、そしてコスト効率の組み合わせにより、設計者は高品質のCOに対して比類のない価格対性能比を得ることができます。 2 センサー。
SCD4x: 簡単な紹介
次のビデオでは、室内の空気質に関する一般的な考慮事項とそれを監視する重要性について概要を説明します。また、Sensirion SCD4x C02センサーが、現代のアプリケーションに適したセンサーとしてどのように優れているかについても学びます。
SCD4xデモ
キットの内容や簡単なデモンストレーションなど、Sensirion SCD4xのより詳しい情報を知るには、このビデオをご覧ください。
SCD4x評価キット: 概要
Sensirion SCD4x評価キットを使用すると、この革新的なCO2センサーを使用した回路のプロトタイプ作成と開発が簡単に行えます。このビデオでは、キットの内容を理解し、SCD4xをコンピューター、組み込みプラットフォーム、またはプロトタイピング環境に接続する方法を学びます。
SCD4x評価キット: ControlCenterチュートリアル
Sensirion SCD4xのように使いやすく強力なCO2センサーを最大限に活用するための鍵は、直感的なソフトウェアを使用してその機能を開発することです。このビデオを見て、SensirionのControl Centerソフトウェアがどのように開発プロセスの効率化に役立つかを学んでください。
SCD4xによるCO2センシングで室内空気質を向上
Sensirion SCD4xが室内空気質の監視と制御に重要な役割を果たす仕組みをご覧ください。概要についてはこのビデオをご覧ください。