Silicon Labsスマートホームシリーズ第3部: 魅力的なスマート製品とサービスの提供

このシリーズの最後の部分では、スマートホームの真の価値を実現するために連携して機能する個々のデバイスの効果的な組み合わせについて説明します。

魅力的なスマート製品とサービスを消費者に提供

このシリーズのパート1パート2 では、スマートな設計によって合理的なコストで高い価値を実現する方法と、市場での成功を確実にするために対処する必要がある設計上の障壁のいくつかについて説明しました。しかし、スマートデバイスが設計された後でも、やるべき作業はまだたくさん残っています。スマートホームの真の価値は、個々のデバイスからではなく、連携して動作するすべてのデバイスの相互作用から生まれます。

人工知能

人工知能は、スマートホームに価値を生み出す最も重要な新興技術です。スマート センサーは家の目や耳のような存在で、環境に関する情報やユーザーからの入力を収集します。スマート デバイスはスマート ホームの要であり、照明やスプリンクラーをオンにしてホームを管理します。

AIはスマートホームの頭脳です。AIは、データ内のパターンと異常を識別することで、ホーム エコシステムが収集したデータをどのように処理するかを決定できるようにします。誰かが家に近づいたときに、ビデオを使用して家の外を監視するホーム セキュリティ システムを検討してください。これらのシステムは、モーション検出を使用して、記録またはユーザーにライブストリーミングする必要があるイベントが発生しているかどうかを判断します。この場合、インテリジェンスの主な機能は、誤検出を排除することです。住宅所有者は、鳥が飛んできたり、路上の車がバックファイアして銃声のような音が鳴ったりするたびに通知を受け取りたいとは思っていません。

AIの重要な応用例の1つは顔認識です。新しいスマートドアロックは、AIを使用して、家に入ることを許可する人を決定します。次世代のベビーモニターは顔認識技術を使って赤ちゃんが目覚めたかどうかを判断します。企業が新たなAIイノベーションを開発し続けると、より多くの機能と新しいアプリケーションが可能になります。たとえば、姿勢検出機能により、赤ちゃんが仰向けに寝ているかどうかを親に知らせることができます。

当初、AIはクラウドに実装されることが意図されていました。クラウドは事実上無制限のメモリと処理リソースを提供します。ただし、ライブ ビデオ ストリームをアップロードして処理することは不可能です。さらに、クラウドとの往復により、多くのリアルタイム タスクで大きな遅延が発生します。これらの問題に対処するために、AIの一部はエッジに向かって移行しています。

AIは次世代のスマートデバイスの開発に不可欠です。AIは、スマートホームが提供する価値がどれだけ実現されるかです。OEMは、スマート デバイスが実際にどの程度「スマート」である必要があるか、またデバイス同士がどのように相互作用するかを理解する必要があります。AIは、急速に拡大する市場においてOEMが自社製品を他の幅広い製品と差別化できる主な方法であるため、重要です。

エコシステム

AIが脳だとすると、エコシステムはスマートホームを相互接続する構造です。Google HomeやAmazon Alexaなどのエコシステムにより、ユーザーはスマートホームと対話し、そのすべての機能にアクセスできるようになります。

スマート製品の成功には、エコシステム内でうまく機能することが不可欠です。消費者は、さまざまなベンダーのさまざまなスマートデバイスを統合したいと考えています。また、信頼性が高く、一貫性のある体験も求めています。たとえば、寝室の照明をオンにする音声コマンドは、キッチンの照明をオンにする音声コマンドと似ている必要があります。使いやすさは妥協できません。

現在、OEMはプロトコル準拠テストを通じてデバイス間の接続の相互運用性を検証できます。ただし、エコシステムの相互運用性も考慮する必要があります。Google HomeとAmazon Alexaは同じデバイスと通信できますが、デバイスを制御するために使用するAPIはまったく異なります。これは、スマートホーム業界全体でさらなる標準化が必要であることを示す唯一の例ではありません。 

OEMが連携して動作するスマート製品を設計できるように、業界のリーダーはWorksWithなどのイベントに積極的に参加しています。WorksWith は、スマートホーム業界の主要企業が集まり、使いやすさと相互運用性を促進する仮想会議です。Google、Amazon、Microsoft、Comcast、Samsungなどの企業が参加し、シリコンおよびモジュール メーカー、ツール ベンダー、サードパーティ ソフトウェア、AI、設計サービス、クラウド サービス、サービス プロバイダーなど、スマート ホームのさまざまな側面を代表します。つまり、WorksWithは、スマート ホーム開発者があらゆるハブやエコシステムと連携する製品を作成するために必要なトレーニングを提供する集中型イベントです。

スマートホーム市場はイノベーションで溢れています。今後数年間で、消費者は無数のスマートデバイスにアクセスできるようになります。人工知能は、これらのデバイスとの相互作用を通じて多くの新しい機能を実現します。エコシステムは機能を統合し、消費者にとっての使いやすさを簡素化します。豊富な開発リソースでサポートされた実績のあるテクノロジーとプラットフォームを基盤として、OEMは連携して高い価値を提供し、生活を真に簡素化することで、市場で成功するスマート製品を構築できます。

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here