TDK Corp. and its EPCOS division have introduced to the market a fast, electronically controlled, self-monitoring thyristor switch for capacitive loads. The company’s new TSM-LC-N690 is capable of connecting power capacitors within a few milliseconds, and as often and long as requested to the grid without any wear off.
モジュールはコンデンサの2相スイッチングを実行するため、中性導体は必要ありません。
新しいTDK/EPCOSサイリスタ モジュールは、最大690 VACまで拡張された動作電圧範囲を備えています。新しいモジュールは、動作電圧に応じて最大60 Aの電流を切り替えることができ、40 kvar (キロボルトアンペア無効) から75 kvarの無効電力用に設計されています。
無効電力は、電気モーターや変圧器などによる負荷によって電流と電圧の位相がずれたときに発生します。無効電力は、力率補正コンデンサを切り替えることでほぼ完全に補償できます。PFCはエネルギーコストを削減し、環境への負荷を軽減します。
新しいTDK/EPCOSモジュールは、電流のゼロクロス (電圧が存在しない瞬間) でスイッチングすることで、コンデンサの動作寿命を延ばすのに役立ちます。危険な過電流が回避され、電力網は電力、データ、または通信回線に誘発される瞬間的なエネルギーの急増である過渡現象にさらされません。
モジュールは電圧、位相、および自身の温度を継続的に監視するため、非常に信頼性があります。すべてのEPCOSサイリスタ モジュールと同様に、TSM-LC-N690は静かに動作し、摩耗やメンテナンスが不要で、スイッチング時間はわずか5ミリ秒 (ms) と短いです。
EPCOS TSM-LC-N690サイリスタ モジュールは、EPCOSの動的力率コントローラ、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC)、またはプロセッサから直接トリガーできます。プレス、溶接機、エレベーター、クレーン、風力タービンなどの動的PFCアプリケーションに適しています。
TDKは、電子・磁気製品の主要材料であるフェライトを商品化するために1935年に設立された大手エレクトロニクス企業です。TDKの現在のポートフォリオには、TDKおよびEPCOSの製品ブランドで販売されている電子部品、モジュール、システムが含まれています。同社はまた、電源、磁気応用製品、エネルギーデバイス、フラッシュメモリ応用デバイスも製造しています。
ドイツのミュンヘンに拠点を置くTDKのEPCOS部門は、コンデンサ、セラミック部品、EMCフィルタ、インダクタ、非線形抵抗器、RFモジュール、表面弾性波部品、サージアレスタ、フェライトを提供しています。