TDK lanza nuevo módulo tiristor para corrección del factor de potencia

Publicado por

TDK Corp. y su división EPCOS presentaron en el mercado un conmutador tiristor rápido, controlado electrónicamente, con automonitoreo para cargas capacitivas. El nuevo TSM-LC-N690 de la compañía tiene la capacidad de conectar capacitores en pocos milisegundos, y con la frecuencia y por la duración que se requiera, a la red sin desgaste.

El módulo realiza una conmutación de dos fases de los capacitores, de modo que no se requiere un conductor neutral.

El nuevo módulo tiristor TDK/EPCOS presenta un rango de tensión de operación expandido de hasta 690 VCA. Según la tensión de operación, el nuevo módulo puede conmutar corrientes de hasta 60 A y está diseñado para una potencia reactiva de 40 kvar (kilovoltioamperio reactivo) a 75 kvar.

La potencia reactiva se produce cuando la corriente y la tensión están fuera de fase, como consecuencia de las cargas impuestas, por ejemplo, por los transformadores y motores eléctricos. La potencia reactiva puede ser compensada casi en su totalidad por capacitores de corrección del factor de potencia de conmutación. La PFC (corrección del factor de potencia) reduce los costos de energía y alivia la carga en el entorno.

El nuevo módulo TDK/EPCOS ayuda a incrementar la vida útil de los capacitores mediante la conmutación en el cruce por cero de la corriente: el punto instantáneo en el que no hay tensión presente. Se evitan las peligrosas sobrecorrientes y la red no se expone a las transientes, esas sobretensiones temporales inducidas por las líneas de comunicación, datos o alimentación.

El módulo monitorea continuamente la tensión, la fase y su propia temperatura. Por lo tanto, es muy confiable. Al igual que todos los módulos tiristores EPCOS, el TSM-LC-N690 opera silenciosamente y no tiene desgaste ni precisa mantenimiento. Además, cuenta con un tiempo de conmutación breve de tan solo 5 milisegundos (ms).

El módulo tiristor EPCOS TSM-LC-N690 puede activarse mediante los controladores de factor de potencia dinámicos del EPCOS, los controladores lógicos programables (PLC) o directamente desde el procesador. Es apto para aplicaciones de PFC dinámica con prensas, máquinas soldadoras, elevadores, grúas y turbinas eólicas.

TDK es una compañía de productos electrónicos líder en el mercado, establecida en 1935, que comercializa ferrita, material clave en productos electrónicos y magnéticos. La cartera actual de TDK abarca componentes electrónicos, módulos y sistemas comercializados con las marcas de productos TDK y EPCOS. La compañía también fabrica suministros de energía, productos de aplicación magnética, dispositivos de energía y dispositivos de aplicación de memoria Flash.

La división EPCOS de TDK, con sede en Múnich, Alemania, ofrece capacitores, componentes cerámicos, filtros EMC, inductores, resistores no lineales, módulos RF, componentes de onda acústica superficial, disipadores de sobretensión y ferrita.

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió