ハードウェア、ソフトウェア、クラウド、セキュリティ、パートナー エコシステムをすべて1か所にまとめた統合IoTプラットフォームであるSamsung ARTIK™ は、高品質のIoTアプリケーションを設計および構築する多くの人にとって重要なリソースです。Samsung ARTIK™ とそのモジュールが提供するリソースを活用している賢明なイノベーターであれば、合理化されたプロトタイピングと設計を活用し、特定のセンシング機能を製品に統合するなどして、製品の機能性をさらに向上させることに注力していることは間違いありません。便利なことに、530や710などの高度に統合されたSamsung ARTIK™ モジュールは、I2C、SPI、またはアナログまたはデジタルIOを介して通信するあらゆるセンサーとインターフェイスできます。
当社には24種類を超える センサー サブカテゴリがあり、その多くは、皆さんがよくご存知で、おそらくすでに設計で検討されている機能が統合されています。しかし、真のイノベーターは予期せぬものを求めていることがよくあることを私たちは知っています。だからこそ、Samsung ARTIK で動作可能な、私たちのお気に入りの過小評価されている 特殊センサー™を10個紹介したいと思います。
静電容量式タッチセンサー
最初にご紹介する過小評価されているセンサーは、静電容量式タッチセンサーです。静電容量式タッチでは、抵抗膜式タッチのようにユーザーが実際に画面を押す必要がなく、センサーのすぐ周囲の領域に異物が入ったときのセンサー静電容量の変化を利用します。
関連商品を見る
センサー自体は非常に単純な場合が多く、後処理が必要です。そのため、多くの静電容量式タッチ センサーには、制御、 フィルタリング、自動再調整も統合されており、実際に使用可能なデータを マイクロ コントローラーに提供します。
クリック検出機能付き3D方向センサー
加速度計とは異なり、 方向センサー は重力のみを使用して6つの固有の位置を検出します。これらは、タブレットなどのデバイスで横向きモードと縦向きモードを判断するためによく使用されます。 STMicroelectronicsの FC30 は、シングルタップとダブルタップを割り込みとして認識することで マウスのような機能を統合している点で特別です。 これにより、このセンサーは、デジタルフォトフレームなどのヒューマンインターフェースアプリケーションや、モーショントリガーイベントに使用できる真のスタンドアロンデバイスになります。
飛行時間センサー
一つはっきりさせておきたいのは、飛行時間センサーはドローンのようなものが空中にどのくらいの時間いたかを教えてくれるわけではないということです。この用語は、光がエミッターからレシーバーに戻ってくるのにかかる時間から来ています。
Time of Flight (ToF) センサーは、基本的に距離と近接のセンサーです。 VL53L0CX などの一部のセンサーは、レーザー測距などの技術を使用して精度を高め、反射率の低い表面の影響を減らします。このモジュールは、1Dジェスチャ認識やカメラのオートフォーカス システムの高速化にも使用できます。
デジタル湿度・圧力・温度センサー
温度センサーと湿度センサーを組み合わせるのは珍しいことではありませんが、これに圧力センサーが加わることで、 Bosch の BME280 チップは特殊カテゴリに分類され、さまざまなIoTアプリケーションにとって魅力的な選択肢となっています。 このデバイスは小型で、無効にすると0.1uAしか消費しないため、 バッテリー 駆動のIoTデバイス、 GPS 拡張、または単に環境コンテキストに最適です。
カラーセンサー
アプリケーションによっては、単純な フォトダイオードを使用して光を感知するだけで十分です。これにより、スマートホームなどのアプリケーションで光レベルに関する定量的なデータをユーザーに提供できます。 点灯。ただし、一部のアプリケーションでは、光の色に関する定性的なデータが必要です。ams AGのTCS3472は光からデジタルへのコンバーターと見なされ、IRブロッキングを内蔵した赤、緑、青、クリアな光値のデジタル (I2C) 出力を提供します。VishayのVEML6040もRGBWの色と強度のデータを提供します。このセンサーの特徴は、人間の目の反応に一致するスペクトルを提供する特別なフィルタリング技術が追加されていることです。
UVインデックスセンサー
周囲光センサー は多くのアプリケーションで使用されており、 Silicon Labs の SI1132 は、暗いガラスの後ろから直射日光の下まで、どこでも機能する統合型UVインデックス センサーによって追加機能が追加されています。このセンサーはノイズに対する耐性が優れており、屋内でも屋外でも幅広いアプリケーションで使用できます。 UVセンサーにより、健康に影響を与えることが知られている屋外のUVレベルに関する重要な情報を着用者に提供できるため、このデバイスは健康およびフィットネス市場の消費者向け製品にとって魅力的なものになります。
ダストセンサー
光線が空気中の塵の粒子を捕らえる様子は誰もが見たことがあるが、ほとんどの人が顔をしかめてダスターをつかもうとするところに、 Amphenole のエンジニアたちは分析の機会を見出しました。
SMARTダストセンサーは、 IR LED とフォトセンサー(IR近接センサーによく似ています)を使用して、空気中の粒子をその反射に基づいて検出して識別します。PWM出力を使用して、タバコの煙のような小さな粒子と標準的なハウスダストのような大きな粒子を区別できます。
圧電振動センサー
ピエゾセンサーはそれほどハイテクには見えません。これらは、特殊な特性を持つ薄い材料(この場合は圧電PVDCポリマー フィルム)であり、金属リードが付けられ、ラミネートされています。ただし、これらのセンサーが提供できる情報は、高度に構成可能です。
TE Connectivityセンサー 1005447-1のデータシートによると:
アセンブリが直接接触して偏向すると、デバイスは柔軟な「スイッチ」として機能し、生成された出力はMOSFETまたはCMOSステージを直接トリガーするのに十分です。アセンブリが接点によってサポートされ、「自由空間」で振動する状態(クランプされた/自由な梁の慣性によって曲げ応力が生じる)になると、デバイスは加速度計または振動センサーとして動作します。質量を追加したり、クランプによって要素の自由長を変更したりすることで、特定のアプリケーションに合わせてセンサーの共振周波数と感度を変更できます。質量を中心からずらして配置することで、多軸応答を実現できます。
空気質センサー
揮発性有機化合物(VOC)は、空気の質を悪化させる多くの有害粒子の総称です。3Dプリント用のフィラメント オプションについて議論する際、強度と柔軟性に優れたABSの主な懸念事項は、プリント可能な温度まで加熱されたときに比較的大量のVOCが放出されることです。amu AGのAS-MLV-P2などのセンサーは、VOCと一酸化炭素の両方を測定し、包括的な空気質データを提供します。このデータは、インテリジェントにファンをオンにしたり、室内にいる人に危険な環境を警告したりするために使われます。
フロートセンサー
一部の特殊センサーは、特殊なアクチュエータを備えた完全に標準的なセンサーです。 Littelfuse の 59630 は、回路図では通常の リード スイッチ のように見えますが、液体によって低密度フォームに埋め込まれた磁石がセンサー本体から浮き上がると作動します。
このシンプルな設計はスタンバイ電源を必要とせず、最大10Aまで切り替えることができ、他の 液体レベル センサー テクノロジーよりも長期使用において信頼性が高くなります。
以上が、高度に統合されたSamsung ARTIK™ IoTプラットフォームの利点を継続的に活用しながら、設計に組み込むべき10個の過小評価されているセンサーです。