Diez sensores subestimados que puede usar con Samsung ARTIK™

Samsung ARTIK™, una plataforma de IoT que reúne el hardware, el software, la nube, la seguridad y el ecosistema del socio en un solo lugar, es un recurso clave para muchas personas que están diseñando y desarrollando aplicaciones IoT de alta calidad. Si usted es uno de los innovadores expertos que usan los recursos de Samsung ARTIK™ y los módulos que proporciona, no cabe duda de que está aprovechando el prototipado y el diseño optimizados, y enfocándose en hacer que el producto sea más impresionante gracias a su funcionalidad, quizás al integrar algunas capacidades de detección en la versión. Los módulos de Samsung ARTIK™ convenientes y altamente integrados, como el 530 y 710, pueden conectarse con cualquier sensor que se comunique con I2C, SPI u otra E/S analógica o digital.

Tenemos más de dos docenas de subcategorías de sensores y un gran número de ellas integran funcionalidades que sin duda no conoce y quizás ya haya considerado para su diseño. Sin embargo, sabemos que los innovadores reales a menudo están en la búsqueda de lo inesperado, y es por eso que queremos mostrarle diez de sus sensores especializados subestimados favoritos capaces de operar con Samsung ARTIK™.

Sensor táctil capacitivo

El primer sensor subestimado que queremos presentar en el sensor táctil capacitivo. La función táctil capacitiva no requiere que el usuario presione una pantalla como sucede con la función táctil resistiva, y se basa en el cambio de la capacitancia del sensor cuando se introduce un objeto extraño en el área inmediatamente circundante del sensor.

Ver Productos relacionados

CAP1208-1-A4-TR

Microchip Technology Controladores de pantalla táctil Ver

Con frecuencia, los sensores son simples y requieren poco procesamiento posterior, que es la razón por la que tantos sensores táctiles capacitivos también integran controles, filtrado y recalibración automática para entregar datos que realmente se pueden utilizar en un microcontrolador.

Sensor de orientación 3D con detección de clics

A diferencia de un acelerómetro, un sensor de orientación usa la gravedad para detectar 6 posiciones únicas. Estos se usan comúnmente en dispositivos como tabletas para determinar el modo horizontal o vertical. FC30 de STMicroelectronics es especial debido a que integra una funcionalidad similar al mouse al reconocer pulsaciones simples y dobles según las interrupciones. Esto permite que el sensor sea un dispositivo realmente independiente que se puede usar para aplicaciones de interfaz humana, como los marcos de fotografías digitales o cualquier evento activado por el movimiento.

Sensor de tiempo de vuelo

Aclaremos una cosa: los sensores de tiempo de vuelo no le indicarán el tiempo que un drone ha permanecido en el aire. El término proviene del tiempo que la luz demora en rebotar desde el emisor en la parte posterior del receptor.

0417 Ten Underrated Sensors You Can Use with Samsung ARTIK_IMAGE_1

Los sensores de tiempo de vuelo (ToF) son básicamente sensores de proximidad y de distancia. Algunos, como el VL53L0CX, usan tecnologías como el alcance láser para aumentar la precisión y disminuir los efectos de las superficies con baja reflectividad. Este módulo se puede usar incluso para el reconocimiento de gestos 1D o para acelerar los sistemas de autoenfoque de la cámara.

Sensor digital de humedad, presión y temperatura

Si bien combinar sensores de temperatura y humedad no es algo fuera de lo común, agregar la detección de presión a la mezcla lleva el chip BME280 de Bosch a un lugar en la categoría especializada y lo convierte en una elección atractiva para numerosas aplicaciones de IoT. El dispositivo es pequeño y consume 0,1 uA cuando está desactivado, lo que lo hace perfecto para dispositivos IoT a batería, mejoras de GPS o solo en el contexto ambiental.

Sensores de color

Para algunas aplicaciones, basta con detectar la luz usando un fotodiodo simple. Ello le entrega al usuario datos cuantitativos acerca de los niveles de luz para aplicaciones como la iluminación inteligente. Sin embargo, algunas aplicaciones requieren datos cualitativos acerca del color de la luz. Se considera que el TCS3472 de ams AG es un convertidor de luz a digital y proporciona una salida digital (I2C) de valores de luz rojo, verde y transparente con bloqueo IR integrado. El VEML6040 de Vishay también proporciona color RGBW y datos de intensidad, donde la especialización de este sensor corresponde a la adición de una tecnología de filtrado especial que ofrece un espectro que coincide con las respuestas del ojo humano.

Sensor del índice de UV

Los

sensores de luz ambiente se usan en muchas aplicaciones y el SI1132 de Silicon Labs agrega una funcionalidad adicional con un sensor de índice UV integrado que puede funcionar en cualquier lugar, desde detrás de un vidrio oscuro hasta bajo la luz solar directa. El sensor muestra una buena inmunidad al ruido y se puede usar en interiores o exteriores para una amplia gama de aplicaciones. El sensor UV hace que el dispositivo sea atractivo para los productos de consumo en el mercado de la salud y el estado físico, ya que podría entregar información importante al usuario acerca de los niveles de UV exteriores que sabemos que tienen repercusiones en la salud.

Sensor de polvo

Todos hemos visto la forma en que un haz de luz atrapa las partículas de polvo en el aire, pero donde la mayoría de nosotros se estremece y corre a buscar un plumero, los ingenieros de Amphenol vieron una oportunidad de análisis.

El sensor de polvo SMART usa un LED IR y un sensor fotográfico (muy similar a los sensores de proximidad IR) para detectar e identificar las partículas en el aire según su reflejo. Puede distinguir entre las partículas pequeñas, como el humo del cigarrillo, y las partículas grandes, como el polvo normal del hogar, que usa una salida de modulación por ancho de pulsos (PWM).

Sensor de piezovibración

Los piezosensores no tienen ese aspecto de alta tecnología. Son un material pequeño con propiedades especiales (en este caso, una película de polímero PVDC piezoeléctrica), determinadas guías metálicas y laminadas. No obstante, la información que pueden proporcionar estos sensores es altamente configurable.

De acuerdo con la hoja de datos del sensor de conectividad TE 1005447-1:

Cuando el montaje se desvía por el contacto directo, el dispositivo actúa como un "conmutador" flexible y el resultado generado es suficiente para activar directamente las etapas de MOSFET o CMOS. Si el montaje se sujeta por sus contactos y se deja que vibre "en el espacio libre" (con la inercia del haz fijo/libre que crea una tensión de curvatura), el dispositivo se comportará como un acelerómetro o un sensor de vibración. Agregar masa o alterar la longitud del resorte del elemento al fijarlo, puede cambiar la frecuencia resonante y la sensibilidad del sensor para adecuarse a las aplicaciones específicas. La respuesta de varios ejes se puede lograr al posicionar la masa fuera del centro.

Sensor de calidad del aire

Los compuestos orgánicos volátiles (VOC) son un término general para muchas de las partículas nocivas que contribuyen a la deficiente calidad del aire. Cuando analizamos las opciones de filamentos para impresión 3D, la principal preocupación sobre un ABS fuerte y flexible es la cantidad relativamente alta de VOC que libera al calentarse hasta temperaturas de impresión. Un sensor como el AS-MLV-P2 de amu AG mide los VOC y el monóxido de carbono para entregar datos integrales sobre la calidad del aire usado para activar de manera inteligente los ventiladores o advertir a los ocupantes de la habitación de un ambiente poco seguro.

Sensor de flotación

Algunos sensores especializados son sensores estándar perfectos con un accionador especializado. El 59630 de Littelfuse se ve como un conmutador pequeño normal en un esquema, pero se acciona cuando el líquido provoca que el imán integrado en una espuma de baja densidad suba y se aleje del cuerpo del sensor.

0417 Ten Underrated Sensors You Can Use with Samsung ARTIK_IMAGE_2

Este diseño simple no requiere alimentación de espera, puede funcionar con 10 A y es más confiable para el uso a largo plazo que las otras tecnologías de sensor de nivel de líquido.

Así es que ahí los tiene; diez sensores subestimados que se incorporan en su diseño a medida que continúa aprovechando las ventajas de la plataforma IoT de Samsung ARTIK™ completamente integrada.

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió