開発ボードを操作する際の複雑さを最小限に抑えるには、適切な 電源 が重要です。現在市場で最も人気のある 開発ボードとキット に推奨される電源について説明します。
開発ボードをフル活用するプロジェクトを実行している場合、標準のUSB電源または汎用の外部電源では不十分な可能性があります。これらの推奨電源を使用すると、ボードを最大限に活用できます。電源の用途別にグループ化されているので、複数の開発ボードに同じ電源を使用できるかどうかがわかります。
1.) T5989DV電源
Raspberry Pi Foundationのこの電源は、公称負荷電流2.5Aで +5.1V DCの出力を備えています。出力接続はUSBオスで、過電流、過電圧、短絡保護機能を備えています。この電源は非常に信頼性が高く、多用途で、地域に応じてプラグを変更することもできます。
推奨ボード:
Raspberry Pi FoundationによるRaspberry Pi 3モデル
Raspberry Pi 3 Model 3は現在最も人気のあるデバイスの1つです。RP3は、Raspberry Pi Foundationの最新のシングルボード コンピュータであり、デスクトップPCでできることはほぼすべて実行できます。
RP3には +5.1VマイクロUSB電源で電力を供給する必要があります。単純なプロジェクトを実行する場合、ノートパソコンからの電源で十分でしょう。しかし、より大規模で野心的なプロジェクトに取り組む場合は、問題の発生を防ぐために信頼性の高い電源が必要になります。
Seeed Technology LimitedのTessel 2
Tessel 2は、プラグ アンド プレイ モジュールと統合してプロジェクトを次のレベルに引き上げる多目的開発ボードです。モジュールには、サーボ、リレー、気候測定、加速度計、IRなどが含まれます。このボードは、580MHz MediaTek MT7620nプロセッサを搭載し、48MHz Atmel SAMD21コプロセッサによって補完されています。
Tessel 2には5V DCマイクロUSB電源で電力を供給する必要があります。ボードに供給される電流は、ボードの用途によって異なります。複数のタスクに同時に電力を供給する場合は、1Aの開始値よりも大きいものが必要になる可能性があります。
STMicroelectronicsのSTM32F411ライン向けディスカバリー キット
このディスカバリー キットは、STM32 F4シリーズのエントリー レベルのマイクロコントローラーを検出してアプリケーションを開発するのに役立ちます。これには、ST-LINK/V2組み込みデバッグ ツール、ジャイロスコープ、電子コンパス、デジタルST MEM、クラスDスピーカー ドライバーを統合したオーディオDAC、OTG micro-ABコネクタ、LED、プッシュ ボタンが含まれています。
ディスカバリー キットに電源を供給するには、5V DCマイクロUSBが必要です。Tessel 2と同様に、必要な電流は変化する可能性があります。設計が複雑になるほど、検出キットに流す電流も大きくなります。プロジェクトに関係なく、一定かつ信頼性の高い電力を供給するには、T5989DV電源を使用してください。
2.) 276電源
Adafruitのこの276電源は、最大2Aでクリーンな安定化5V DCを出力します。出力コネクタの極性はセンタープラスで、直径は2.1mm x 5.5mmです。このアダプターは、多数のLEDやサーボを使用するプロジェクトに最適です。
推奨ボード:
BeagleBoard.orgのBeagleBone Black Wireless
BeagleBone Black Wirelessは、標準のBeagleBone Blackシングルボード コンピュータと同じ一般的なオープン ソース オプションすべてにアクセスできますが、ワイヤレス ネットワーク機能が組み込まれています。10/100イーサネット ポートをオンボードの802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-FiおよびBluetoothに置き換えます。Cloud9 IDEとBoneScriptライブラリの互換性、およびAndroidとUbuntuに対するサードパーティのサポートにより、BeagleBone Black Wirelessでは開発が容易になります。
BeagleBone Black Wirelessには、センタープラスの標準2.1 mm電源プラグを備えた5V DCアダプターで電源を供給する必要があります。このボードを動作させるには少なくとも1Aの電流が必要なので、276が最適です。
Arrow Development ToolsによるSF2+ 開発キット
もう少し強力なものが必要な場合は、SF2+ 開発キットを検討するとよいでしょう。Microsemi M2S010 System on Chip FPGAを搭載したこの開発キットは、産業、軍事、航空、通信、医療の分野で高度なセキュリティ、高い信頼性、低消費電力を必要とするアプリケーションに最適です。
このFPGAには5V DCアダプタから電力を供給する必要があります。注目すべき点は、この新しいキットには、同様の仕様を持つ他のボードにも移植可能な電源が付属していることです。
もう一つの人気のBeagleBoard! BB XMは、AM37x 1GHz ARMプロセッサを搭載し、強力なパフォーマンスを発揮します。これにより、プロジェクトを迅速に開発できます。また、BeagleBoard.orgはコミュニティの意見を取り入れているため、以前の世代に比べて大幅に改善されています。Angstrom Linux、Android、Ubuntu、XBMCなど、さまざまなソフトウェアと互換性があります。276電源を使用すると、最大限に活用できます。
関連商品を見る
3.) 798電源
Adafruitのこの798電源には、センタープラス出力コネクタ極性と円筒形のメス出力コネクタ タイプがあります。出力は12V、1Aで、276よりも電圧は高いですが、電流は低くなります。
推奨ボード:
Adafruit IndustriesのArduino Uno R3
Arduino Uno R3は、改良されたUSBインターフェース チップを搭載した最新バージョンで、依然として好調を維持しています。これは3 rd UNOの改訂版であり、いくつかのマイナーアップデートが含まれています。Arduino Unoが人気なのは、使いやすいソフトウェアとハードウェアを備えたオープンソースの電子プロトタイピング プラットフォームだからです。Arduino Unoには多くのモジュールが付属しており、DIYプロジェクトに最適な製品の1つです。
Arduino Uno R3は9 ~ 12VのDCアダプタで電源を供給し、電流出力は最低250mAの定格にする必要があります。ただし、多数のLEDやモーターに電力を供給するような大規模なプロジェクトにArduinoを使用する場合は、500mA ~ 1Aの出力範囲のものが必要になるため、798電源は必須になります。
関連商品を見る
4.) WM24P6-12-A-QL電源
Autec Power Systemsのこの電源は、12Vの固定出力電圧と2Aの固定出力電流を提供します。出力コネクタの極性はセンタープラスで、円筒形のメス出力コネクタ タイプです。過負荷、過電圧、短絡保護機能を備えています。
推奨ボード:
Arrow Development ToolsのDragonBoard 410C
この開発ボードにはQualcomm® Android 5.1、DebianベースのLinux、Win10 IoT Coreの高度な処理能力、WLAN、Bluetooth、GPSをサポートするSnapdragon 410プロセッサがすべてクレジットカード サイズのボードに詰め込まれています。このボードは、ロボット、カメラ、医療機器、スマートビルディング、デジタルサイネージなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。DragonBoardには多くの機能があり、WM24P6-A-QLは最適です。
これで、開発ボードに最適な電源を選択できるようになりました。覚えておいてください: デバイスが受け入れ可能な最小および最大の電圧/電流入力を常に確認し、それに応じて選択してください。出力は同じに見えても、電圧と電流が異なる場合があり、ボードに損傷を与えたり、次の大きなプロジェクトに十分な電力を供給できなかったりする可能性があります。