発行者
Zach Wendt
Arrow Electronics
Zach Wendt is a mechanical engineer with a background in consumer product development. His passion for electronics comes from his cons... 続きを読む
IoTは10年以上にわたってほぼすべての業界で注目されてきましたが、それには十分な理由があります。モノのインターネットは、私たちの日常生活のあり方を変えるのと同じくらい、新しい業界と従来の業界のビジネスのやり方を根本的に変えています。IoTは、その言葉のほぼすべての定義において、今後も確実に存在し続け、成長と進化を続けるでしょう。Analog Devices は、IoTソリューションを設計するための業界をリードするコンポーネントを製造しています。この記事では、Analog DevicesのIoT製品に焦点を当てたいくつかの独特な技術分野を取り上げ、関連する製品も推奨します。
センサーネットワーク
Analog Devices は現在、産業用IoT環境でのセンシング用のスタンドアロン ソリューションとして設計された SmartMesh IP¬™ ワイヤレス センサー ネットワーク キットを提供しています。センサー ネットワークは、設計に必要なノードの数に応じてスケーラブルな設計を可能にするため、大規模なIoTアプリケーションでは非常に価値があります。SmartMesh IP VManagerソフトウェアベースのネットワーク マネージャーを使用すると、設計者は単一のネットワークに最大50,000個のモートを実装できるため、広範囲の地理的IoTセンシングとネットワーク到達範囲が可能になります。何よりも素晴らしいのは、これらのバッテリー駆動モジュールは現場で何年も使用でき、99.999% のデータ精度を備えていることです。
関連商品を見る
高性能センシング
正確なデータがなければIoTは役に立ちませんが、多くの場合、そのデータはセンサーから取得されます。製造現場の温度、土壌の湿度などを測定する場合、センサーの精度と耐久性はIoTアプリケーションにとって不可欠です。Analog Devicesには、低電力で正確なセンサー データを可能にする豊富なセンサーと構成があります。たとえば、この MEMS加速度計は、1.0 mAで動作し、軸あたりの感度は +/- 1% です。
MEMS加速度計:
関連商品を見る
データの測定と解釈
大きなデータには大きな責任が伴います。信号を正しく解釈するには、信号の調整が不可欠です。特に、不正確なデータがほぼ即座に結果をもたらすIoTではそれが重要です。たとえば、Analog Devices 心電図 (ECG) 統合AFEは、診断品質のECG測定、呼吸測定、ペースメーカーの脈拍検出のためのシングルチップ ソリューションです。この設計は、ノイズ、電力、またはデータ レートを最適化できるため、患者の生命がそれらの信号に左右される可能性があるため、極めて重要な信号解釈を必要とする家庭用または臨床用のECG機器に適しています。
心電図:
関連商品を見る
Analog Devices
アンプIC開発ボードおよびキット
ビュー
プロセッサ – 脳
ほとんどすべての接続ソリューションに当てはまることですが、IoTデータはシステムの最終的な出力に実際に影響を与える傾向があり、これは多くの場合マイクロコントローラーによって行われます。マイクロコントローラには、高機能で高電力を必要とするものから、低機能で極めて低電力を必要とするものまであります。IoTで使用される製品の場合、後者が一般的に理想的ですが、メーカーは徐々に、極めて低電力のマイクロコントローラーにさらに多くの機能を組み込んでいます。Analog Devicesは、512 KBのフラッシュ メモリを内蔵し、デジタルまたはアナログ センサー入力を処理するためのさまざまな魅力的な機能をサポートするARM Cortex M4である
ADuCM4050 のような超低消費電力マイクロコントローラの製造に注力しています。
マイクロコントローラ:
関連商品を見る
Analog Devices
組み込みシステム開発ボードおよびキット
ビュー
データの接続
データが実行可能になると、そのデータを共有することでIoTが非常に明確かつ画期的なものになります。しかし、情報を送信する際には電力が常に懸念事項となります。アナログ・デバイセズは、極めて高品質なIoT無線製品の堅牢な提供により、さまざまな無線プロトコルと範囲要件にわたる幅広い無線帯域をサポートしています。以下の
サブGHz無線トランシーバー は、幅広いデータ レート、低消費電力動作、読み取り保護による高速暗号化を備えています。
RFトランシーバー:
関連商品を見る
Analog Devices
RFトランシーバー
ビュー
IoTの推進
明らかに、これまでのほぼすべての焦点のカテゴリでは、少なくとも低電力である能力について言及されています。すべてのコンポーネントが超低電力である設計であっても、効果的な電力管理デバイスの統合が重要です。毎日、新しいデザインが、標準外の電力を収集する革新的な方法を特徴としています。この電力を処理するために、アナログ・デバイセズは、PVまたはTEGの発電をサポートするULPブーストおよび充電管理機能を備えた
エネルギー ハーベスティングPMU を開発しました。何よりも、アナログ・デバイセズは低電力システムに関する比類のない設計専門知識を有しており、この製品はその証拠です。
エネルギーハーベスター:
関連商品を見る
Analog Devices
バッテリー管理IC
ビュー
記事タグ