Los mejores seis productos de IoT de Analog Devices

Publicado por

IoT ha sido el punto focal en casi todas las industrias durante más de una década, y por una buena razón. La Internet de las cosas está cambiando fundamentalmente la forma en que las industrias nuevas y antiguas hacen negocios, al igual que está cambiando la forma en que vivimos nuestra vida cotidiana. IoT, en casi todas las definiciones de la palabra, está aquí para quedarse y solo seguirá creciendo y evolucionando. Analog Devices es una empresa que fabrica algunos de los componentes líderes de la industria para diseñar su solución de IoT. Este artículo destaca algunas de las distintas áreas de la tecnología que se centran en los productos de IoT de Analog Devices, y también le brindará recomendaciones de relacionados.

Redes de sensores

Analog Devices ahora ofrece SmartMesh IP™, un kit de red de sensores inalámbricos que está diseñado como una solución independiente para detección en entornos industriales de IoT. Las redes de sensores son extremadamente valiosas en grandes aplicaciones de IoT, ya que permiten un diseño escalable según la cantidad de nodos que requiere su diseño. El administrador de red basado en software SmartMesh IP VManager les permite a los diseñadores implementar hasta 50 000 nodos de sensor en una sola red, y esto proporciona un amplio rango geográfico de detección de IoT y alcance de red. Lo mejor de todo es que estos módulos alimentados por batería pueden durar años instalados en campo y tener una precisión de datos del 99,999 %.

Ver Productos relacionados

DC9021B

Analog Devices Placas y kits de desarrollo inalámbricos/RF Ver

Detección de alto rendimiento

IoT no resulta útil sin la presencia de datos precisos y, la mayoría de las veces, los datos provienen de sensores. Ya sea que esté midiendo la temperatura de una planta de fabricación, la humedad del suelo o cualquier otra cosa, la durabilidad y precisión del sensor son imperativas para su aplicación de IoT. Analog Devices dispone de una gran cantidad de sensores y configuraciones que permiten tener datos de sensores precisos y con baja potencia. Por ejemplo, este acelerómetro MEMS opera a 1 mA con una sensibilidad por eje de +/- 1 %.

Acelerómetro MEMS:

Ver Productos relacionados

ADXL1001BCPZ

Analog Devices Acelerómetro Ver

Cómo medir e interpretar los datos

Las grandes cantidades de datos implican una gran responsabilidad. Para interpretar de forma correcta las señales, el acondicionamiento de señales es imperativo, sobre todo en Internet de las cosas, donde los datos inexactos tienen consecuencias casi inmediatas. Tomemos, por ejemplo, la interfaz analógica (AFE) integrada en electrocardiogramas (ECG) de Analog Devices, la cual consiste en una solución monochip para medición de ECG, medición de respiración y detección de pulsos de marcapasos con una calidad que permite realizar diagnósticos. Este diseño puede optimizarse para ruido, potencia o tasa de transferencia de datos, por lo que resulta adecuado para equipos de ECG clínicos o domésticos, los cuales requieren una interpretación de señales muy importante ya que la vida del paciente podría depender de esas señales.

Electrocardiograma:

Ver Productos relacionados

AD8233CB-EBZ

Analog Devices Placas y kits de desarrollo para IC de amplificador Ver

El procesador: El cerebro

Como ocurre con casi todas las soluciones conectadas, los datos de IoT tienden a influir en la salida final de un sistema, lo que a menudo se realiza mediante un microcontrolador. Los microcontroladores pueden variar desde una gran capacidad con demandas de potencia alta hasta una menor capacidad con demandas de potencia extremadamente bajas. En el caso de los productos utilizados en IoT, por lo general, este último escenario es ideal. No obstante, los fabricantes están creando de manera paulatina más funcionalidad en microcontroladores de potencia extremadamente baja. Analog Devices se ha concentrado en fabricar microcontroladores de potencia ultrabaja, como ADuCM4050, que consiste en un núcleo ARM Cortex M4 con 512 KB de memoria flash incorporada que admite una gran cantidad de características interesantes para procesar entradas de sensores tanto digitales como analógicas.

Microcontrolador:

Ver Productos relacionados

ADZS-U4050LF-EZKIT

Analog Devices Placas y kits de desarrollo del sistema integrado Ver

Cómo conectar los datos

Una vez que los datos se han convertido en información ejecutable, la posibilidad de compartir los datos es lo que hace que la IoT sea tan decisiva e innovadora. Sin embargo, la potencia siempre es una preocupación cuando se transmite información. Con sus sólidas ofertas de productos de radio para IoT de la mejor calidad, Analog Devices admite una amplia gama de bandas de radio en una serie de protocolos inalámbricos y requisitos de rango. El siguiente transceptor de radio con frecuencias inferiores a 1 GHz incluye una amplia gama de tasas de transferencia de datos, operación de baja potencia y cifrado más rápido a través de protección de lectura.

Transceptor RF:

Ver Productos relacionados

ADF7030-1BCPZN

Analog Devices Transceptores RF Ver

Alimentación de IoT

Obviamente, casi todas las categorías de enfoque hasta este momento han mencionado al menos la capacidad de ofrecer baja potencia. Incluso en un diseño donde cada componente sea de potencia ultrabaja, la integración de un dispositivo de administración de potencia eficaz resulta crucial. Todos los días, los nuevos diseños presentan formas innovadoras de recolectar energía no formas no estándares. Para gestionar esta potencia, Analog Devices ha creado una PMU de recolección de energía con aumento de ULP y administración de cargas que admite recolección PV o TEG. Lo mejor de todo es que Analog Devices tiene una experiencia de diseño incomparable en sistemas de baja potencia, y este producto es una prueba irrefutable.

Recolector de energía:

Ver Productos relacionados

ADP5091ACPZ-2-R7

Analog Devices Administración de la batería Ver

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió