USBケーブルには、その用途に応じて5種類の基本的なタイプがあります。 USBコネクタ。これらのタイプはA、 B、 ミニB、 マイクロB、そして C。これらのうち、最も古く、最も一般的で、最もよく知られているのはタイプAです。
USBタイプAとは何ですか?
タイプCが登場するまで、Aコネクタはホスト (通常はコンピューターまたは充電器) を意味し、さまざまなタイプの「B」コネクタはプリンターやスマートフォンなどのデバイスとペアになっていました。USB Aはもともと4つのコネクタを備えており、この仕様は現在でも普及しています。9つの接続ポイントを備えたUSB 3.0「SuperSpeed」プラグは、データ転送速度の向上が可能ですが、レセプタクルのフォーム ファクタは同じです。
この「通常の」USBコネクタは、次のようなあらゆる種類の電子機器に搭載されています。
- ほとんどのパソコン
- テレビ
- 音楽システム
- ゲーム機
- ほぼすべてのモバイル機器の充電器
USBタイプAピン配置
タイプAコネクタは、旧世代では4本のピンがあり、現在の3.0世代では9本のピンがあります。以下は、現在のタイプAコネクタのピンを示す表です。
ケーブル上のタイプAコネクタを見ると、すべての世代に4 ~ 1の番号が付けられたピンが含まれています。これらのピンは下部で左から右へ下降しています。第3世代のコネクタには、上部に左から右へ昇順でピン5 ~ 9があります。これらのコネクタにはシールド線が付いており、データ線 (プラスとマイナス) は終端処理を必要としないツイストペアになっています。