究極のパイウィークショッピングガイド2018

発行者

エンジニアや愛好家に広く利用されている Raspberry Pi 3 は、現在市場で最も優れたSBC (シングルボードコンピュータ) の1つです。ロボット工学から古典的なアーケード ゲームまで、 Raspberry Pi Foundation のこの適応性の高いボードは、想像できるほぼすべてのことを行うことができます。初心者でも熟練のプロでも、Raspberry Piの可能性の世界に飛び込むことができるエキサイティングでインタラクティブな方法は数多くあります。

JustBoomアンプHATキット 

1117_JustBoom_Amp_HAT_Kit

JustBoom Amp Hat Kit を使用すると、優れたオーディオ品質のシステムを構築するために必要なものがすべて小さなパッケージに収まります。このキットはプラグアンドプレイ パッケージであり、使用とセットアップが簡単で、はんだ付けや技術的な知識は必要ありません。

電源ケーブルを差し込み、キットをパッシブ スピーカー セットに接続してMax2Playライセンスを設定すると、すぐに実行して数分以内に高品質のオーディオ再生を楽しむことができます。Amp HatではRaspberry Pi GPIOピンに引き続きアクセスできるため、プロジェクトに合わせて簡単にカスタマイズできます。 センサーLED、ボタンなど、プロジェクトを際立たせるものを追加できます。

一般的な用途:

  • マルチルームストリーミング/ローカルオーディオプレーヤー
  • ストリーミング(クラウドまたはネットワークストレージから)高精細オーディオ
  • 高品質のステレオオーディオを備えたインターネットラジオプレーヤー
  • 高品質のオーディオを備えたアーケードテーブルプロジェクト
  • オーディオ要件のあるインタラクティブアートプロジェクト

キットに含まれるもの:

  • ジャストブームアンプハット
  • 場合
  • ラズベリーパイ3
  • 電源
  • Max2Play画像

アルファボット

 1117_AlphaBot_Raspberry_Pi

AlphaBot を使用して、 Raspberry Pi 3 (Piは付属していません) でライン トラッキング、障害物の回避、速度の測定、IR制御を実行できるロボット プラットフォームを構築します。キットにはAlphaBotロボット プラットフォーム メインボードが付属しています。ネットワーク経由のビデオ監視も可能なロボット開発をすぐに始めることができます。Raspberry Piのオープンソース リソースを使用すると、特定のアクティビティ用の独自のロボットを設計できるようになります。

特徴:

  • Raspberry Piおよび/またはArduinoとのインターフェース
  • Arduino拡張ヘッダー、Arduinoシールドをサポート
  • ライン追跡、障害物回避、速度測定などのプラグアンドプレイ モジュール (煩雑な配線の接続が不要)。
  • ダイオード保護回路を備えたLM298Pモータードライバーにより、安全性が向上
  • LM2596電圧レギュレータは、Rapsberry Pi/Arduinoに安定した5V電源を供給します。
  • TLC1543 AD取得チップ。Piでアナログ センサーを使用できるようになります。
  • Raspberry Piやバッテリーは含まれません

キットに含まれるもの:

  • AlphaBotシャーシキット
  • トラッカーセンサー
  • フォトインタラプタセンサー
  • 赤外線近接センサー
  • IRリモートコントローラー

カップケード 

 1117_Raspberry_Pi_Arcade_Kit

カップケード は、Raspberry Piを搭載したアーケードで、すべてがマイクロ キャビネットに収められています。多くのパーツが入ったこの小さなパッケージで、懐かしい昔のアーケード ゲームをすべてプレイできます。このすばらしいミニ アーケードをゆっくりと組み立ててください。必ず ラズベリーパイ3、はんだごて、 はんだ付け、基本的な電子ハンドツール、および テープ 準備ができて!

特徴:

  • モノラルスピーカーとオーディオアンプを備えたDIY Cupcadeエンクロージャ
  • オンラインで見つけられる有料の古いアーケードゲーム
  • 縦画面または横画面用に設定
  • Raspberry Piは含まれません

キットに含まれるもの:

  • PiTFTミニキット
  • 5V 1A USBポート電源
  • USBヌードルケーブル – A/MicroB – 3フィート
  • レーザーカットアクリルカップケードエンクロージャー
  • 4GB SD/MicroSDメモリーカード (空白)
  • 選択ボタン付きアナログ2軸サム ジョイスティック + ブレークアウト ボード
  • 2 x 16mmパネルマウント モーメンタリ プッシュボタン – ブラック
  • 2 x 16mmパネルマウント モーメンタリ プッシュボタン – 赤
  • アーケード/ボタン クイックコネクト ワイヤ ペア – 10ペアセット
  • 8オーム1ワット スピーカー – 直径3インチ
  • 直角3.5mmステレオプラグ - ピグテールケーブル
  • プレミアム メス/メス ジャンパー ワイヤ – 40 x 6"
  • カスタムCupcadeコントローラボード

Google AIY 

 1117_AIY_Google_Kit

昨年Googleは Google AIYキット、これは ラズベリーパイ3 頭脳として(RP3はキットに含まれていません)。このキットを使用すると、独自のGoogleアシスタントを作成し、ボタンを押すだけで(または自分の声で)使用できます。キットにはほとんどの装備が含まれていますが、 このビデオをチェックする 構築方法と必要なものを確認してください。

特徴:

  • Googleアシスタントを使用したスタンドアロンの音声認識システムを構築
  • Raspberry Piプロジェクトに音声認識と自然言語処理を追加する
  • 組み立てが簡単で、はんだ付けは不要
  • Raspberry Piは含まれません

キットに含まれるもの:

  • ボイスHATアクセサリボード
  • Voice HATマイクボード
  • プラスチックスタンドオフ
  • 3インチスピーカー(ワイヤー付き)
  • アーケードスタイルのプッシュボタン
  • 4線ボタンケーブル
  • 5線ドーターボードケーブル
  • 外箱段ボール
  • 内部段ボールフレーム

さらに素晴らしいRaspberry Pi製品を見つけるには、Arrow.com Piショップをご覧ください

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here