老若男女を問わずエンジニアや愛好家に愛されている Raspberry Pi 3 は、現在市場で最も売れているシングルボードコンピュータの1つです。Piは、その無限とも思えるDIYの可能性により、ファンの間で人気があります。ロボット工学からビデオゲームのエミュレーターまで、 Raspberry Pi Foundation の多用途デバイスは、想像できるほぼすべてのことを行うことができます。Arrowでは、Raspberry Pi初心者から熟練のプロまで、あなたやあなたの大切な人がRaspberry Piの可能性の世界に飛び込めるような、エキサイティングでインタラクティブな方法を豊富に取り揃えています。
初心者向け: 初心者に最適なRaspberry Pi製品とキット
Raspberry Piスターターキット
Raspberry Piを初めて使用したい人にとって、Raspberry Pi Foundationの Raspberry Piスターター キット は理想的な出発点です。 このキットには、Raspberry Pi 3、保護ケース、Piのセットアップと最初のプロジェクト (キットに付属する8個のLEDアレイのプログラミング) の開始に役立つガイドなど、開始に必要なものがすべて含まれています。また、マウス、キーボード、電源、HDMIケーブル、PiのRaspian OSやMinecraftなどの楽しいものがプリロードされたマイクロSDカードなどの必需品も含まれています。必要なのはモニターだけです。すぐにPiを探索できるようになります。
ラズベリーパイ クックブック
Simon Monk著の「Raspberry Pi Cookbook」は、おばあちゃんのお気に入りのデザート本のような名前に聞こえるかもしれませんが、この本には、あなたをすぐにPiのプロに変えるヒントやチュートリアルが満載です。 便利な Raspberry Pi Cookbook には、Raspberry PiのLinuxネイティブ オペレーティング システムとPython言語に関するさまざまなレッスンが収録されており、センサーの基礎やその他のモジュールも少し紹介されているため、Raspberry Piのプログラミングを簡単に学習できます。
Raspberry Piの魅力の1つは、コンパクトでポータブルなパッケージに驚異的なコンピューティング能力が備わっていることです。インターフェースにはキーボードとマウスが必要ですが、扱いにくいコードが付いていると扱いにくいことがよくあります。幸いなことに、 Adafruit の iPazzPort は、Raspberry Piにキーボードを追加するのに最適なソリューションです。ワイヤレス キーボードは一般的なテレビのリモコンと同じサイズですが、完全なQWERTY入力機能とマウス入力用のトラックパッドを備えています。バッテリー駆動で使いやすいiPazzPortは、2.4 GHz周波数を使用してUSBドングル経由でPiとワイヤレス通信し、USB充電器が付属しています。iPazzPortを使用すると、新しいPiを外出先でも簡単に使用できます。
経験豊富な方向け: Raspberry Pi DIYゲームキット、ガイド、タッチスクリーン
ラズベリーパイ ピケード
すでにRaspberry Pi 3をお持ちで、Piの可能性を広げたいと考えている方は、これらの楽しい製品をお試しください。Raspberry Pi用のおすすめDIYキットの1つは、 Adafruit Industries の Picadeです。この素晴らしいキットを使用すると、すべてのクラシックゲームのビデオ ゲーム エミュレーター ソフトウェアを備えた、Piをレトロなアーケード キャビネットに変えることができます。Picade HATを使用すると、最小限のコーディングで、PiでNES、SNES、Sega Genesis、さらにはN64ゲームをプレイできます。Picadeのキャビネット コンソールは組み立てが簡単で、鮮明な8インチLCD、優れたスピーカー、ゲーマーなら誰でも懐かしさを感じるジョイスティックと6つの入力ボタン、そしてかっこいいデカールが付いた光沢のある黒のパウダーコーティングされたアーケード キャビネットが付属しています。キットのセットアップには1 ~ 2時間しかかかりませんが、何時間も楽しめること間違いなしです。
関連商品を見る
マイクロコントローラ向けPython
マイクロコントローラ向けPython: MicroPython入門 ドナルド・ノリスによるこのコースは、Raspberry Piでのコーディング スキルを向上させる素晴らしい方法です。この本は、Raspberry PiのPythonネイティブ言語のCをベースにしたバージョンであるMicroPythonに焦点を当てており、コードを最適化します。 マイクロコントローラ。この本には、コードを整理して洗練され簡単にするためのチュートリアルが何ページも掲載されているほか、センサーやその他の周辺機器をRaspberry Piシステムにうまく組み込む方法も紹介されています。Python for Microcontrollers には、MicroPythonを楽しく学習できる8つのインタラクティブ プロジェクトも含まれています。
Adafruit 7インチLCD TFTタッチスクリーン
Piをタブレットなどに開発することに興味がありますか?Adafruitの 5インチ または 7インチLCD TFT タッチ スクリーンは、あなたに最適な製品です。これらは組み立て済みで、PiのUIを表示するためのクリアなLCDスクリーンと、スクリーンの抵抗膜方式タッチ機能を有効にする小さなUSBドライバーが装備されています。これをPiに接続し、電源を入れ、config.txtファイルに数行のコードを追加し、タッチ スクリーンをマウスとして調整するだけで、Pi用の新しいタッチ スクリーン ディスプレイが設定されます。
楽しい中級レベルのRaspberry PIアクティビティとして、IoTプリンター パックと RGBマトリックスHAT もチェックしてください。
上級者向け: Raspberry Piラップトップ キット、ジェスチャー コントロール ボード、その他のゲーム キット!
Pi-Topラップトップ
Piのレパートリーをさらに増やしたいと考えているRaspberry Piの達人のために、最後に最高のものを残しました。Pi-Top は、Piに求められるすべての機能を1つのモジュール式ラップトップに組み込む素晴らしい方法です。Pi-Topを使用すると、Piを覆うレール トレイに搭載された14インチ1080pディスプレイ、キーボード、トラックパッドを備えた独自のRaspberry Piラップトップを作成できます。つまり、ラップトップのすべての機能を利用しながらPiに完全にアクセスできるため、外出先でPiとインターフェイスしてプロジェクトを簡単に作成できます。
Adafruitの SkyWriter HAT
Raspberry Piを改造するための最も魅力的な製品の1つが、Adafruit SkyWriter HAT です。この小さなHATはPiの上にぴったりとフィットし、誘導された電気近接場を使用して、Raspberry Piにジェスチャー コントロール機能を提供します。まるでSF映画から抜け出たようなSkyWriterにより、指の動き、手を振る、タップ、フリックなどのジェスチャーでPiをコントロールし、プロジェクトと連携することができます。5 cmのアクティブ フィールドを備えたSkyWriterは、アクリルやその他の布地などの非導電性媒体を介して送信することもでき、ウェアラブル デバイスに組み込むこともできます。
関連商品を見る
Adafruitの Joy Bonnet
Raspberry Piを小型ゲーム システムに変える簡単な方法は、Adafruitの Joy Bonnet を使用することです。Joy Bonnetは基本的に、Piをゲーム コントローラーにするHATです。完全に組み立てられており、PiのGPIOヘッダーに直接インターフェイスできます。Joy Bonnetは、方向ジョイスティック、4つの入力ボタン、およびスタート/選択ボタン セットを備えた、実質的には古典的なビデオ ゲーム コントローラーの小型バージョンです。使用するには、config.txtに数行のコードを記述し、それをPiに添付して、お気に入りのエミュレーター (RetroPieなど) をアップロードするだけで、外出先でゲームをプレイできるようになります。
Arrow.comは、Raspberry Piに関するあらゆるものをワンストップで提供しているショップです。このホリデー シーズンにPiをどこよりも低価格で入手できる最高の場所です。