電気技師なら誰でもオームの法則の三角形を見たことがあると思いますが、これは実際には何を意味するのでしょうか?そして、なぜそれが 抵抗器 技術に不可欠なのでしょうか?
オームの法則の歴史
1827年、ドイツの物理学者ジョージ・オームは、 電圧、 電流 と比例定数である抵抗の関係を概説し、電気の理論を説明しました。彼は、 2点間の導体を流れる電流は、その2点間の電圧に正比例することを突き止めました。その後の現代のオームの法則では、任意の回路に必要な電圧は、その回路の電流と抵抗の積、つまり電圧 = 電流 * 抵抗として定義されます。
V = I * R
オームの法則の三角形
すべての電気技師は、教育の過程でオームの法則の三角形を見たことがあるでしょう。これは、教師が式を視覚的に説明する際に頼りになるツールです。簡単におさらいすると、三角形は、回路内の 電圧 (V、UまたはEと表記されることもある)、 抵抗 (R)、および電流 (I) の間の数学的関係を視覚的に表現したものです。この三角形は、新人エンジニアが電気の3つの主要な側面を覚えるための簡単なツールです。
オームの法則の三角形には3つのセクションがあります: 上半分は常に電圧である必要があります。下半分は、電流と抵抗の2つの小さな半分に分割されます。通常、電流は左側、抵抗は右側にありますが、順序は重要ではありません。ほとんどの人が式をV = I*Rとして覚えているため、そのように三角形で書くようです。
変数の1つを解くには、解く対象の文字を隠し、残りの行の区切りを使用して数式を作成します。たとえば、抵抗 (R) を求めるときは、Rを隠すと、VとIだけが残ります。次に、これら2つの変数を分ける線を、除算を使用するための指標として使用します。電流 (I) を解く場合も同様です。唯一難しいのは、電圧 (V) を解くときです。IとRを分ける線は、項目が隣り合っているため、乗算を表します。
オームの法則の結果として生じる3つのバリエーションは次のとおりです。
V = I * R
私 = V / R
R = V / I
これにより、回路の操作が容易になります。たとえば、電圧が一定に保たれた回路で抵抗が減少すると、電流は増加します。
結局のところ、オームの法則はそれほど複雑ではありませんが、回路設計には不可欠です。3つの値のうち2つがわかっている場合は、欠損値を簡単に計算できます。あらゆる回路の内部動作は、それがいかに単純であるか複雑であるかに関係なく、電気工学のこの基礎の上に成り立っています。
人気の抵抗器
抵抗について詳しくは、 抵抗器のカラー コードの読み方 と 抵抗器のディレーティングが設計に与える影響の分析を説明した関連記事をご覧ください。