抵抗値、許容差、場合によっては温度係数を示すために使用される各バンドの意味と計算を理解すれば、抵抗器のカラー コードの読み取りは簡単です。 抵抗器の色分けを説明する簡単な表を作成しました。
抵抗器 には、さまざまな値、形状、物理的サイズのものがあります。実質的に、定格電力が1ワットまでのリード付き抵抗器にはすべて、抵抗値、許容差、場合によっては温度係数を示すために使用される色付きの帯のパターンがあります。抵抗器の本体には3 ~ 6個の色付き帯がありますが、最も一般的なのは4個の帯です。 最初の数個の帯は常に抵抗値の数字を表します。次に、小数を右または左に移動することを示す乗数バンドが表示されます。最後のバンドは許容範囲と温度係数を表します。
Arrowの最も人気のある抵抗器キット | 今すぐ購入
関連商品を見る
下の抵抗器のカラーコード表を見て、いくつかの例を見てみましょう。
抵抗器のカラーコードの読み方

3バンドまたは4バンド抵抗器
最初の2つのバンドは常に抵抗値の最初の2桁をオーム単位で示します。3バンドまたは4バンド抵抗器では、3番目のバンドは乗数を表します。この乗数は基本的に小数点の位置を移動して、値をメガオームからミリオームまで、またその間の任意の値に変更します。4番目のカラー バンドは寛容さを表します。このバンドがなく、3バンド抵抗器を検討している場合は、デフォルトの許容誤差は次のようになります。 ± 20%です。
5つまたは6つのバンド抵抗器
高精度の抵抗器には、3番目の有効桁を示す追加のカラー バンドがあります。抵抗器に5つまたは6つのカラー バンドがある場合、バンド1と2とともに3番目のバンドがこの追加数字になります。その他はすべて右にシフトし、4番目のカラー バンドが乗数になり、5番目のバンドが許容値になります。6バンド抵抗器は、基本的に5バンド タイプですが、信頼性または温度係数 (ppm/K) 仕様を示すリングが追加されています。最も一般的な第6バンドの色である茶色を例に挙げると、10度の温度変化ごとに°Cは抵抗値を0.1% 変化させます。
抵抗器のカラーコードに関するよくある質問:
抵抗器のどの端から読み取りを開始すればよいかを知るにはどうすればよいですか?
- 多くの抵抗器では、いくつかの色帯がより近くにグループ化されていたり、一方の端に向かってグループ化されていたりします。これらのグループ化されたバンドを持つ抵抗器を左側に持ちます。抵抗器は常に左から右に読んでください。
- 抵抗器の左側に金属バンドが付くことはありません。片端に金または銀の帯が付いた抵抗器の場合、許容誤差は5% または10% の抵抗器になります。このバンドが右側になるように抵抗器を配置し、抵抗器を左から右に読み取ります。
- 基本的な抵抗値の範囲は0.1オームから10メガオームです。この知識があれば、4バンド抵抗器では3番目の色は常に青 (106) 以下になり、5バンド抵抗器では4番目の色は常に緑 (105) 以下になることがわかります。
なぜ高電圧抵抗器にメタリックカラーが使用されていないのですか?
高電圧抵抗器では、外部コーティングに金属粒子が混入するのを防ぐために、金と銀が黄色と灰色に置き換えられています。
ゼロオーム抵抗器とは何ですか?
単一の黒い帯で簡単に認識できるゼロオーム抵抗器は、基本的にプリント回路基板上のトレースを接続するために使用されるワイヤリンクです。これらは抵抗器のようにパッケージ化されているため、抵抗器を配置するために使用されるのと同じ自動化装置を使用して、これらを回路基板に配置することもできます。この設計により、ジャンパー ワイヤを取り付けるために別のマシンが必要になることがなくなります。
チャート上の色の順序を記憶する優れた方法はありますか?
インターネット上には抵抗器のカラーコード表の色の順序を記憶するのに役立つ記憶術がいくつかありますが、その中には他の記憶術よりもわかりやすいものもあります。カラーチャートをメモリに設定する別の方法は、黒は色がない状態であると考えると「0」になり、白はすべての色の組み合わせであるため最高値の「9」になります。カラー チャートの中央には、2から7までの標準的な虹色が順番に表示されています。そのため、子供の頃に覚えたROY-G-BIVの頭字語が、藍色を除いて使われます。茶色は黒と赤の間にある数字の「1」に当てはまり、灰色は紫と白の間にある数字の「8」に当てはまることを覚えておけば、正解です。
「信頼性」バンドとは何ですか?
軍事仕様の抵抗器には、信頼性、または1000時間の使用あたりの故障率 (%) を示すために、4バンド抵抗器に追加のバンドが含まれることがよくあります。これは商用電子機器ではほとんど利用されません。
抵抗器の歴史
抵抗器は電気回路の基本的な構成要素です。初期の科学者たちは、あらゆる種類の物質に電気を通した結果を調べるテストを実施し、その後電流を発見した直後に、抵抗の概念を理解するようになりました。銅、金、アルミニウムは抵抗が低く優れた 導体 であることが判明しましたが、空気、雲母、セラミックは電流の流れを大幅に制限する能力があるため 抵抗体 と見なされました。業界の人々は何十年も前から抵抗器の基本的な機能を認識していましたが、今日知られているような信頼性の高い抵抗器は、1961年にOtis Boykinが低コストで信頼性の高い抵抗器を開発して正確な量の電気を部品に流すまで実現しませんでした。彼の画期的な発明により、抵抗器は極端な温度や衝撃の影響を受けにくくなり、ついに経済的に製造することが可能になりました。アメリカ軍、 IBM、そして多くの家電製品メーカーがボイキンの新しい抵抗器を注文したため、それらの抵抗器は家電製品やコンピューターから誘導ミサイルまであらゆるものに組み込まれるようになりました。
抵抗器は現代の電子機器のいたるところに使われています。受動デバイスであるため、電力を消費しますが、電力を供給することはありません。これらは、たとえば LED への電流の流れを調整したり、 トランジスタなどのアクティブデバイスに到達する電圧の量を制御するなど、回路内でさまざまな用途に使用されます。抵抗器は、伝送ラインを終端して反射を防ぐために使用したり、 マイクロコントローラ のGPIO上のプルアップ抵抗器またはプルダウン抵抗器として使用してシステムの安定性を高めたりすることができます。抵抗器とコンデンサを一緒に使用すると、ライトフラッシャーや電子サイレン回路に必要なタイミング ソースを作成できます。直列に接続された抵抗器の「デイジー チェーン」により、入力によって供給される電圧よりも低い電圧で動作する必要があるコンポーネントに役立つ電圧分割器を作成できます。
抵抗器のカラーコードを読み取るための基本とコツがわかったので、外に出て友達全員を感心させましょう。
もっと詳しく知りたいですか?抵抗器のディレーティングが設計に与える影響 に関するビデオを確認し、 オームの法則と抵抗器技術の基礎を復習してください。
人気の抵抗器
関連商品を見る
関連商品を見る
関連商品を見る