Leer los códigos de color del resistor es sencillo cuando entiende el significado y la matemática detrás de cada banda usada para indicar el valor de resistencia, tolerancia y, a veces, incluso el coeficiente de temperatura. Hemos creado un cuadro simple para explicar el código de color del resistor.
Los resistores están disponibles en muchos valores, formas y tamaños físicos diferentes. Prácticamente todos los resistores de plomo con una potencial nominal hasta un vatio tienen un patrón de bandas de colores usadas para indicar el valor de resistencia, tolerancia y, a veces, incluso el coeficiente de temperatura. Puede haber desde tres hasta seis bandas de colores en el cuerpo de un resistor, cuatro bandas son la variación más común. Las primeras bandas siempre representan dígitos en el valor de resistencia. Luego encontrará una banda multiplicadora para representar el decimal derecho o izquierdo. Las últimas bandas representan la tolerancia y el coeficiente de temperatura.
Ver Productos relacionados
Veamos el siguiente cuadro de código de colores del resistor y sumerjámonos en él con algunos ejemplos:

Resistores de tres o cuatro bandas
Las primeras dos bandas siempre denotan los primeros dos dígitos del valor de resistencia en ohmios. En un resistor de tres o cuatro bandas, la tercera banda representa el multiplicador. Este multiplicador cambiará básicamente el lugar del decimal para cambiar el valor de mega ohmios a mili ohmios y cualquier parte entre estos. La cuarta banda de color representa la tolerancia. Tenga en cuenta que si esta banda está ausente y está buscando un resistor de tres bandas, la tolerancia predeterminada es de ±20%.
Resistores de cinco o seis bandas
Los resistores con alta precisión tienen una banda de color adicional para indicar un tercer dígito significativo. Si el resistor tiene cinco o seis bandas de color, la tercera banda convierte este dígito adicional junto con las bandas uno y dos. Todo lo demás cambia a la derecha y la cuarta banda de color se convierte en multiplicador y la quinta banda en tolerancia. Un resistor de seis bandas es básicamente un tipo de cinco bandas con un aro adicional que indica la confiabilidad o la especificación del coeficiente de temperatura (ppm/k). Como ejemplo usamos el marrón, el color más común de la sexta banda, cada cambio de temperatura de 10 ºC cambia el valor de resistencia 0.1%.
Preguntas comunes sobre el código de color del resistor:
¿Cómo sé desde qué extremo del resistor comenzar a leer?
- Muchos resistores tienen algunas bandas de color agrupadas cerca juntas o agrupadas hacia un extremo. Mantenga el resistor con estas bandas agrupadas a su izquierda. Lea siempre los resistores de izquierda a derecha.
- Los resistores nunca empiezan con una banda metálica a la izquierda. Si tiene un resistor con una banda dorada o plateada en un extremo, tiene un resistor con tolerancia de 5 % o 10 %. Coloque el resistor con esta banda a la derecha y de nuevo lea el resistor de izquierda a derecha.
- El rango de valores del resistor básico va de 0,1 ohmios a 10 mega ohmios. Con ese conocimiento, tenga en cuenta que en un resistor de cuatro bandas el tercer color siempre será azul (106) o menos y en un resistor de cinco bandas, el cuarto color siempre será verde (105) o menos.
¿Por qué mi resistor de alta tensión no usa colores metálicos?
El dorado y el plateado se reemplazan con el amarillo y el gris en los resistores de alta tensión para evitar que haya partículas de metal en el revestimiento exterior.
¿Qué es un resistor de cero ohmios?
Los resistores de cero ohmios, que se reconocen fácilmente por la banda negra simple, son básicamente enlaces de cables usados para conectar trazos en una placa de circuito impreso. Están empacados como un resistor por lo tanto, el mismo equipo automatizado usado para colocar los resistores se puede usar también para colocarlo en la placa de circuito. Este diseño evita la necesitad de que una máquina separada instale un cable de puente.
¿Hay una manera agradable de memorizar el orden de los colores del cuadro?
Aunque hay varias mnemotécnicas en Internet para ayudarlo a memorizar el orden de colores del cuadro de código de color del resistor, algunas son más placenteras que otras. Otra manera de memorizar el cuadro de colores es pensar en el negro como la ausencia de color, por lo tanto es "0", mientras que el blanco es la combinación de todos los colores, por lo tanto es el valor más alto, "9". En el medio del cuadro de colores encontrarás los colores estándar del arco iris en orden para los números del 2 al 7, entonces puede usar el acrónimo ROY-G-BIV (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta) de la niñez, menos el color índigo. Solo recuerde que el marrón está entre el negro y el rojo como el número "1" y el gris entre el violeta y el blanco como el "8" y listo.
¿Qué es una banda de "confiabilidad"?
Los resistores especificados militarmente a menudo incluyen una banda adicional en los resistores de cuatro bandas para indicar la confiabilidad o el índice de falla (%) por 1000 horas de servicio. Esto se usa rara vez en la electrónica comercial.
Ahora que conoce los aspectos básicos de los resistores y los trucos para leer los códigos de color, ¡salga e impresione a todos sus amigos!
¿Desea obtener más información? Revise nuestro video sobre cómo la disminución de capacidad de los resistores afecta su diseño y repase la Ley de Ohm y los fundamentos de la tecnología de resistores.
DESCUBRA MÁS CON LOS PRODUCTOS DE IP&E