USB Cとは何ですか?USB Cプラグとレセプタクルのピン配置

USB C は、24個の個別の電気接続を備えた非常に汎用性の高い接続方法です。

便利なことに、USB Cプラグとレセプタクルはどちらの向きでも差し込むことができるため、12個のコネクタが2列に並んでおり、ほぼ対称になっています。ただし、プラグとレセプタクルをよく調べると、いくつかの微妙な違いに気付くでしょう。

  1. D+とD-。レセプタクルにはA6/A7とB7/B6の両方にD+ とD- がありますが、プラグにはA6とA7にのみこれらの接続があります。USB 2.0データ転送ではこれらのラインが使用されるため、これらのコネクタを2倍にする必要はほとんどありません。

  2. A5とB5。プラグでは、A5はCC1、B5はVCONN です。レセプタクルでは、A5はCC1ですが、B5はより対称的なCC2です。プラグがレセプタクルに接続される方向に応じて、ソケットA5またはB5はプラグのVCONN ラインを介して5V電源を供給し、ケーブル/コネクタの内部回路に電力を供給します。この追加電力により、CC1、つまり「構成チャネル」は接続されたデバイスに情報を提供できます。その情報には、プラグの接続方法や、データおよび電力伝送機能などが含まれます。

  3. プラグとレセプタクルには、合計4つのアース コネクタと4つのVBUS コネクタがあります。各グランドおよびVBUS コネクタは、各オスまたはメス コネクタ内でグループ化されており、ユーザーがコネクタをどのように向けるかに関係なく、電流が流れる複数のパスが形成されます。

ここではUSB 3.1接続の公称ピン配置に焦点を当てていますが、USB 2.0信号のみに対応できる、機能の低いコネクタも存在します。この規格が進化し続けるにつれて、電力やデータ配信オプション、オーディオやビデオの伝送など、特定の用途を持つケーブルも見つかります。

これらのケーブルとプラグは一見シンプルで外観もほぼ同じですが、USB Cの仕組みやさまざまな機能の詳細はかなり複雑です。この驚くべきコネクタの詳細な説明については、 こちらの記事をご覧ください。または、 こちらで最新のUSB標準の詳細をご覧ください。

USBタイプCレセプタクルのピン配置

下の画像は、USB Cレセプタクルのピン配置とUSB Cプラグのピン配置を示しています。

USB Cレセプタクルのピン配置。 画像: Chindi.ap、CC BY-SA 4.0

USB Cプラグのピン配置。 画像: Chindi.ap提供、Wikimedia Commonsより

 

 

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here