フェルールとは何ですか? なぜ使用する必要があるのですか?

発行者

家庭用配線と産業用配線の両方において、撚り線を ネジ端子 またはスプリングコネクタ。産業機器の場合、タスクを自動化するには、このような接続が数百、あるいは数千も必要になることがあります。これらのワイヤーの1本でも緩んだり切れたりすると、コストのかかるダウンタイムが発生する可能性が高くなります。

したがって、それぞれの接続は重要です。柔軟性は 撚線 単線ワイヤから予想されるよりもはるかに簡単に配線できますが、端が広がる傾向があります。これにより、ネジまたはスプリングコネクタへの実際の接続が少し危険なものになります。理想的な世界では、真ん中が撚り合わされ、両端が単線になっている電線が使われます。

不可能な作業のように聞こえますか?実際に、これを使えば簡単に実装できます。 フェルールコネクタ

フェルールとは何ですか?

What are Ferrules Image 2

What are Ferrules Image 3

一般的に言えば、フェルールとは、シャフトを補強したり、材料のストランドを束ねたりするために使用されるあらゆる種類のリングのことです。配線の文脈では、フェルールは、一般的に錫メッキされた銅で作られた、変形可能な小さな金属管です。この短いチューブ (または長いリング) は、被覆を剥いだ撚線の部分の上に置かれ、圧着工具で圧縮されて撚線がまとめられます。ここで説明するフェルールには、片方の端にフレア部分があり、ストランドをメインの圧着セクションに導き、張力を軽減する役割を果たします。

フェルールは何をするのですか?

圧着されると、束は実用上、単芯線の端部として機能するものに変換されます。フェルールの追加により、前述の張力緩和や、挿入時に一部が横にずれる心配なく、すべてのワイヤ ストランドをコネクタに挿入できるようになったことなど、いくつかの利点がもたらされます。フェルールは、ワイヤとコネクタ間の接触抵抗を大幅に低減し、ワイヤとコネクタ間の空気スペースがなくなるため、ワイヤの酸化も抑えます。

What are Ferrules Image 4

What are Ferrules Image 5

ワイヤーフェルールの色分け

フェルールには、圧着する必要があるワイヤに応じてさまざまなサイズがあり、肩部分にサイズを示す色コードが付いています。ここで起こり得る問題の1つは、少なくとも3つの異なるフェルール カラー コードがあり、異なるタイプが混在すると混乱が生じる可能性があることです。理想的には、フェルールは使用されるまで、入っていた容器に保管してください。 上の画像のフェルールキット、何を使用しているかについての疑問を解消します。

アメリカでの使用ですか?

欧州では電気機器がCEマークを取得するにはフェルールの使用が義務付けられていますが、米国ではフェルールの使用は義務付けられていません。そうは言っても、これらのコネクタが適用された高品質の米国製機械を見つけることは可能です。機器を購入する場合は、検討中の機器でこの配線技術を探すか、機械の要件に指定することをお勧めします。このような事前の配慮により、将来的に多くのメンテナンスの手間とそれに伴うダウンタイムを回避できる可能性があります。

必須かどうかに関わらず、フェルールを使用することは電気工事上良い習慣です。顧客向けに何かを構築する場合でも、会社用のデバイスを指定する場合でも、社内で機器を構築する場合でも、フェルールは会話の一部になるはずです。

フェルールの有無にかかわらず、さまざまな撚線または単線をしっかりと固定するためのもう1つのオプションとして、 この記事を参照 驚くほど多用途な ワゴ レバーナットコネクタ。

 

過剰在庫AVページ フッター560x140 2 1 1

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here