ArrowのAPIに接続することで、価格、在庫状況、ライフサイクル ステータスなどに直接アクセスし、当社のシステムを通じて即座に製品を購入できるようになる方法について説明します。
ArrowのAPIサービスを見る
ArrowのAPIの紹介
API (アプリケーション プログラム インターフェイス) は、貴社の調達システムとArrowの電子部品データベース間の橋渡しとして機能します。このブリッジにより、Arrowからのリアルタイム データを活用して、情報に基づいた購入決定を行うことができます。これらのAPIを活用することで、調達パイプラインの管理に費やす時間を減らし、次世代のデバイスの構築に多くの時間を費やすことができます。
APIの提供
![]() |
価格と在庫状況 |
||
API応答には、価格、パイプライン、リードタイムなどに関連する情報が含まれます。これにより、サプライチェーンの管理が簡単かつ便利になります。 |
|||
![]() |
注文API |
||
このAPIを使用すると、VericalまたはArrow.comから注文を行ったり確認したりすることができ、エクスペリエンスが合理化され、必要な製品を入手するために複数のWebサイトにアクセスする必要性が大幅に軽減されます。これは、価格設定および在庫状況APIと組み合わせて使用することを目的としており、注文APIの前に統合する必要があります。 |
|||
APIの実装方法
1.) アクセスキーをリクエストする
開発者ポータルにアクセスして、APIへのアクセスをリクエストしてください。弊社の担当者がお客様のご要望についてご連絡させていただき、APIキーをお送りします。
2.) 開発者と話す
受け取ったAPIキーを開発者または選択したサードパーティのアグリゲータと共有します。API統合に対する期待を詳しく記述してください。
3.) APIにアクセスする
開発と実装が完了したら、アプリケーションを起動します。問題が発生した場合には、弊社のテクニカル サポート チームがいつでもトラブルシューティングに対応いたします。
4.) リクエストを始める
価格と在庫状況のリクエストを開始します。最初の注文を行ってください。合理化された調達処理へようこそ。
APIパートナー
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
よくある質問
• APIとは何ですか?
‐ 回答: API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) は、企業があるシステムから別のシステムにデータをシームレスに転送できるようにするソフトウェア仲介です。
• ArrowのAPIは無料ですか?
‐ 回答:はい。当社のAPIはすべて無料でご利用いただけます。ここをクリック 始めましょう。
• APIを使用する必要があるのはなぜですか?
‐ 回答: 手作業が削減され、購買プロセスが合理化され、サプライ チェーンが最適化され、調達の意思決定に利用できるデータの量が増えます。
• APIに接続できるシステムは何ですか?
‐ 回答: お客様の中には、当社のAPIを自社のWMS (倉庫管理システム) またはERP (エンタープライズ リソース プランニング) ソフトウェアに接続している方もいます。また、ArrowのAPIを、Calcuquote、Orbweaver、BuyManager、SupplyFrame、Octopart、Smart Searchなどのサードパーティ サービス プロバイダーと統合して、プラグ アンド プレイ ソリューションを実現することもできます。ご希望のサードパーティプロバイダーがパートナーセクションにリストされていない場合は、お問い合わせください。 api@arrow.com、そのプロバイダーへの接続を作成できます。
• EDI (電子データ交換) とAPIの違いは何ですか?
‐ 回答: APIはリアルタイムのデータ交換を可能にしますが、EDIは事前に決められた一連のメッセージング標準に基づいて動作します。APIはArrowの電子部品データベースへのシームレスな接続であり、EDIは重要な文書をオンラインでのみより高速にファックス送信するものと考えてください。APIはEDIに代わるものではなく、両者は互いに補完し合います。
• EDIとAPIのどちらを利用すべきでしょうか?
‐ 回答: EDIでは継続的なメンテナンスが必要となるため、APIへの接続は企業にとってEDIよりも簡単でコストもかからない可能性があります。APIはデータをリアルタイムで配信しますが、EDIは設定されたメッセージング標準に従うため、若干の遅延が発生する可能性があります。若干の遅れはあるものの、EDIは長年確立された一連の標準に準拠しており、現在でも企業で使用されている最も一般的なデータ交換手段です。すでにEDIを使用している場合は、完璧なソリューションを実現するために、APIとEDIを組み合わせて使用することをお勧めします。そうでない場合は、データ接続の未来であるAPIの使用をお勧めします。
• どのAPIが必要ですか?
‐ 答え: アローは 価格と販売状況 APIについて 同様に 注文API Arrow.comおよびVerical向け。価格を確認したい場合は、価格と在庫状況のAPIをご利用ください。API経由で注文する場合は、まず価格と在庫状況APIに接続し、次に注文APIに接続してください。 api@arrow.com。
• APIを通じて顧客固有の価格を取得できますか?
‐ 回答:はい。具体的な価格は以下からご確認いただけます。 アローパークス Arrow.comまたはVericalの価格と在庫状況API内。
• APIにはデータ制限がありますか?
‐ 回答:はい。Arrow.comおよびVerical APIは、1秒あたり50件のリクエストに制限されています。
• ArrowのすべてのAPIに同じログインを使用できますか?
‐ 回答:はい。Arrow.com APIとVerical APIでは同じログインとAPIキーを使用できます。
• 質問がある場合は誰に連絡すればよいですか?
‐ 回答: お問い合わせください api@arrow.com APIに関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
• Arrow.comまたはVerical APIにサインアップするにはどうすればよいですか?
‐ 回答: APIキーを今すぐリクエストするには、 ここをクリック。