Raspbery Piの第3世代。Raspberry Pi 3 の仕様には、1.2Ghz 64ビット クアッドコアARMプロセッサと、802.11nワイヤレスLAN、Bluetooth 4.1、Bluetooth Low Energyが追加されています。
見た目は Raspberry Pi 2とまったく同じですが 、Pi3はこれまで見た製品の中で最も簡単にアップグレードできます。価格は同じく安く、コアはより強力ではあるものの、2と同じオペレーティング システムで動作します。2で既に実行したプロジェクトを移行するのにそれほど苦労することはないはずです。
大きなアップグレードはオンボード接続です。2はUSBドングルを使用してWi-FiまたはBluetoothに接続できますが、3ではハードウェアに直接接続されます。つまり、ドングルを購入してデバッグする必要がなくなり、USBポートを他の周辺機器に使用できるようになります。Raspberry Pi Foundation は、学習したい人々の手に手頃な価格のプログラム可能なハードウェアを提供するというシンプルな目標を掲げて8年前に設立されました。オンラインでPiベースのプロジェクト チュートリアルが何千件も公開され、この35ドルのコンピューターが何百万台も売れていることを考えると、成功していると言えるでしょう。
Raspberry Pi 3とBeagleBone Blackに興味がありますか?次は: Beaglebone Blackの製品情報
他の シングルボードコンピュータと比較することに興味がありますか?弊社のエンジニアが SBC比較チャートで詳しく説明します。