リレーをお探しですか?機械式リレーに代わる、より静かで、より高速で、より低消費電力で、より長持ちする代替品をお探しですか?
フォトリレーとは何ですか?
フォトリレーには、入力側に赤外線LEDが装備され、出力側にフォトダイオード アレイ (「PDA」) とMOSFETが装備されています。入力側と出力側は樹脂により電気的に絶縁されています。
下図はフォトリレーを内蔵したパッケージの一つである2.54-SOP4パッケージの内部構造の一例です。入力側のLEDと出力側のPDAは対面配置されており、シリコン樹脂で絶縁されています。
どのように機能しますか?
フォトリレーは入力側のLEDに電流を流すことで動作します。そして出力側のPDAはLEDからの赤外線を受信して起電力を発生させます。この起電力により各MOSFETゲートが駆動され、MOSFETがオンになります。
フォトリレーは私のアプリケーションに適していますか?
最新の製品リリースの一部はここでご覧になれます。今すぐ購入できます。
関連商品を見る
関連商品を見る
関連商品を見る
関連商品を見る