Los consumidores actuales esperan obtener más datos de los productos electrónicos con los que interactúan a diario. Sin embargo, para que estos datos sean útiles, deben ser lo más precisos posible. Y esto es especialmente importante en el caso de los dispositivos de control de la salud. Este artículo, se explora cómo los innovadores sensores infrarrojos sin contacto de Melexis crean lecturas de temperatura más precisas para las aplicaciones vestibles.
La supervisión continua de la salud se está convirtiendo en una parte de la vida cotidiana, desde el monitoreo remoto de pacientes hasta los dispositivos de atención médica vestibles para autocontrol y seguimiento de actividades. La crisis sanitaria de 2020 no hizo más que acelerar esta tendencia. Por supuesto, la exactitud, la confiabilidad y la repetibilidad de los datos resultan cruciales para realizar un seguimiento adecuado. Un estudio* ha demostrado que la medición de la temperatura de la piel mediante termómetros de contacto se enfrenta a variaciones sistemáticas de medición. Por el contrario, los termómetros infrarrojos sin contacto no sufren los problemas inherentes relacionados con un mal contacto térmico.