Una de las aplicaciones más populares para la asequible pero poderosa Raspberry Pi 3 es un servidor de medios dedicado. Este producto ofrece conectividad Wi-Fi, compatibilidad con pantallas de 1080 píxeles y una herramienta de medios para Linux llamada OMXplayer. Usted solo tiene que traer la pantalla, la salida de audio y las palomitas de maíz.
Necesidades de solución de medios
Salida de audio y adaptador VGA
Si intenta realizar una conexión a un monitor o proyector más antiguo, es posible que la salida HDMI de la Raspberry Pi deba convertirse a VGA mediante una salida de audio independiente. Si este es el caso, Adafruit Industries tiene todo lo que necesita y le ofrece un adaptador HDMI a VGA y un cable de audio de 3,5 mm en un conveniente paquete. Puede usar el cable de audio para hacer la conexión a altavoces listos para usar, como los que se incluyen en el kit para shields de música de Arduino o bien, corte un extremo del cable para conectar su Raspberry Pi a altavoces individuales.
Altavoces de 8 ohmios
Integre estos altavoces casi en cualquier lugar para obtener la sensación de una elegante sala de medios sin exceder su presupuesto. La Raspberry Pi puede accionar altavoces de 8 ohmios sin necesidad de un amplificador adicional y el sonido es sorprendentemente bueno para un altavoz que solo mide 6 mm de alto. Sin duda, necesitará altavoces más grandes para experimentar los bajos palpitantes, aunque estos funcionan muy bien en el caso de una configuración realizada de manera integral con el enfoque "hágalo usted mismo".
Unidad de 8 GB flash
Si bien puede transmitir todos sus programas preferidos en línea a través del chip Wi-Fi integrado de la Raspberry Pi, también puede llevar con usted sus películas y juegos favoritos. Solo tiene que conectar una unidad flash u otro tipo de memoria externa en uno de los puertos USB de la Raspberry. El reproductor OMXplayer admite archivos .mp4 sin problemas. Además, existen algunos proyectos impulsados por la comunidad que lo ayudarán a usar un motor como Steam en la Raspberry Pi. Tal vez necesite una tarjeta gráfica por separado para que sus juegos preferidos se ejecuten correctamente, pero sabemos que puede cargar RetroPie y jugar videojuegos antiguos solo con los controladores integrados.
Suministro de energía
Suministre energía a su Raspberry Pi en cualquier lugar del mundo con este adaptador incorporado universal de la Fundación Raspberry Pi. Suministra 5 V y hasta 2,5 A a través de un conector microUSB.
Ventilador de enfriamiento de 5 V
La Raspberry Pi puede consumir hasta 2 A de corriente, sobre todo cuando transmite video, de modo que la administración térmica es muy importante. Un disipador de calor es una buena opción, pero la circulación de aire es mejor. Este pequeño ventilador de 60 x 60 mm de ORION Fans funciona con los mismos 5 V que su Raspberry Pi y hace circular 20 pies cúbicos por minuto (CFM) a fin de mantener refrigerado su sistema y sin hacer demasiado ruido en una sala de películas.
Carcasa completa
Sin importar el tipo de proyecto que esté realizando con su Raspberry Pi, siempre debe protegerlo con una carcasa adecuada. Esta elegante carcasa de color negro mate está fabricada por la Fundación Raspberry Pi y se adaptará a su Pi 3, a la vez que le permitirá acceder a todos los puertos importantes.
Solución de limpieza ESD
Los artículos electrónicos acumulan polvo y suciedad. Además, no funcionan tan bien cuando tienen contaminantes en la superficie o suciedad que bloquea el flujo de aire. Si limpia con un plumero, no retirará esa suciedad. Este limpiador especial con protección para ESD de Desco Industries es la mejor opción para las superficies que se encuentran cerca de los componentes electrónicos. Si bien no le recomendamos empapar su Raspberry Pi con el rocío, el limpiador no contiene silicona, que puede adherirse a los artículos electrónicos generando efectos negativos, y está diseñado para los paños de limpieza ESD sin dañarlos.