La medición de la temperatura del cuerpo es un parámetro fundamental para diagnosticar una enfermedad o controlar la actividad de una persona. Lamentablemente, los métodos estándar no cumplen con los requisitos optimizados, ya que el sensor no se puede cerrar al punto para medir y la única alternativa son métodos invasivos. Además, la medición continua está cerca de lo imposible.
Una compañía llamada BodyCap resolvió este desafío con el producto e-Celsius. Bodycap diseñó una píldora que se traga y es completamente segura para el cuerpo. Así, el dispositivo se encuentra en el sistema gástrico y en el punto perfecto para medir la temperatura del cuerpo. Entonces, la temperatura se transmite en forma inalámbrica mediante un protocolo de propietario a una frecuencia de radio de 434 MHz. Una simulación externa dispara el sensor para que comience a tomar medidas y la píldora puede almacenar hasta 2000 mediciones y tener un periodo de muestreo programable de algunos segundos a varios minutos. La precisión de cada medición puede ser de hasta 0,1 C. Las especificaciones físicas de la píldora son un tamaño de 17,7 mm por 8,9 mm y un peso de 1,7 g.
Las aplicaciones médicas clave de un sensor de temperatura de este tipo se encuentran en el campo de la cardiología, ortopedia, enfriamiento postraumático o cronoterapia en que los tratamientos se administran según una agenda que les corresponde a los ritmos de una persona para maximizar la efectividad y minimizar los efectos secundarios de la terapia.
Ver Productos relacionados
El sensor de temperatura inalámbrico no se limita a la aplicación médica. Este dispositivo también puede utilizarse para el bienestar. La temperatura del cuerpo se correlaciona con la actividad del cuerpo, y el sensor de temperatura inalámbrico puede formar parte de una aplicación para alentar a las personas a mantener un nivel suficiente de actividad.
El paso siguiente es la aplicación práctica en deportes. La aplicación más obvia puede ser en los deportes de alto rendimiento, como triatlón. La e-Celsius puede monitorear la hipotermia durante una parte de nado y la hipertermia durante la parte de ciclismo y carrera.
En el deporte de alto rendimiento, la diferencia entre ganador y perdedor suele encontrarse en ventajas mínimas. La e-Celsius ayuda a optimizar el entrenamiento y la fase de recuperación para ganar un pequeño porcentaje adicional de desempeño de cada individuo. Se realizan pruebas en algunos equipos franceses de ligas de fútbol y e-Celsius ha demostrado ser útil para monitorear a los jugadores durante la fase de tratamiento de hielo de su recuperación posjuego. El innovador método utiliza temperaturas frías para ayudar al atleta a recuperarse más rápidamente de sus esfuerzos físicos y a liberar dolores y molestias asociados. Por ejemplo, cinco minutos en una bañera a 8 ºC mejora mucho la recuperación, ya que tiene un impacto positivo en el estado físico y el desempeño de los atletas. Con uso regular, los datos psicológicos de los atletas deberían ayudar a ajustar y adaptar los programas de entrenamiento y desarrollo y a mejorar el rendimiento.
Finalmente, para disminuir el costo médico, el futuro de los hospitales se basará cada vez más en sensores que sigan a los pacientes en su hogar y no directamente en el hospital. Los sensores de temperatura inalámbricos son el principio de una nueva tendencia de dispositivos que revolucionarán la forma en que lidiamos con el bienestar o los problemas de salud.