この記事では、医療用途での流体測定とインピーダンス測定の汎用性について説明します。
歴史的には、患者の健康状態を評価するために、さまざまな体液を一回ずつ測定する検査が行われてきました。しかし、最近では技術が進歩したため、インピーダンス測定を使用してこれらのものを継続的に分析することが可能になりました。簡単に言えば、インピーダンスは、電圧の変化に対して回路が示す抵抗の量を測定するものです。医療用途では、さまざまな体液のインピーダンス測定により、さらに調査する必要がある異常が明らかになることがあります。
体液に使用できるインピーダンス測定には、さまざまな種類があります。
● ポテンショスタット。作用電極(WE)と参照電極(RE)間の電圧を測定および制御します。
● アンペロメトリックセンサーにバイアス電圧を印加し、応答電流を測定します。
● サイクリックボルタンメトリー測定機能は電気化学的であり、電気化学セルの電位がゆっくりと増加し、その後直線的に減少します
● 導電率測定。液体中に配置された2つの電極間のオーム抵抗の測定に基づきます。
● pH測定。この方法は、半電池反応の原理に基づき、H+イオン濃度に依存して、pH値と直線関係にある結果として生じる電圧を測定します。
● 電気化学インピーダンス分析。一連の異なる周波数全体にわたって電気化学セルまたはセンサーのインピーダンスを測定します。時間の経過とともに自己分析と自己修正が行われるため重要です。
これらすべての測定を行うように構成できるデバイスを見つけるのは難しいかもしれませんが、Analog DevicesはADuCM355でそれを実現しました。このデバイスは、ARM® Cortex®-M3プロセッサと、入力バッファを備えた16ビット、400 kSPSマルチチャネルSAR ADCを搭載しており、現在および将来の液体測定ニーズに必要な精度、汎用性、信頼性を提供します。詳細については記事をクリックしてください。