In questo articolo, vengono illustrate le misurazioni dei fluidi per usi medici e la versatilità delle misurazioni di impedenza.
Storicamente, si effettuavano misurazioni a lettura singola di vari fluidi corporei per aiutare a valutare la salute di un paziente. Con i recenti progressi della tecnologia, tuttavia, è diventato possibile eseguire analisi continue di questi dati grazie alle misurazioni di impedenza. In breve, l'impedenza misura la quantità di resistenza presentata da un circuito a una variazione di tensione. Nelle applicazioni mediche, le misurazioni di impedenza di vari fluidi corporei possono evidenziare irregolarità che dovrebbero essere esaminate più a fondo.
Esistono molti tipi di misurazioni di impedenza che possono essere utilizzate con i fluidi:
● Con potenziostato. Misura e controlla la tensione tra un elettrodo di lavoro (WE) e un elettrodo di riferimento (RE).
● Amperometrica. Applica una tensione di polarizzazione al sensore e misura la corrente di risposta.
● Voltammetria ciclica. Misura la funzione in modo elettrochimico, per cui il potenziale di una cella elettrochimica viene aumentato lentamente e quindi diminuito linearmente
● Misurazione della conduttività. Basata sulla determinazione della resistenza ohmica tra due elettrodi posti in un liquido.
● Misurazione del pH. Basato sul principio di una semireazione e dipendente dalla concentrazione di ioni H+, questo metodo misura la tensione risultante, che ha una relazione lineare con il valore del pH.
● Analisi di impedenza elettrochimica. Misura l'impedenza di una cella elettrochimica o di un sensore su un'intera serie di frequenze diverse. Importante perché si analizza e si corregge in modo autonomo nel tempo.
Può essere difficile trovare un dispositivo in grado di essere configurato per eseguire tutte queste misurazioni, ma Analog Devices ha creato ADuCM355 proprio per questo. Con un processore ARM® Cortex®-M3 e un ADC SAR multicanale a 16 bit e 400 kSPS con buffer di ingresso, questo dispositivo offre l'accuratezza, la versatilità e l'affidabilità necessarie per le esigenze attuali e future di misurazione dei liquidi. Consulta l'articolo per altre informazioni.