この記事では、完全に機能する光学液体測定プラットフォームをセットアップする方法を学びます。ハードウェアの選択と設計 + 統合ファイルに関するサポートを受けて、新しいツールを構築してテストします。
回路の機能と利点
光学測定は幅広い用途に役立ちます。非接触、非破壊、高精度、高感度です。
回路の説明
基本的な光学測定システムには、固定または調整可能な波長の単色光源、サンプルの形状を定義する手段 (キュベットやフロースルー セルなど)、1つ以上の光検出器、およびマルチモーダル センサー フロント エンドが含まれます。
この記事で説明するシステムでは、マルチモーダル センサーはAnalog Devices ADPD4101であり、CN-0503回路評価ボードに統合されています。このセットアップでは、最大4つの光パスを処理でき、これらはすべて構成可能です。また、存在する可能性のある周囲光を評価して排除できるため、精度が向上します。
結論
必要なすべての回路図、レイアウト ファイル、部品表、機械図面、ソフトウェアがAnalog Devicesから簡単に入手できるため、液体光学測定システムの開発における推測作業が不要になります。セットアップ パラメータと手順の詳細については、記事をクリックしてください。