プロジェクトの規模にかかわらず、おそらくそれは部品表(または ボム)。このワンストップ ドキュメントには、デバイスまたは設計を完成させるために必要なすべてのコンポーネントに関する関連情報が含まれています。
当然のことながら、必要なすべてのコンデンサ、LED、ワイヤを追跡して説明しようとすると、BOMは長く複雑になる傾向があり、チームで作業していてバイヤーや他のエンジニアと調整する必要がある場合は、混乱がさらに大きくなります。
ArrowのBOMツール は、こうしたストレスを軽減し、デザイン内のすべてのパーツや要素を簡単に追跡できるように設計されています。BOMツールを使用すると、独自のBOMをアップロード (作成)、確認、削除できます。顧客は、BOMの価格、在庫状況、その他の関連部品情報を簡単に確認できます。顧客が作成したBOMは即座に保存され、BOMホームページからいつでもアクセスできます。それがどのように機能するかを見てみましょう。
確立されたBOMデータベースの使用
BOMホームページは、次の3つの主要コンポーネントで構成されています。
1.アップロード
2.クイック入力
3.既存のBOM
このツールを使用する最も簡単な方法は、次のようなすべての関連情報を含むExcelスプレッドシートをアップロードすることです。
- 部品番号
- 数量
- メーカー
新しいBOMをアップロードすると、ユーザーはXLS、XLSX、またはCVSファイルをアップロードでき、コンピューター上でファイルをドラッグ アンド ドロップまたは選択でき、BOMごとに最大3,000行をアップロードできます。顧客がファイルをアップロードすると、BOMマッピング ページが表示されます。
スプレッドシート ファイルがまだ準備されていない場合でも、クイック入力を通じてBOMツールを使用できます。関連する部品番号(改行で区切る)をコピーして、BOMツールのメイン ページの右側のボックスに貼り付けるだけです。このツールはBOMを生成し、スプレッドシートをアップロードした場合と同じように共有、ダウンロード、更新、フィルタリングすることができます。
これで、会社の標準に準拠した内部形式を維持できるようになります。ツール用にシートをフォーマットするのではなく、BOMツールにそれらのシートを解釈する方法を指示することができます。ツールが列を割り当てたら (カスタム名を付けることもできます)、「BOMの表示」をクリックして、リクエスト内のすべての部品に関する関連データをすべて表示します。
BOMマッピング
「列マッピング」ページには、ファイルに関連する情報が表示されます。
A. アップロードされたファイル - 顧客がアップロードしたファイルの名前
B. ファイル サイズ - アップロードされるファイルのサイズ。ファイルが大きいほど、アップロードに時間がかかります
C. ワークシート - 複数のシートが存在する場合は、アップロードするシートを選択します
D. 行数 - ファイル内のリーエンの合計数。ファイル内のヘッダーやその他の非パート行(つまりヘッダー情報)も含む。
E. ヘッダー行とデータ開始行 - ヘッダー情報と最初の部分行を含む行。これにより、不要な情報がBOMにアップロードされなくなります。
BOMツールは列を自動的にマッピングすることも、列を選択 (マッピング) することもできます。
1.マッピングには部品番号またはCPN(顧客部品番号)が必要です
2.カスタム列を作成するには、ドロップダウンをクリックして列名を入力し、マップをクリックします。
3.列を選択したら、BOMの表示ボタンをクリックしてBOM表示ページを表示します。
列をアップロードし、「顧客部品番号」列を選択することで、BOMツール内で新しいCPNを作成することもできます。列を選択すると、画面の下部に、CPNを作成するかどうかをユーザーに尋ねるテキストが表示されます。これで、会社の標準に準拠した内部形式を維持できるようになります。ツール用にシートをフォーマットするのではなく、BOMツールにそれらのシートを解釈する方法を指示することができます。ユーザーまたはツールによって列が割り当てられたら、「BOMを表示」をクリックして、リクエスト内のすべての部品に関する関連データをすべて表示します。
BOM在庫管理
場合によっては、お探しの製品が入手できないこともあります。画面上部のフィルター ボタンを使用して、「代替」をフィルターできます。このフィルターは、一致しないすべてのコンポーネントを表示し、プロジェクトを開始できるように代替案を提案します。
左上には、BOM全体を電子メールで他のユーザーに送信できる「共有」アイコンもあります。この機能により、エンジニアは選択を迅速に行い、購入者と共有することができます。複数のチームメンバーが、コンポーネント、数量、価格の選択について簡単に共同作業を行うこともできます。「ダウンロード」ボタンを使用すると、すべての情報を含む完成したBOMをダウンロードすることも、選択した関連する詳細のみをダウンロードすることもできます。
次へ: Arrow認定プログラムを通じて部品表 (BOM) をマスターする