自動車レースは車に多大なストレスを与えます。このため、プロのレースクルーは、車が故障する寸前を予測するために、幅広いパラメータを監視できるテレメトリ システムを採用しています。1台のレースカーには、油圧、回転数、気温と水温、燃料レベル、タイヤ圧、重力加速度などのデータを測定して送信する80個以上のセンサーが組み込まれている場合があります。しかし、ドライバーが故障寸前だったらどうなるでしょうか?
ありがとう!
-
11月中、Raspberry Pi 3を1,000台無料で配布します。新しいRaspberry Piプロジェクトに活用してください。 Google AIY音声キット。Google AIY音声キットの詳細 ここ。RP3の詳細については、こちらをご覧ください。 Raspberry Pi 3の概要 他の人についてもっと知る Raspberry Pi製品。
-
ラズベリーパイ3モデルB
-
Raspberry Pi 3 Model Bは、Raspberry Pi Foundationの最新のシングルボード コンピュータです。このバージョンでは、1.2Ghz 64ビット クアッドコアARMプロセッサにアップグレードされ、802.11nワイヤレスLAN、Bluetooth 4.1、Bluetooth Low Energyが追加されました。
-
以前のバージョン (Pi 2) と同様に、1 GBのRAM、4つのUSBポート、完全なHDMIサポートを備えています。Raspberry Pi 3も、Pi 2 (およびPi 1 Model B+) と同じフォーム ファクターを備えています。
Raspberry Piは、取り外し可能なSDカードから起動するRaspbianおよび/またはNOOBS (どちらもLinuxベースのオペレーティング システム) を実行します。Ubuntu Mate、Windows 10 IoT Core、OSMCなど、多数のサードパーティ製オペレーティング システムもサポートされています。
Raspberry Pi 3は、デスクトップPCが実行できるほぼすべての機能を実行できるクレジットカード サイズのコンピューターです。ウェブ サーフィンやワード プロセッシングから、Minecraftのプレイやメディア プレーヤーとしての動作まで、Raspberry Piの機能は多岐にわたります。十分なグラフィック処理能力を備えたRaspberry Pi 3は、BluRay品質のビデオをストリーミングできます。Piを次の組み込み設計に組み込むことを検討している場合は、0.1インチ間隔の40ピンGPIOヘッダーにより、27個のGPIO、UART、I2C、SPI、および3.3Vと5Vの両方の電源にアクセスできます。
-
自動車レースもドライバーに大きなストレスを与え、F1レーサーは最大4.5の重力加速度、1分間の心拍数180回、血圧の50パーセント上昇を経験します。こうした罰は人体に負担をかけ、ドライバーが身体的または精神的な衰弱に陥り、悲惨な事故につながる可能性が高まります。
この問題に対処する方法の1つは、個々のドライバーの健康状態とパフォーマンスを遠隔で監視および報告できるウェアラブル エレクトロニクスを採用することです。現在急成長している遠隔医療の分野では、ワイヤレス ネットワークとセンサーを使用して、心拍数、呼吸、体温など、さまざまなバイタル サインを追跡しています。
しかし、レースカーのコックピットの狭い空間と高いパフォーマンス条件では、さまざまな物理的条件をリアルタイムで監視できる、より統合されたソリューションが必要です。この課題に対する解決策は、レーシングカーチームであり高性能自動車メーカーでもあるマクラーレン・レーシング社の一部門であるマクラーレン・アプライド・テクノロジーズが提供する技術、スマートシャツです。マクラーレンのスマートシャツは、さまざまな健康センサーを1つの衣服に組み合わせています。
スマートシャツは、1分あたりの心拍数、血中酸素濃度、体温、呼吸などの情報を収集します。情報は安全で暗号化された形式であらゆるモバイル デバイスに送信され、ダッシュボード形式で表示されます。自動車レースのクルーは、車のパフォーマンスを観察するのと同じ方法でこのデータを監視し、ドライバーが身体的限界を超えているかどうかを判断することができます。センサーはシャツの素材に組み込まれています。例えば、呼吸の速さは胸の動きをチェックすることで測定されます。
スマートシャツの技術は、潜在的な健康上の問題をチェックするだけでなく、パフォーマンスを監視するために他のスポーツにも応用されています。2014年の全米オープンテニストーナメントでは、ボールボーイたちがファッションデザイナーのラルフ・ローレン社とバイオセンシング衣料品会社OMsignal社が製作したスマートシャツを着用していた。シャツに編み込まれたセンサーがボールボーイたちの活動、呼吸、心拍数を追跡した。データはシャツのバンドに取り付けられたモジュールで収集されます。OM Smart Boxと呼ばれるこのモジュールには、Bluetoothトランスミッター、加速度計、ジャイロスコープが搭載されています。これらのモーションセンサーはボールボーイの方向と速度を追跡します。
ラルフ・ローレンのような主流デザイナーの関与は、スマートシャツ技術がプロスポーツの枠を超えつつあることを示しています。OMsignalはすでに自社のサイトでOM Smart Kitを販売しています。キットには、シャツ本体、スマートボックス、運動パフォーマンスをリアルタイムで監視するためのスマートフォンアプリが含まれています。