予測保守プログラムでは、機械または資産を監視して、現在の健全性の状態を測定します。このタスクに使用できるセンサーにはさまざまな種類があります。ただし、センサーをアプリケーションに適合させることは難しい場合があります。Analog Devices のこの記事では、さまざまな種類のセンサーと、それらを効果的に導入する方法について詳しく説明します。
産業用モーターは設置後、健全なタイムライン上に存在し、モーターの故障で終わります。障害は、継続的な予防保守から振動感知、温度感知、聴覚感知まで、さまざまな種類の保守プログラムやセンサーによって、このタイムラインのさまざまな時点で検出できます。次の表では、利用可能なセンサーの種類と、それらが検出するのに最適な障害の種類について詳しく説明します。
|
測定 |
センサー |
重要な情報 |
ターゲット障害 |
|
振動 |
圧電加速度計 |
低ノイズ、最大30kHzの周波数、CbMアプリケーションで定評あり |
ベアリングの状態、ギアのかみ合い、ポンプのキャビテーション、ミスアライメント、アンバランス、負荷状態 |
|
振動 |
MEMS加速度計 |
低コスト/低消費電力/小型、最大周波数20kHz以上 |
ベアリングの状態、ギアのかみ合い、ポンプのキャビテーション、ミスアライメント、アンバランス、負荷状態 |
|
音圧 |
マイクロフォン |
低コスト/低消費電力/小型、最大周波数20 kHz |
ベアリングの状態、ギアのかみ合い、ポンプのキャビテーション、ミスアライメント、アンバランス、負荷状態 |
|
音圧 |
超音波マイク |
低コスト/低消費電力/小型、最大周波数100 kHz |
圧力漏れ、ベアリングの状態、ギアのかみ合い、ポンプのキャビテーション、位置ずれ、アンバランス |
|
モーター電流 |
シャント、変流器 |
低コスト、非侵襲性、通常はモーター供給で測定 |
偏心ローター、巻線の問題、ローターバーの問題、供給不均衡、ベアリングの問題 |
|
磁場 |
ホール、磁力計、サーチコイル |
低コスト/小型、最大周波数250 Hz、温度に対して安定 |
ローターバー、エンドリングの問題 |
|
温度 |
赤外線サーモグラフィー |
高価、正確、一度に複数の資産/熱源 |
摩擦、負荷変動、過度の始動/停止、電力供給不足による熱源の位置 |
|
温度 |
RTD、熱電対、デジタル |
低コスト、小型、正確 |
摩擦による温度変化、負荷変動、過度な始動・停止、電源不足 |
|
オイルの品質 |
粒子モニター |
粘度、粒子、汚染 |
摩耗による破片の検出 |
歴史的に、状態ベース監視 (CbM) システムは、中央監視システムにハードワイヤード接続されたセンサーをベースとしていました。しかし、ワイヤレス技術の登場により、CbMは比較的簡単に設置できるため、より頻繁に設置され、使用されるようになると予想されます。アナログ・デバイセズは常にセンサー開発の最前線に立ち、今日の生産施設の需要を満たす新製品を導入してきました。