侵入保護等級(IP)の詳細

発行者

耐久性のある家電製品の需要が増加しています。最新のデバイスがいかに頑丈で耐久性があるかを証明するために、特定のIP等級を宣伝するコマーシャルを聞いたことがあるかもしれません。

あるいは、最近購入した電子機器の仕様を読んでいて、「IP65」などの記載に出会ったかもしれません。これは何を意味し、「IP」スケールはどのように機能しますか?

IPコード (または国際保護等級、侵入保護等級とも呼ばれる) は、湿気や工具、汚れ、その他の破片などの異物の侵入に対する電気筐体の有効性を定義するために設定された標準分類システムです。評価は国際規格IEC 60529によって定義されており、製品を単に「防水」または「耐水性」と説明するよりも詳細な情報を提供することが目的です。IP定格は、 センサーコネクタ電源エンクロージャなどの仕様に記載されています。

関連商品を見る

LNE-48V100WDAA

Delta Electronics LED電源 ビュー

NEMAエンクロージャ定格に精通している場合、IPは北米のNEMA規格と非常に似ていますが、両者のスケールは直接同等ではないことに気付くでしょう。NEMAは、危険区域の筐体や氷結条件下での機能性など、追加の製品機能も考慮します。

IP評価システムはどのように機能しますか?IPコードは通常、「IP」という文字と、それに続く特定の意味を持つ2桁の数字で構成されます。最初の数字は、筐体が固形異物に対して提供する保護レベルと、内部部品からの人(指や手)の保護レベルを示します。2番目の数字は、水滴、浸水、さらには高圧洗浄などのさまざまな有害な湿気に対する筐体内の機器の保護レベルを表します。各数字の値が大きいほど、一般的に保護レベルが高いことを示します。

関連商品を見る

17-250021

CONEC Elektronische Bauelemente GmbH コネクタUSB ビュー

標準的な電気壁コンセントはIP22定格です。これは、指や12 mmを超える物体による接触から保護されており、ほぼ垂直に滴り落ちる水にさらされても安全上の危険を生じないことを意味します。これは通常、屋内の電子機器の最低要件です。逆に、最新のIP68携帯電話の中には、避けられない液体のこぼれ、水しぶき、雨の中でのジョギング、さらには (うまく行かなければよいのですが) トイレに落ちてしまっても耐えられるほどの耐水性を備えたものもあります。「6」は携帯電話がほこりの侵入に対して完全に保護されていることを示し、「8」はメーカーが指定した1メートル以上の深さに完全に沈めるテストに合格したことを意味します。ある有名なIP68携帯電話メーカーは、テストを最大5フィート (1.5メートル) の水に30分間浸すことと定義しました。

IP定格ファミリーに新たに追加されたのは、ドイツ規格DIN 40050-9の高圧洗浄IP69Kテストです。この等級は最高の保護レベルであり、機器を頻繁に消毒する必要がある食品業界のコンポーネントを認証するためによく使用されます。厳しいIP69Kテストにより、機器が80°Cまたは176°Fの温度で毎分4ガロンの速度で噴射される強力な1450 psiのウォーター ジェットに耐えられることが保証されます。それでも強度が足りない場合は、ノズルをテスト部品から4つの異なる角度で4 ~ 6インチ離し、製品を回転テーブル上に置きます。電子機器がこの過酷な爆風テストに耐えれば、頑丈で防水性の高いシールを備えていると確信できます。

IP等級を解釈する際には、次の3つの点に留意してください。

  1. 別途コネクタ ケーブルの取り付けが必要な製品を使用する場合は、コネクタ ケーブル自体も同じ環境に耐えられる定格であることを確認する必要があります。たとえば、別個の電源ケーブルを必要とするIP67近接センサーを購入し、それを液体要素にさらす予定の場合は、コネクタ ケーブルもIP67定格であることを確認してください。
  2. 実際のIPコードにはハイフンがないので、たとえばIPX-7が表示されている場合は、実際のIPコードではないことに注意してください。
  3. 数字が大きいからといって、必ずしもその下の数字の小さい方のテストすべてに合格しているわけではありません。エンクロージャが強力な噴流水に耐えられると評価されている場合、より低いIPテストの水滴やゆっくりとしたノズルからの噴射に対しても問題ないと考えるのが妥当でしょう。ただし、浸水に対してテストされたIP67製品が噴流水に対しても保護されていると誤解しないでください。製品の仕様には、IP65とIP67の両方を明示的に記載する必要があります。
ここに、各数字の意味を詳しく説明した便利なIPチャートがあります。これにより、すでにお持ちの電子機器をよりよく理解し、将来の作業に適した部品を選択できるようになります。 


最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here