デザイナーやエンジニアの仕事を迅速かつ容易にするために、Arrow.comは設計と注文のプロセスを簡素化する一連のオンライン ツールを立ち上げています。
これらのツールの1つは、「シンボルとフットプリント」と呼ばれます。このエキサイティングな新しいツールは、12個近くのECADライブラリのコンテンツを製品ページに直接追加し、次の作業を簡単に実行できるようにします。
- ピンの配置を見つける
- プロジェクト内のコンポーネントの3Dモデルを表示および使用する
シンボルとフットプリントの使い方
このオンライン ツールにアクセスして使用するのは簡単です。
1.Arrow.comでメーカーの部品番号を検索
2.製品の説明ページを表示します
3.製品画像の横にある青い「シンボルとフットプリント」アイコンを探します
リンクをクリックすると、シンボル、フットプリント、3Dモデルの3つのオプションを含むメニューが開きます。ここでは、「シンボル」フィールド内でズームやパンを行って、製品のシンボルとピン配列をよりよく確認できます。シンボル フィールドで項目を強調表示すると、フットプリント フィールドの対応する要素も強調表示されます (その逆も同様です)。
ピン配置ビュー
このインターフェースにより、ユーザーはコンポーネントを非常に柔軟に評価できます。たとえば、シンボル フィールドでピン配置を詳細に確認し、「理論上の」配線図がフットプリント フィールドのコンポーネント全体とどのように比較されるかを正確に確認したり、フットプリント フィールドで配線図を製品のさまざまなレイヤーと比較したりすることもできます。各フィールドの下のドロップダウン メニューから必要なビューとレイヤーを選択するだけです。
3Dモデル
最後に、「3Dモデル」では、商品が到着したときの外観をイメージすることができます。それだけでなく、わずか数ステップで製品設計に使用するモデルをダウンロードできます。
1.「CAD形式の選択とダウンロード」ボタンをクリックします。
2.必要なシステムと形式を選択するよう求められます。
3.選択してCAPTCHAを完了してください。
4.モデルはあなたのものになります!
互換性のある製品
現在、Arrow.comのすべての製品に「シンボルとフットプリント」リンクがあるわけではありませんが、数十万の製品にリンクがあります。このツールを使用して、使用している製品や次のプロジェクトに必要な新しいコンポーネントを確認します。この情報を入手したら、設計を開始する準備が整います。