IEC電源保護クラスの違いは何ですか?

国際電気標準会議 (IEC) は、電源装置をクラスI、クラスII、クラスIIIの3つの主要なクラスに分類しています。CUI Incのこの記事では、各クラスの定義と準拠を維持する方法について説明します。

これら3つのクラスは、電源装置のユーザーが入力電源からの危険な電圧にさらされるのを防ぐためのさまざまな方法を識別するために使用されます。IECクラスの違いは簡単に理解できますが、多くのエンジニアは定義に精通していないため、この記事ではクラス間の違いについて簡単に説明します。

  • 1.  クラスI - 基礎絶縁層と接地された導電性シャーシ
  • 2.  クラスII - 二重絶縁(基本 + 補助)または強化絶縁
  • 3.  クラスIII - 入力電圧が危険ではないため保護は不要

クラスI電源

IECクラスI電源では、少なくとも1層の基本絶縁体と接地された導電性シャーシによって、ユーザーは危険な入力電圧レベルから保護されます。第一レベルの安全保護は、基本的な絶縁によって提供されます。2番目のレベルの安全保護は、接地された導電性シャーシによって提供されます。基礎絶縁に障害が発生した場合、危険な電圧を持つ導体は、危険な電圧がユーザーに接触する前に導電性シャーシによって接地されます。すべてのクラスI電源装置には、電源装置内の導電性シャーシに安全接地が施されている必要があります。


Body-Image 1-CUI-Inc-Differences-Between-IEC-Power-Supply-Protection-Classes

クラスII電源

IECクラスII電源では、少なくとも1層の基本絶縁層と1層の補足絶縁層または強化絶縁層によって、ユーザーは危険な入力電圧レベルから保護されます。二重絶縁の場合、第1レベルの安全保護は基本絶縁によって提供され、第2レベルの安全保護は補助絶縁の層によって提供されます。強化断熱材は、基本断熱層と補助断熱層を組み合わせた場合と同じ安全係数を、単一の断熱層で実現します。

二重絶縁または強化絶縁のため、IECクラスII電源では安全接地導体を電源に接続する必要はありません。


Body-Image 2-CUI-Inc-Differences-Between-IEC-Power-Supply-Protection-Classes

クラスIII電源

IECクラスIII電源では、入力電圧は危険なレベルではないため、ユーザーは入力電圧から保護される必要はありません。非危険入力電圧のIECラベルは、安全超低電圧 (SELV) です。SELV回路のアクセス可能な部分の電圧は、200ミリ秒を超えて42.4 Vacピークまたは60 Vdcを超えてはなりません。絶対制限は71 Vacピークまたは120 Vdcです。SELV回路は、2つの保護レベルによって危険な電圧から分離する必要があります。2層の保護は、基本絶縁と補助絶縁、強化絶縁、または基本絶縁と安全接地された導電性シャーシの組み合わせのいずれかになります。


Body-Image 3-CUI-Inc-Differences-Between-IEC-Power-Supply-Protection-Classes

3つのIEC電源保護クラスを理解することで、電源を指定または選択する人は、安全性、規制、コストの制約に基づいて適切なクラスの電源を選択できるようになります。

 

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here