Micro SDカードでメモリ容量を簡単にアップグレード

発行者

Micro SDカードは、スマートフォン、音楽プレーヤー、カメラなどのモバイル電子機器で最もよく使用されます。ユニバーサルな適応により、ユーザーはメモリをアップグレードするためにユニットのケースを開ける必要がなくなりました。

Micro SDカードは フラッシュ メモリで構築されているため、サポートされるデバイスの電源をオフにしても、保存された情報は保持されます。

ユーザーは、通常、目立たないように横に配置されている凹んだソケットに小さなマイクロSDカードを差し込むことができます。 USB ポートまたは電源ジャック。マイクロSDカードの物理的なサイズは11 mm x 15 mmで、高さはわずか1 mmです。デバイスの形状は、ユーザーが過度の力を加えない限り、ユニットをソケットに誤って挿入することが不可能なように設計されています。そして、それがこの製品クラスで唯一確実に決まっていることです。様々な メモリ 容量が異なり、異なるI/O速度で動作し、デバイスを互換性のあるメモリ ユニットと一致させる際に注意を必要とする内部標準によって管理されています。

マイクロSDカード規格

SDアソシエーション (SDA) は、マイクロSDカードの大手メーカーの多くで構成される非営利団体です。このグループは、マイクロSDカードやその他の種類のデバイスのほとんどのメーカーが従う標準を設定します。SDAによって公開されたこれらの規格は進化しているため、メーカーとユーザーの両方が最新の情報に基づいて決定を下すことが重要です。 

表1: SD協会が定めたMicro SDカード規格。最終更新日: 2015年9月。(出典: 著者によるレンダリング)

互換性

SDカードは、2つの大きいサイズに対応するデバイスで動作しますが、SDHC ™ カードはSDデバイスでは動作せず、SDXC ™ カードにも下位互換性はありません。Micro SDカードには下位互換性はありませんが、サポートされるデバイスには下位互換性があります。具体的には、SDXC用に構築されたデバイス ™ カードは3種類のマイクロSDカードすべてをサポートし、SDHC用に構築されたデバイス ™ SDカードをサポートします。

スピード

ビデオ録画を実行する場合、実際のライブ ストリーム データをリアルタイムで記録する必要があるため、マイクロSDカードとそのホスト デバイスの組み合わせが動作する速度が特に重要になります。現在施行されており、まもなくオンラインになる、爆発的に進化する標準と機能が数多くあります。

最新かつ最速の規格は、SDHCおよびSDXCデバイス用のUHS-IIインターフェース規格で、その上限は驚異的な312 MB/秒です。最高速度104 MB/秒のUHS-Iもあります。注意すべき重要な点は、これらの高速向けに設計されたマイクロSDカードは、それらの速度を最大限に活用するように設計されていないホストでも動作するということです。もちろん、そのような場合には、ホストデバイスが許可する速度でしか実行できません。

UHS-IIの実装には新しいピン配置が必要になりました。図1は、左側に新しいUHS-II Micro SDカードのピン配置、右側に従来のピン配置を示しています。

図1: マイクロSDカードの物理的な外観。(出典:MYCE)

速度と信頼性の問題についてはかなりの論争があります。業界関係者の多くは、より高速なマイクロSDカードは速度を上げるために信頼性を犠牲にしすぎていると主張しており、これは非常に未解決の問題であるようです。

フラッシュメモリの種類

Micro SDカードではさまざまな種類のフラッシュ メモリを使用できますが、一般的な2つの種類は、マルチレベル セル (MLC) とシングルレベル セル (SLC) です。MLCは安価ですが、SLCは高価ではあるものの、書き込み操作はより高速に完了します。SLCは、書き込み負荷が高い環境でも耐久性が高く、極端な温度変化でも全般的に頑丈です。 

ホスト デバイスがmicro SDカードに対して、読み取りよりも書き込みを多く行うように要求する状況では、SLCの方が適している可能性があります。この技術は、「産業グレード」のマイクロSDカード技術として頻繁に宣伝されています。

サンディスクの SDSDQAD-064GはArrow Electronicsから入手できます。このマイクロSDカードのデータシートを見ると、SanDiskのマイクロSDカード ファミリのすべての製品にオンボードの組み込みコントローラが搭載されていることがわかります。これにより、ホスト システムは、フラッシュ メモリ自体の書き込み、読み取り、または消去方法の内部詳細に関与する必要がなくなります。この配置により、マイクロSDカードが進化しても、ホストのソフトウェアを変更する必要性が低くなります。

 

このデバイス ファミリのメンバーにはスリープ モードもあります。ホスト デバイスが再充電なしで可能な限り長く動作し続けることができるように、可能な限り多くの電力を節約することが最優先される必要があるため、これはあらゆるモバイル アプリケーションにとって重要な機能です。UHS-1モードでは、ファミリのメンバーは読み取りおよび書き込み中に400 mAを消費します。スリープモードでは、350 μAのみが必要です。

マイクロSDカードは屋外環境で動作する可能性が高いため、これらのデバイスが -25 °C ~ +85 °Cの温度範囲で動作できることを知っておくことが重要です。 

次のアプリケーション用にMicro SDカードを選択する際に考慮すべき5つのポイント

1) デバイスは非常に高速なライブビデオストリームを録画するために使用されますか? 

2) どのくらいのメモリ容量が必要でしょうか?

3) 新しいUHS-IIインターフェース用のソケットは必要ですか?

4) デバイスでは読み取りだけでなく書き込みも頻繁に行われますか?

5) アプリケーションでは速度と信頼性のどちらが重要ですか?

Micro SDカードの新機能は何ですか?

Micro SDカードは非常に急速に進化しています。メモリ容量とI/O転送速度はどちらも、表にまとめられないほど急速に向上しています。本稿執筆時点では、広く入手可能な主流の最大容量は128 GBであり、最初の暫定的な200 GBのmicro SDカードが登場し始めています。今日のほとんどのモバイル デバイスは、せいぜい128 GBしかアクセスできません。大きな疑問は、将来モバイルデバイスはますます大容量のメモリに対応できるように設計されるかどうかです。



最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here