2014年に2年連続で2桁の成長を記録したにもかかわらず、世界のメモリ マイクロチップ市場は、主要なNANDフラッシュ セグメントで大幅な減速を経験しました。NANDフラッシュメモリの収益成長率の低迷は2015年も続くと予想されており、その年のメモリ市場全体の減速に寄与することになります。
最大のメモリセグメントであるDRAMは、2013年と2014年ともに安定しており、両年とも約32% の堅調な成長を遂げました。対照的に、売上高でDRAMに次ぐNANDは、成長率に大きな変動があり、2013年の36% という素晴らしい成長率から2014年には6% の成長率に落ち込みました。
2014年のNANDの売上は、スマートフォンの出荷の伸びが鈍化し、タブレットの成長率が急激に鈍化した影響を受けました。メモリ分野ごとのパフォーマンスの不均一性は、DRAMに依存している企業と比較して、収益の大部分をNANDの販売から得ているさまざまな半導体サプライヤーに異なる影響を及ぼしました。
メモリー事業がNANDフラッシュのみである日本の東芝は、2014年に半導体全体の売上高が5%減少した。同社の業績は、民生用電子機器向けチップ事業の不振にも影響を受けた。
対照的に、韓国のSK Hynixは、半導体全体の売上高が26%増加し、2014年のトップ10チップサプライヤーの中で最大の成長率を記録して際立っていました。同社はDRAM部門の好調な業績の恩恵を受け、半導体売上高の80%がこの製品によって生み出されました。
同様に、米国のメモリサプライヤーであるマイクロンテクノロジー社も売上高が14パーセント増加した。同社はその収益の70パーセントをDRAMから得ている。
今年、NANDフラッシュメモリは緩やかな成長を続け、収益は緩やかな7% の増加が見込まれます。一方、DRAMの収益拡大は再び軌道に乗り、成長率は約6%に鈍化するだろう。
メモリ事業の主要セグメントの両方の成長が鈍化すると、メモリ市場全体の収益成長も鈍化するでしょう。メモリ市場のさまざまなプレーヤーにとって、これはDRAMとNANDの専門家にとってより均一な結果をもたらす可能性があります。
全体的に、DRAMセグメントは、過去数年間の不安定さと比較すると、ある程度安定しています。PC市場は成長の鈍化を経験しました。以前はDRAM需要の大部分をPCが占めていたが、販売は多様化している。一方、DRAMサプライヤーの数は減少しています。これにより、DRAMセグメントにおける需要と供給のバランスがいくらか改善されました。