モビリティの未来のために知っておくべき3つのトレンド

自動車業界は大きな変化を遂げています。非常に革新的な市場とみなされることの多いこの市場は、現在、少なくとも今後10年間のモビリティの未来を決定づける3つの大きな進歩を経験しています。これらのイノベーションは自動車メーカー自身に影響を与えるだけでなく、業界全体に波及効果をもたらすでしょう。設計者やエンジニアは、これらの開発が業界における自分たちの役割にどのような影響を与えるかを理解することが重要です。

0921モビリティの未来 知っておくべき3つのトレンド 画像1

電気への移行

電気自動車の可能性は新しいものではない。実際、自動車産業の初期の頃、電気自動車の開発は内燃機関の成長と並行して進んできました。しかし、ガソリンエンジンのコンパクトさと、当時利用可能な比較的未熟なバッテリー技術が相まって、電気自動車は、現在知られているように、自動車業界における小さなニッチ市場となってしまいました。

石油価格の高騰と化石燃料が環境に与える影響に対する懸念が相まって、この状況は変化しています。従来の燃料に代わる代替燃料の探求により、電気自動車への大きな需要が生まれ、その結果、政府とメーカーの両方が、ガソリンに依存する自動車をより持続可能な技術に置き換えることを約束しました。

この関心の高まりが、テクノロジーの向上の原動力となっています。初めて、自動車用バッテリーはガソリン車に匹敵する耐久性と性能を提供できるようになりました。これは他の開発、特にレーシングカー用に開発された運動エネルギー回収システムの使用と結びついています。これらのシステムは、車両が減速しているときに放出されるエネルギーを活用し、それを使用して車載バッテリーを充電します。現在、主流の車両に採用され始めており、これは電気自動車が今後も普及していくことのさらなる証拠です。

電気自動車はガソリン車にはない電流と電圧を使用します。設計者は、電気自動車用途のコンポーネントを選択する際に、この点を念頭に置く必要があります。Molex は、高電流に対応できるさまざまな製品を開発しました。H-DAC 64 システムのように、自動車用途向けに特別に設計されたものもあれば、 Mega-Fit シリーズ コネクタなどの他の製品は、優れた電力密度を備えたワイヤ対基板ソリューションを提供します。

車両通信

今後10年間、私たちの生活は他のどの要素よりもデータによって左右されるでしょう。世界中で 5G接続 が広く採用されたことにより、接続されたデバイスの巨大な集合体が生まれ、自動車はこのネットワークの重要な部分を形成することになります。

高速、高帯域幅の通信により、V2V(車車間)通信が可能になり、車両は道路状況、潜在的な危険、さらには相対的な位置に関する情報を共有できるようになります。メーカーにリモート接続する機能により、車両ソフトウェアのリモート更新も可能になり、車をサービスセンターに持ち込まなくても最新のテクノロジーを利用できるようになります。

メーカーとのデータ共有は、自動車サービス業界にも革命をもたらすでしょう。メンテナンスはより集中的になり、コスト効率も向上します。車載システムは車両の状態を監視し、5G接続を使用してリアルタイムで通信し、必要な場合にのみ予防保守をスケジュールできるようにします。

電気自動車は従来のガソリン車に比べて可動部品や高圧システムが少なく、はるかにシンプルです。積極的なメンテナンス計画と組み合わせることで、システムの摩耗が軽減され、車両の寿命が大幅に延びます。

次世代の自動車は、従来のデータセンターに匹敵するコンピューティング能力を活用することになります。これを実現するには、高いデータ速度に対応できると同時に、信頼性と堅牢な設計を備えたコネクタが必要になります。MolexFFC/FPCコネクタ シリーズは、自動車業界の厳しい条件下で高速接続を提供するのに最適です。

無人運転車

自動運転車や自律走行車は人々の想像力をかき立てています。このレベルの運転能力を実現する技術には、センサーと計算能力の複雑な組み合わせが必要になります。自動運転車が広く普及するには、あらゆる潜在的な危険を検知し、それを回避する方法を理解し、必要な措置を講じるという一連の作業を、非常に短い時間内に実行できる必要があります。

したがって、自律走行車は、環境をマッピングできるさまざまなセンサーを搭載することになります。組み込みビジョン システムは、RADARやLIDARとともに、このセンサー スイートの大部分を占めます。車両は、これらのセンサーから収集されたデータを可能な限り低い遅延で処理し、それに基づいて動作する必要があります。車両に搭載された電子機器は、膨大な量のデータを収集して処理し、ほぼリアルタイムで処理する必要があります。

無人車両を実現するシステムは、V2X通信を可能にする多くの機能を共有します。高速データ接続は、V2X (車両から「X」へ) と呼ばれる概念で外部ソースからの情報へのリンクを提供します。ここで、Xは歩行者、自転車、さらにはスマート シティの交通管制を表します。これにより、潜在的な危険を特定してクラウドと共有し、他の車両がそれに応じて行動できるようになるため、自動運転車の安全性が確保されます。

クラウドベースのデータ サービスの使用は、検出と決定の間の時間遅延、つまりレイテンシを可能な限り短くすることに依存します。迅速に行動するために、車は独自の知能を搭載する必要がある。エッジ コンピューティングは、処理能力を必要なポイント、つまりネットワークの「エッジ」に近づけます。この種の車載インテリジェンスは、将来の自動車にとって極めて重要となるでしょう。

真にスマート シティの一部となるためには、車は他のデバイスとの信頼性の高い接続に依存することになります。モレックス GPSや5Gなど、さまざまな用途に対応するコンパクトで軽量なアンテナ製品を提供しています。モレックスは高性能な RFコネクタ 高速通信や組み込みビジョンシステムに不可欠なものです。

過酷な環境

次世代の自動車に導入される技術にもかかわらず、自動車環境は依然として地球上で最も多様で困難な環境の1つです。北極の凍った荒野から砂漠の暑さまで、車両はさまざまな温度にさらされる可能性があります。気候によっては、昼と夜の温度差が40度を超えることもあります。° Cであり、この環境にあるあらゆる車両は、こうした絶え間ない変化に耐えられる必要があります。

車両自体も熱を発生します。内燃機関と排気システムは高温を発生し、電気自動車内で使用されるモーターも同様です。車は、路面の凹凸によって生じる衝撃や振動にもさらされますが、同時に、道路上の水やその他の汚染物質による損傷にも耐えることができます。

自動車環境向けに設計されたコネクタは、次世代のモビリティに必要な高性能を提供しながらも、堅牢性と信頼性が求められます。MX150 シリーズのコネクタは、車両ベースのアプリケーションに見られる過酷な条件下で優れたパフォーマンスを提供し、トラックや車の設計で使用するための標準化されたUSCARインターフェイスを提供します。

未来のモビリティのパートナー

Molexは、厳しい条件下での接続性を実現する堅牢で高性能なソリューションを生み出してきた実績があります。世界的な拠点と幅広い分野における専門知識を備えた Molex は、自動車業界の信頼性と最新の無線通信システムの高性能を兼ね備えたコネクタ システムを提供できます。標準コンポーネントでもカスタマイズされた設計でも、 Molex は、この刺激的な業界に理想的なソリューションを提供するためのテクノロジー、サプライ チェーン、顧客重視の姿勢を備えています。


モレックスがコネクテッドワールドを実現する方法をご覧ください


関連商品を見る

5034800600

Molex Connector FFC-FPC ビュー

関連商品を見る

1731620334

Molex Connector Interface ビュー

関連商品を見る

465571545

Molex Connector Headers and PCB Receptacles ビュー

関連商品を見る

2137160001

Molex Connector USB ビュー

関連商品を見る

2079010050

Molex Antennas ビュー

関連商品を見る

1707290002

Molex Connector Telephone and Telecom ビュー

関連商品を見る

2068663000

Molex Antennas ビュー

関連商品を見る

5035521422

Molex Connector Headers and PCB Receptacles ビュー


最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here