2030年以降のコネクタ開発の動向

6年後というのは、あまり未来的な話ではないようですが、その短い期間に、世界はデータ通信、輸送、エネルギー、消費者向け接続の各業界で、いくつかの画期的なイノベーションを目撃することになるでしょう。最近のMolexレポート「 明日の接続性の予測」では、この10年間の残り期間を通じて予想される電子機器の刺激的な発展について詳しく説明しています。

このレポートでは、非接触型接続や、現在の2倍の速度でのデータ転送などの新しいアプリケーションを紹介しています。また、小型化の新たな境地を切り開くスリムなデバイスも紹介します。

今から2030年までの相互接続ソリューションの開発における主要なトレンドを推進するものは何でしょうか。また、エンジニアは急速に進化するデータ、デバイス、インフラストラクチャの状況にどのように対応していくのでしょうか。モレックスのコネクタ設計に対する革新的なアプローチと、未来を実現する最新のコネクタ開発について学ぶために、読み進めてください。

相互接続の芸術

より多くの電力やデータを処理できるコネクタを作るのは簡単なことのように思えるかもしれません。しかし、他の設計上の課題と同様に、相互接続技術には、互いに相反する変数間のトレードオフが伴います。どのコネクタでも、主な変数は次のとおりです。

  • 信号の完全性と電力品質
  • データ転送速度および/または電力定格
  • 熱管理
  • フォームファクタ、サイズ、重量

一つの変数を増強すると、他の変数の欠陥が拡大することがよくあります。たとえば、高電力アプリケーションでは、エンジニアは生成される余分な熱エネルギーを考慮する必要があります。ケーブルまたはワイヤレス デバイスを介した速度が速くなると、ノイズが増加し、信号が弱くなる可能性があります。Molexの小型化への取り組みは、コネクタ設計の未来、つまりエンジニアがさらに小型化したフォーム ファクター内で熱、重量、電力、データのバランスをとる未来を垣間見せてくれます。

未来のコネクタを推進するトレンド

コネクタは今後10年間でどのように進化するでしょうか?以下に、コネクタ設計に影響を与える可能性のあるいくつかの市場推進要因と、関連するMolexのイノベーションの例を示します。

1.より高速なデータレート
消費者の期待の高まり、人工知能 (AI) の普及の拡大、そして進化し続けるモノのインターネット (IoT) アプリケーションによって、より多くのデータを求める欲求が促進されます。データ レートを上げる圧力は、特にデータ センター内、エッジ付近、または伝送ポイントなど、ボトルネックが最も厳しい場所では継続するでしょう。

コネクタとケーブルが対応できるデータ速度を上げると、信号の整合性にリスクが生じます。光ファイバーと銅線の両方で構成されたハイブリッド ケーブルは、この矛盾を解決するのに役立つMolexのソリューションの1つです。光ファイバーはデータ信号を伝送し、銅線は電力を最適化した速度で長距離を伝送します。その他のMolex光接続ソリューションには以下が含まれます。

  • LCおよびLc2+アダプタおよびケーブルアセンブリ小型フォームファクタ、高密度光ファイバ接続に対する高まる需要に応え、単方向、双方向、シングルモード、マルチモードのオプションを備えています。
  • 電磁干渉(EMI)シールドアダプタフロントパネルや筐体からのEMIや無線周波数(RF)干渉を制限するのに役立ち、高密度データ通信やネットワークアプリケーションに最適です。
  • ミラーメザニンコネクタ オープンコンピューティングプロジェクト(OCP)標準のMirror Mezz ProおよびMirror Mezz Enhancedコネクタは、最大224 Gbpsのデータ速度で優れた信号整合性パフォーマンスを提供するスタッキング可能な雌雄同型のメザニンコネクタです。
  • HSAutoLinkコネクタ複数のキーオプションとフルレングスのケーブルシールドを備え、優れた信号性能とEMIの低減を実現し、車載接続に最適です。

今後数年間で、エネルギーを貯蔵ステーションからポータブルデバイスに転送する新しい方法が登場すると思われます。電気自動車(EV)、住宅、再生可能エネルギー設備用のバッテリーが急増するにつれ、このエネルギーを、できればオンデマンドで活用するための信頼性の高い方法に対する要望が間違いなく高まるでしょう。

より高い電力はEVの急速充電の答えですが、電圧のアップグレードには車両と充電ポイントの両方での接続性の全面的な見直しが必要です。新しい設計では、安全上のリスクと熱の影響にも対処する必要があります。

Molexは、高電圧向けに特別に設計された高性能バスバー、コネクタ、ケーブルアセンブリソリューションで対応しています。例:

小型化の傾向は今後数年間、多くの業界で継続しますが、最も顕著なのはRF/ワイヤレス デバイス、自動車、民生用電子機器、データ センター、エッジ コンピューティングです。設計者は、よりスリムでコンパクトで、ますます頑丈なパッケージで高性能を求めるユーザーの期待の高まりに伴って、より小型でより高密度な機能を備えたアセンブリを作成するという継続的な課題に直面することになります。

Molexの効率的な小型化への取り組みにより、限られたコンポーネントのフットプリントで機能性を強化する革新的な相互接続ソリューションが生まれました。これまでの例は次のとおりです。

  • ConnTAK50コネクタは、汎用性の高いArbeitskreis(AK)インターフェースを採用し、1列と2列の両方のバージョンと、スペースの制約に対応する2つのコンパクトな構成を提供します。
  • Quad-Rowコネクタは、現在世界最小の基板間コネクタであり、限られたスペースのアプリケーションに最適です。
  • Nano-Change M8は、産業用制御アプリケーションに適した、頑丈で省スペースの密閉型コネクタです。

360度回転する産業用ロボットアームに最適なコネクタは何ですか?今後数年間で、答えは「存在しない」となるかもしれません。非接触型接続により、拘束されない自由な動きが可能になり、手動での嵌合と分離を繰り返す作業が不要になります。磁気誘導結合を介して短距離で電力と信号の両方を伝送することは、自動車、産業、民生用電子機器などの業界で何百もの潜在的な用途があります。

まだ新興技術ではありますが、非接触接続は、従来の機械式コネクタに比べて、最終的には信頼性の向上、耐久性の向上、コストの削減につながる可能性があります。

クロスオーバーイノベーション

イノベーションとは、新しい異なる方法で価値を創造または獲得することと定義されます。MolexとArrow Electronicsは、現在および将来のニーズに対応する革新的なソリューションを特定し、設計するために、継続的に顧客と協力します。これにより、当社は業界全体にわたる独自の洞察力を獲得し、最新の接続ソリューション、技術革新、優れた製造技術を適応させることができます。

敏捷性を持って適応するこの実証済みの能力は非常に重要です。結局のところ、今日の業界の主要トレンドの多くは、もともと別の分野からインスピレーションを得たり、採用したりしたものです。例えば:

  • 車載インフォテインメントは、消費者向け電子機器とデータ通信インフラの人気機能が融合したものです。
  • 医療技術企業は小型診断装置を改良し、消費者向けウェアラブルの未来を決定づけている。
  • 進行中のデバイスの消費者化は、スマートフォンなどの人気製品のユーザーエクスペリエンスの応用を反映している。

次の10年が急速に近づいている中、MolexとArrowは、あらゆる業界の顧客の利益のために、次世代の電子機器接続、製造方法、プロトタイピング、予測エンジニアリングへの投資を継続します。こうした積極的な投資により、開発サイクルの迅速化、製品品質の向上、そして長期的には生産の柔軟性の向上が促進されます。より効率的な未来を設計するために、専門家のサポートが必要な場合は、当社にお問い合わせください。



モレックスがどのようにしてつながる世界を実現しているのかをご覧ください



関連商品を見る

2033900363

Molex コネクタ ヘッダーとPCBレセプタクル ビュー

関連商品を見る

1737080003

Molex コネクタ電源 ビュー

関連商品を見る

2091411110

Molex コネクタ ヘッダーとPCBレセプタクル ビュー

関連商品を見る

0348611406

Molex コネクタ ヘッダーとPCBレセプタクル ビュー

関連商品を見る

1063721301

Molex コネクタ光ファイバー ビュー

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here