Bulgin のフォトセンサーの詳細を確認し、1つのセンサー ソリューションの柔軟性をご確認ください。
フォトセンサーは、アプリケーションに関して非常に柔軟性が高いため、自動化の分野では重要なコンポーネントです。よく知らない人のために説明すると、フォトセンサーとは、最も単純な形では、光子のエネルギーを電気信号に変換する光に敏感な部品です。最も基本的な光センサーは、PINシリコン構成 (pタイプ、固有、Nタイプ) で構成されるフォトダイオードです。フォトダイオードは光が当たると電流を生成しますが、この電流はモーター、アクチュエーター、インジケーター、ドライバーなどの回路を駆動するには小さすぎます。そのため、フォトダイオードはほとんどの場合、トランジスタなどの増幅デバイスと組み合わせて、センサー出力を増幅し、他のデバイスを制御できるようにします。
光依存抵抗器 (LDR) などの他の光感度コンポーネントは、光センサーのように見えますが、実際には光エネルギーを電気信号に変換しないため、光センサーではありません (抵抗は変化しますが、電流は生成しません)。フォトセンサーは、赤外線、可視光線、紫外線などの特定の波長をターゲットにすることもよくあります。これは、センサーに干渉する可能性のある大量の周囲光にさらされる可能性のある環境でセンサーが使用されている場合に非常に有利です。
実際、フォトセンサーには幅広い用途があります。そのため、自動化、製造、ロボット工学のアプリケーションでよく使用されます。自動化された環境でフォトセンサーを使用する一例としては、ロボットアームの建設現場が挙げられます。ロボットアームは複雑な組み立て作業を高速で行うことができます。そのため、ロボットは工場には理想的ですが、人間とは異なり、ロボットの環境や近くに誰がいるかを把握することができません。ロボットアームは非常に強力であるため(深刻な危害を引き起こすほど)、作動中のロボットアームの隣に立つ人は誰でも怪我をする危険があります。
このシナリオを防ぐ方法の1つは、ロボットアームを光フェンス(光センサーに当たる光線)で囲まれたゾーンで動作させることです。人がこの光バリアを横切ると、ロボットは自動的にシャットダウンし、危害を防ぎます。
自動化における光センサーのもう1つの使用例は、基本的な物体検出です。コンベア ベルトには、配置されたオブジェクトを自動グリップで拾い上げるシステムがある場合がありますが、コンベア上に配置されるアイテムは既知の距離に配置されない可能性があります。フォトセンサーに当たる光線を自動グリップの隣に配置することができ、これが破られるとコンベアが停止し、自動グリップがベルトから物体を取り除くことができます。
そうは言っても、自動化された製造環境は、既製のセンサーにとって最適な場所ではないかもしれません。洗浄ユニットからの高湿度、冷凍庫からの低温、自動鋸からのほこりは、これらの環境で動作するように設計されていない電子機器にとって、瞬く間に大惨事を招く可能性があります。
最良のシナリオでは、センサーが損傷すると誤った警告が出され、機器が停止する可能性がありますが、最悪のシナリオでは、安全機能が正しく機能せず、オペレーターが危害を受けるリスクが残ります。そのため、このようなセンサーは堅牢で信頼性が高く、設置される環境で実証されていることが必須です。
課題に対処できる光センサー
信頼性が極めて重要な過酷な環境では、Bulginの新しいスリムライン光電センサー ファミリが最適なコンポーネントです。このフォトセンサーのラインには、IP67準拠の密閉性、ステンレススチールハウジング、35~85%の周囲湿度範囲、-10℃の動作温度範囲など、自動化環境に最適な幅広い機能が含まれています。° C~50° C.センサーの応答時間は0.5ミリ秒以下と高速であるため、素早い反応が求められるシナリオに最適です。さらに、ラインのケーブル終端にはM5コネクタが使用でき、機械的安定性が向上します。
Bulginの新しいフォトセンサーはPNPまたはNPNのいずれかのバリエーションで利用できますが、追加の制御信号により、光が存在する場合 (または光がない場合) に出力がオンになるかどうかをセンサーで設定できます。これらのセンサーの電圧供給は12 V ~ 24 VDCです。この電圧範囲は、制御信号(デバイスが通常オンかオフかを決定する)にも適用されます。
最後に、Bulginのフォトセンサーは2 mmから40 mmの範囲の物体を検出できることを指摘しておく価値があります。また、センサーはわずか4.5 mmのスリムな構造のため、スペースが限られた場所にも設置できます。
適切な光センサーを使用することの重要性
センサーを製品やアプリケーションに統合する場合、センサーを正しく取り付ける方法を理解することが重要です。このことの重要性を示す典型的な例が、ロシア製のロケット「プロトンM」です。ロケットの速度センサーの一部が誤った方向に取り付けられていたため、打ち上げ時にロケットは180度回転しました。
同様のシナリオを回避するために、Bulginのフォトセンサーでは、取り付け時に方向を考慮する必要があります。センサーは、センサーとエミッターに直接近づく、またはセンサーとエミッターに沿って移動する物体を確実に検出できます。ただし、センサーは、センサーを横切る物体を確実に検出するようには設計されていません。物体はセンサー領域の前にあっても、発光領域の前にはない場合があり、反射が起こらず、したがって検出されません。
Bulgin光電センサーの用途
Bulginの光電センサー製品は、過酷な環境にも対応でき、機械的および電気的信頼性も確保できるため、幅広い用途に使用できます。
センサーの応用例としては、機械環境におけるドアの安全機構が挙げられます。センサーを取り付けると、ドアまたはアクセス ポートが閉じられているかどうかを検出でき、ドアが閉じられていない場合は、警備対象の部屋またはエリア内の機械がシャットダウンされます。Bulginセンサーの利点は、IP67定格により、ドリル、のこぎり、ワッシャー、クリーナーなど、幅広い機械で使用できることです。
Bulginセンサーのケーブルは柔軟性が高いため、動きや動作を伴う環境でも役立ちます。センサー自体は機械的に固定する必要がありますが、ケーブルは固定する必要がないため、移動することができます。これにより、Bulginセンサーは、ホーミングや物体検出用のセンサーを組み込む可能性のあるロボット アームなどのシナリオで役立つようになります。
Bulginの光電センサーは応答時間が速いため、カウンターソースとしても最適です。光電センサー範囲の出力信号は本質的にデジタルであり、応答時間が0.5ミリ秒未満と非常に速いため、これらのセンサーは回転ディスクのRPMやタイミングベルトのスロットなどのカウントシナリオに使用できます。