Découvrez-en plus sur les capteurs photosensibles de Bulgin et appréciez la flexibilité d'une solution à un seul capteur.
Les capteurs photosensibles jouent un rôle fondamental dans le domaine de l'automatisation en raison de l'incroyable flexibilité qu'ils offrent pour toutes sortes d'applications. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ce produit, un capteur photosensible, sous sa forme la plus simple, est un composant sensible à la lumière qui convertit l'énergie d'un photon en signal électrique. La photodiode est l'une des formes les plus simples de capteur photosensible : la configuration PIN en silicium se caractérise par une zone intrinsèque intercalée entre deux régions P et N. Bien qu'une photodiode produise du courant électrique lorsqu'elle capte la lumière, ce dernier est beaucoup trop faible pour activer des circuits tels que des moteurs, des actionneurs, des indicateurs et des circuits d'attaque. C'est pourquoi, les photodiodes sont presque toujours associées à des amplificateurs tels que des transistors qui boostent la tension de sortie du capteur pour qu'il soit capable de contrôler d'autres appareils.
Les autres composants sensibles à la lumière, tels que les photorésistances (LDR), pourraient s'apparenter à des capteurs photosensibles, cependant ce n'est pas le cas, car ils ne convertissent pas l'énergie lumineuse en signal électrique (leur résistance change mais ils ne produisent pas de courant). Le choix d'un capteur photosensible se fait souvent selon des critères spécifiques de longueurs d'onde. Si le capteur est capable de détecter les rayons infrarouges, visibles ou UV, il propose alors un avantage considérable, surtout dans des environnements sujets à une abondante lumière ambiante, car il permet d'éviter des interférences non désirées.
Il va sans dire que les capteurs photosensibles peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications, le plus souvent dans les domaines de l'automatisation, de la fabrication et de la robotique. Ils sont souvent sollicités dans des environnements automatisés. Prenons l'exemple d'une zone de construction impliquant des bras robotisés. Ces derniers sont capables d'assembler des pièces très rapidement. Ce sont des outils parfaitement adaptés aux usines bien qu'ils ne comprennent pas leur environnement, ni les personnes qui l'entourent comme nous le ferions. Puisque les bras robotisés peuvent être incroyablement puissants (suffisamment pour causer de graves blessures), chaque personne se tenant à proximité de l'un de ses robots encoure le risque de se blesser.
L'une des solutions pour éviter ce type de situations est d'exécuter les bras robotisés au sein d'une zone délimitée par des barrières lumineuses (des faisceaux activant les capteurs photosensibles). Lorsqu'une personne traverse ces signaux lumineux, le robot s'immobilise immédiatement, ce qui réduit le risque d'accident.
Voici un autre exemple d'utilisation des capteurs photosensibles dans un environnement automatisé : une détection d'objet basique. Une courroie transporteuse peut utiliser un système selon lequel tout objet y étant déposé doit être ramassé par une pince de préhension automatisée. Cependant, différentes distances peuvent séparer chaque article. Un capteur photosensible situé à côté de la pince automatisée peut repérer les intermittences d'un faisceau lumineux et stopper la courroie chaque fois que la lumière s'éteint afin de lui permettre de saisir l'objet à déplacer.
Malgré tout, les environnements de fabrication et automatisés peuvent ne pas constituer le meilleur endroit pour des capteurs en vente libre. Les forts taux d'humidité dues aux unités de lavage, les basses températures dues aux congélateurs, ou la poussière accumulée par une scie électrique peuvent avoir des effets désastreux sur des composants électroniques non adaptés à ce type d'environnement.
Dans le meilleur des cas, un capteur endommagé peut conduire à de faux avertissements et à des immobilisations de l'équipement. Mais dans le pire des cas, les fonctionnalités de sécurité peuvent ne pas remplir leur rôle, augmentant ainsi les risques d'accidents pour les opérateurs. C'est pourquoi, il est essentiel que ces capteurs soient robustes, fiables et éprouvés vis-à-vis de leurs futurs environnements.
Des capteurs photosensibles qui relèvent le défi
Adaptée aux environnements difficiles où la fiabilité est cruciale, la nouvelle famille de fins capteurs photoélectriques de Bulgin a tout pour vous plaire. Cette gamme de capteurs photosensibles comprend un vaste éventail de fonctionnalités qui en font un produit idéal pour les environnements automatisés. Parmi celles-ci, notons un indice de protection IP67, un boîtier en acier inoxydable, une résistance à des taux d'humidité de 35 à 85 % et des températures de fonctionnement comprises entre -10° C et +50° C. Ces capteurs ont un temps de réponse rapide n'excédant pas 0,5 ms, ils conviennent donc parfaitement à des situations requérant de promptes réactions. En plus, cette gamme a l'avantage de proposer un raccordement de câble avec des connecteurs M5 pour une stabilité mécanique accrue.
Les nouveaux capteurs photosensibles de Bulgin sont disponibles en variations PNP ou NPN, bien qu'un signal de contrôle additionnel permette au capteur d’être configuré en fonction de si la sortie est activée en présence de lumière (ou en son absence). La tension d'alimentation de ces capteurs est comprise entre 12 V et 24 VDC. Cette plage de tension s'applique aussi au signal de contrôle (qui détermine si les appareils sont normalement activés ou désactivés).
Enfin, il est important de préciser que les capteurs photosensibles de Bulgin sont capables de détecter des objets placés entre 2 mm et 40 mm. Par ailleurs, la conception compacte des capteurs de seulement 4,5 mm leur permet de fonctionner dans des emplacements très restreints.
Pourquoi il est important d'utiliser le bon capteur photosensible
Lorsque vous intégrez des capteurs à un produit ou à une application, il est essentiel que vous compreniez comment installer le capteur de manière appropriée. Un exemple classique illustrant ce point est la roquette russe Proton-M qui, lors de son lancement, s'est inclinée à 180° car l'un de ces capteurs de vitesse était installé selon une orientation incorrecte.
Pour ne pas répéter ce scénario, les capteurs photosensibles de Bulgin prennent en considération l'orientation nécessaire lors de leur installation. Ces capteurs sont capables de détecter avec fiabilité des objets s'approchant en ligne droite ou se déplaçant dans l'alignement du capteur et de l'émetteur. Par contre, ils sont incapables de détecter avec fiabilité des objets traversant les capteurs. En effet, un objet pourrait se trouver devant la région du capteur mais à l'extérieur de la région d'émission de lumière, ce qui conduirait à une absence de réflexion et donc de détection.
Applications des capteurs photoélectriques de Bulgin
La gamme de capteurs photoélectriques de Bulgin offre de nombreuses applications possibles grâce à sa capacité de résistance aux environnements difficiles et à sa fiabilité mécanique et électrique.
Ces capteurs peuvent par exemple servir au mécanisme de sécurité d'une porte dans les environnements de machinerie. Le capteur peut être installé pour détecter si une porte ou un point d'accès est fermé. Dans le cas contraire, les machines se trouvant dans l'atelier ou la zone sous surveillance seraient automatiquement immobilisées. Cerise sur le gâteau, le capteur de Bulgin dispose de l'indice de protection IP67, et peut fonctionner avec un vaste choix de machines telles que des perceuses, des scies, des laveuses et des nettoyeuses.
La nature flexible des câbles des capteurs de Bulgin facilitent leur utilisation dans des environnements mobiles. Bien que les capteurs aient besoin d’être mécaniquement sécurisés, ce n'est pas le cas de leurs câbles, ce qui facilitent grandement leur mobilité. Les capteurs de Bulgin sont ainsi utiles dans des situations avec des bras robotisés, car ces derniers peuvent incorporer les capteurs afin de localiser ou détecter un objet.
Les temps de réponse rapides de la gamme de capteurs photoélectriques de Bulgin en font également un outil de calcul idéal. Puisque le signal de sortie de la gamme de capteurs photoélectriques est numérique par nature et que leur temps de réponse ultra rapide ne dépasse pas 0,5 ms, ils peuvent être utilisés pour compter les tours par minute d'un disque ou les rainures d'une courroie de distribution.