市場や業界が進化し続けるにつれて、接続性とセキュリティがその進化においてますます重要な役割を果たすようになります。モノのインターネット (IoT) という用語は、今日の消費者製品や産業製品の世界を表現するために広く使用されてきました。しかし、IoTの定義、より具体的にはその応用については、長い間、多くの人にとって混乱を招いてきました。簡単に言えば、これは、独立して動作しながらも相互運用性を可能にする方法で接続された製品のネットワークを定義します。
定義をこれらの用語に限定すると、IoTの氷山の一角しか説明できなくなります。
IoT向けに製品を設計する場合、製品には特定の重要な機能が必要です
製品がIoTエコシステムに存在するためには、複数の機能を備え、可能な限りすぐに使用できる状態である必要があります。製品の主要機能を提供することに加えて、デバイスとネットワークには次の属性の一部またはすべてが必要です。
- 処理能力(MCU、アプリプロセッサ、MPU)
- 電源管理
- メモリ
- 接続性(WiFi、Bluetooth、NFC、BLE、15.4 Thread/ZigBee、Ethernet)
- センシング
- 人間または機械のインターフェースの形式
- O/Sおよびドライバーの有効化を含むソフトウェアおよびファームウェアのサポート
上記に述べたことは誰にとっても驚きではありませんが、将来のIoT環境がどのように変化し、変容していくかが明らかになっています。サプライ チェーン全体にわたる新製品の開発プロセスは、プロセスと材料の研究開発、IC設計、ハードウェア開発、ソフトウェアとファームウェアの統合、そして最終的な製品設計とアプリケーション開発のまとめという領域を網羅しており、かなり一貫しています。特にIoT市場向けの製品導入のペースは加速し続けるでしょう。統合と機能性のレベルも飛躍的に向上し続けるでしょう。その結果、容積面積、そして場合によっては重量が、克服すべき明らかなハードルとなるでしょう。
スタートアップが多すぎるのです。インキュベーター、分離した製品チーム、そして素晴らしいアイデアを持った大学卒業生から生まれた、10億ドル規模の「志望企業」が多すぎます。標準的なNPIプロセスは単純に機能しません。これらの新興企業は、大きなアイデアを持っているものの、人員が限られており、資金や機会の窓口も限られていることが多く、いくつかの重点分野において非常に優れたスキルを持っています。彼らに必要なのは、ハードウェア システム設計 (アナログ、デジタル、RF、センサー、高速メモリなど) だけでなく、ソフトウェアとファームウェアの開発、ボードと周辺機器の設計、システム設計、テストと検証に関する幅広い経験です。これらすべては、独自のアプリケーションを開発し、クールな製品を市場に投入する前に行われます。
最新のポートフォリオが課題にどのように対処するか
NXPではそれを理解しています。より統合され、最適化されたモジュールを設計しています。より小型の設計で、より多くの機能を詰め込み、シンプルなプラグアンドプレイ ソリューションを提供します。IoT製品設計者にとって魅力的なものを実現する当社のシングル チップ システム (SCM) ファミリほど良い例はありません。
最適なソリューションをお選びください。当社のSCMポートフォリオは3つのファミリーで構成されています。
1.SCM-i.MX 6デュアル/6クアッド
今年2月、NXPは最初のSCMファミリであるSCM-i.MX 6D/Qの生産を開始しました。これは、非常に小さなモジュール (14 mm x 17 mm) に、NXPのハイエンドでフル機能のi.MX6デュアルまたはクアッド コア アプリケーション プロセッサ、完全に有効化された電源管理IC、組み込みSPI NORメモリ、およびモジュールが真に統合されたシステムとして機能することを可能にする100を超える個別コンポーネントを統合したものです。さらに、1GBまたは2GBのLPDDR2メモリを選択できます。厳しい環境条件に対する産業仕様を満たすものも含め、いくつかの派生製品が現在発売されています。完全なSCMモジュール (つまり、LPDDR2 DRAMが事前にスタックされたもの) を注文することも、ベースSCMデバイスを注文して、NXPが推奨するメモリ構成で独自の事前スタックを実行することもできます。
利用可能なデバイスオプション:
型番 – i.MX 6Dual、PF0100、16MB SPI NOR、PoP LPDDR2対応、商用温度
言語あ – i.MX 6Dual、PF0100、16MB SPI NOR、1GB LPDDR2、商用温度
言語あ – i.MX 6Dual、PF0100、16MB SPI NOR、2GB LPDDR2、商用温度
型番 – i.MX 6Dual、PF0100、16MB SPI NOR、PoP LPDDR2対応、産業用温度
MSCMMX6DZCK08AB1G0AA – i.MX 6Dual、PF0100、16MB SPI NOR、1GB LPDDR2、産業用温度
MSCMMX6QZDK08AB – i.MX 6Quad、PF0100、16MB SPI NOR、PoP LPDDR2対応、商用温度範囲
MSCMMX6QZDK08AB1G0AA – i.MX 6Quad、PF0100、16MB SPI NOR、1GB LPDDR2、商用温度
MSCMMX6QZDK08AB2G0AA – i.MX 6Quad、PF0100、16MB SPI NOR、2GB LPDDR2、商用温度
MSCMMX6QZCK08AB – i.MX 6Quad、PF0100、16MB SPI NOR、PoP LPDDR2対応、産業用温度範囲
MSCMMX6QZCK08AB1G0AA – i.MX 6Quad、PF0100、16MB SPI NOR、1GB LPDDR2、産業用温度
2.SCM-i.MX 6ソロX
当社の最新2つのファミリのうちの1つであるSCM-i.MX 6SXは、NXPのi.MX 6SoloXアプリケーション プロセッサのパフォーマンス、PF100電源管理デバイス、および40を超える個別コンポーネント (デカップリング キャップ、抵抗器) を組み合わせた非常に小型 (13mm x 13mm) のパッケージです。この部品には、さまざまなサイズのLPDDR2メモリとePoPのオプションも付属しており、どちらもパッケージ オン パッケージ (PoP) 構成になっています。この製品は、0.75mmの対角ボール ピッチ アレイで設計されており、比較的低コストのPCBボードで設計できます。SCM-i.MX 6SXにはテスト済みおよび検証済みのBSPも付属しており、アプリケーションに素早く設計して、アプリケーション ソフトウェアおよび製品の開発にすぐに移行できます。
これらのモジュールは、高速メモリの設計と調整から電源レールの最適化まで、NXPが行う面倒な作業のほとんどを担い、市場投入までの時間を短縮します。さらに、これらのモジュールはサイズに対応します。いずれの場合も、個別のソリューションに比べて基板面積が最低50% 削減されます。ほとんどの場合、節約できる面積は大幅に大きくなります。
完全なSCMモジュール (LPDDR2 DRAMまたはeMMCとLPDDR2 DRAMが事前にスタックされたもの) を注文することも、ベースSCMデバイスを注文して、NXPが推奨するメモリ構成で独自の事前スタックを実行することもできます。産業用メモリが事前にスタックされた産業用SCMモジュールは、2017年第1四半期に予定されています。
利用可能なデバイスオプション:
MSCMMX6XYDM08AA – i.MX 6SoloX、PF0100、PoP LPDDR2またはePoP LPDDR2/eMMC対応、商用温度
MSCMMX6XYDM08AA5M0A – i.MX 6SoloX、PF0100、512MB LPDDR2、商用温度
MSCMMX6XYDM08AA1G0B – i.MX 6SoloX、PF0100、1GB LPDDR2、商用温度
MSCMMX6XYDM08AA5M4GA – i.MX 6SoloX、PF0100、4GB eMMC、512MB LPDDR2、商用温度
MSCMMX6XYCM08AA – i.MX 6SoloX、PF0100、PoP LPDDR2またはePoP LPDDR2/eMMC対応、産業用温度
3.SCM-i.MX 6 SoloX V-リンク
SCM-i.MX 6SX V-Link P0.75mmは、高度に統合されたモジュールを使用しながら、製品やアプリケーションに特化した独自のカスタマイズ可能なソリューションを実現したいと考えているお客様の次の大きな課題に対応する、魅力的な新製品ポートフォリオです。このファミリの最初の製品は、フル機能のi.MX 6SoloXアプリケーション プロセッサ、フル機能のPF100電源管理IC、512MBのLPDDR2、および多数の個別コンポーネントをすべて15.5mm x 15.5mmのベースSCMパッケージに組み込んだ統合SCMです。さらに、独自のNXP信号バス (V-Link) もパッケージ内に統合されており、複数のパススルー接続とともに、アプリケーション プロセッサとPMICからの複数のI/O信号、電源、グランドを上面に導くことができます。この構成により、世界中で提供されている標準のPCBまたは基板ベースのテクノロジを使用して、独自の「トップ ボード」を設計、製造、組み立て、取り付けることができるようになりました。この製品の素晴らしい点は、NXPが、適合するアプリケーションに必要な処理能力と機能を備えたベースSCMを開発し、トップ ボード用に独自の既製コンポーネントを選択できるようにしていることです。これらには、業界のRFソリューション (WiFi、NFC、クラシックBT、BLE、15.4または組み合わせモジュール) から、あらゆる種類のセンサーや充電デバイス、NXPが提供するものも含めたオーディオ コーデックスまで、あらゆるものが含まれます。さらに、V-Linkには複数のパススルー接続があり、特殊なPHYインターフェイスなどのコンポーネント用にPCBアプリケーション ボードからトップ ボードに直接アクセスできます。これにより、メイン ボードからのアクセスを維持しながら、追加のスペースを活用できるようになります。
まだまだこれから
これらの新しいSCM製品は、追加の新しいファミリおよび派生製品とともに、次の点に重点を置いています。
• 使いやすさ
• 高度な統合
• ソフトウェアの有効化と検証のレベルの向上
• 市場投入までの時間
• 消費者市場と産業市場の両方でシステムレベルのサイズ削減
これらの新製品は非常に魅力的ですが、 まだ何も見ていません。
今後数か月、数年の間に、当社の技術レベルはさらに向上し、より高いレベルのシステム セキュリティ、機能性、分析、自律性の向上、使いやすさなど、さらに魅力的なオプションが提供される予定です。当社は、SCMファミリーのようなすぐに使用できるソリューションにより、IoT向けの設計をより簡単でシンプルなプロセスにすることに取り組んでいます。