屋外照明には、独特の問題と機会が伴います。一つの問題は電力です。テクノロジーのほとんどすべてが時間の経過とともに安価になる一方で、何百もの屋外照明に交流電源ラインを配線するのは相変わらず高価で面倒であり、改善の兆しは見えません。ライト自体は太陽が照っていないときにのみ作動すればよいため、屋外照明デザイナーは太陽のエネルギーを利用可能なときに活用することができます。
この構想を完成させるために必要なのは、太陽が輝いている間にそのエネルギーを捕らえる 太陽電池アレイ と 充電式バッテリー 、そして夜間にバッテリーに蓄えられたエネルギーをLEDランプに分配するマイクロコントローラーです。
夏には、特定の緯度と特定のシステムでは、太陽電池によって生成され、充電式バッテリーに蓄えられたエネルギーが、LEDランプが十分な照明を提供するために必要とする量を超えることがわかります。冬は日が短く太陽光が弱いため、得られるエネルギーが少なくなり、暗い時間が増えるため、エネルギーの可用性と需要はより密接にバランスすることになります。
なぜLEDなのか?
屋外照明の場合、 LED には独自の利点があります。これらは白熱電球や蛍光灯よりもはるかに頑丈で、蛍光灯のような複雑で高価な電気安定器システムを必要としません。LEDは白熱灯よりもワット当たりの発光量が多く、他のいずれのタイプよりも寿命が長いです。
蛍光灯はLEDよりもワット当たりの光量が多いと言えますが、蛍光灯の放射パターンのせいで、その光の多くは間違った方向に放射され、重くて高価な反射板を取り付けなければ役に立たなくなります。LEDで実現可能なパターンは、手元のタスクに非常に適しています。
第三世界にとっての恩恵
こうしたタイプのシステムは先進国では非常に有用ですが、電力網へのアクセスが難しく信頼性も低い発展途上地域では、大きな変革をもたらす可能性があります。影響を受ける地域の多くは赤道に近いため、北緯の高い地域よりも強い日光を浴び、より多くの太陽エネルギーとより多くの光を供給するためのより多くの電力が供給されます。
フィリップス社は、最大1,000平方メートルのエリアに太陽光ベースのLED照明を提供する大規模プロジェクトに取り組んでいます。2015年末までに、彼らは「コミュニティ ライト センター」と呼んでいる施設を140か所設立し、アフリカの早い日没後もコミュニティ生活が長く続くようにする予定です。より一時的な解決策としては、同社のSPL1560があります。これはポータブルでセットアップが簡単なシステムであり、スキルの低い個人でも導入して、必要な場所に100平方メートルの照明を提供することができます。
太陽光発電の照明は、西洋諸国ではお金の節約になる便利な照明として利用でき、また、あまり裕福でない地域では克服できないほどの暗闇を溶かすこともできます。より優れたバッテリーが開発され、導入されるにつれて、未来はより明るくなるばかりです。