2018年のトップ10開発ボードに興味がありますか?更新されたリストを こちらでご覧ください! 2016年が正式に到来しました! 今後6か月間、メールや小切手にはまだ「2015」と書かれるでしょうが、昨年は過去のことであり、目を未来に向ける時が来ました。そこで、私たちは次のリストで未来を始めようとしています...
あなたが何を考えているかは分かっています。「でも IoT これ…と仮想現実あれ。「ウェアラブルデバイスはどうですか?」その通りです。今年はウェアラブルデバイスが間違いなく大流行するでしょう。しかし、今年開発された驚くべきテクノロジーの背後には、世界中のエンジニアの研究室の奥深くに、未来のプロトタイプを動かす開発プラットフォームが存在することになります。
これらすべてを念頭に置き、2016年を迎えるにあたり、私たちはブレインストーミングを行い、トップ10の開発ボードの初期リストを作成しました。プロジェクトの構築をお考えの場合、この10の開発ボードのいずれかがほぼ確実にニーズを満たしてくれるでしょう。 では、これ以上お待たせせずに、リストをご紹介します。
インテルエジソン
Edisonの小さなサイズに騙されないでください (米国の25セント硬貨より少し大きい程度です)。このボードは強力です。Intel Atom SoCデュアルコアCPUを搭載し、WiFi、Bluetooth LE、さまざまな周辺機器を接続できる70ピン コネクタが組み込まれています。Yocto Linux、Arduino、Python、Node.js、Wolframをサポートしているため、強力であると同時に柔軟性も備えています。低消費電力と小型フットプリントにより、Intel Edisonは組み込み設計やサイズ重視の設計に最適です。
アルドゥイーノ
関連商品を見る
確かにこの技術は数年前から存在していますが、今でも組み込み業界のスターです。自家製のデザインにもプロのプロトタイプにも同じように適したArduino Unoは、AtmelのATmega328プロセッサをベースに構築されており、14個のデジタルI/O、6個のアナログ入力を備え、非常にユーザーフレンドリーなArduino IDEでプログラムされています。センサーの読み取りとラピッドプロトタイピングに最適です。
フリースケールセミコンダクタ フリーダムボードFRDM-KL43Z
低コスト?チェック。オンボードの静電容量式タッチスライダー?チェック。加速度計と磁力計?分かりました。Freedom Boardは、さまざまな電源オプション (コイン型電池、USB、外部電源のいずれを使用するか) を提供し、次の組み込み設計に対応します。
Arduinoがトップ10に2つランクイン?なぜダメなのでしょう?Arduino YunはArduino Leonardoをベースにしていますが、WiFi接続とイーサネット ポートが追加されており、Arduinoの使いやすさに加えて、より多くの接続性を備えています。また、Linuxのバージョンも実行できるため、Arduinoシールドの膨大なライブラリを使用したいが、従来のArduinoよりも少しだけ高性能なものが必要な場合に最適なボードです。
テキサスインスツルメンツAM3359産業用通信エンジン
前回のプラットフォームは低コストでしたが、この開発ツールはそれほどではありません。しかし、AM3359なら、支払った金額に見合った価値が得られます。つまり、Sitara AM335x ARM Cortex A8プロセッサを中心とした強力なプラットフォームに支払うことになります。つまり、十分な処理能力があり (Windowsを実行可能)、さらに重要なことに、統合されたプログラマブル リアルタイム ユニット (PRU) を備えているため、このボードはリアルタイム通信テクノロジのスタート地点となります。これにオンボードOLEDディスプレイと驚異的な電力性能が加われば、トップ10の開発ボードが完成します。
RFデジタルRFDuino
名前は似ていますが、会社は違います。RFDuinoはRF Digital Corporationが開発したもので、その名前が示すように、基本的なArduinoのすべての機能をユーザーに提供し、同じIDEを使用してプログラムされます。しかし、RFDuinoはBluetoothを内蔵した指先サイズの開発プラットフォームです。RFDuinoにはスタック可能なシールドのラインも揃っており、この小さなプラットフォームにそのサイズに見合った強力な機能を与えています。
STマイクロエレクトロニクスSTM32F4ディスカバリー
次の設計用の開発ボードを探している場合、STM32F4は優れた低コストの選択肢です。このボードには、192KBのRAMと1MBのオンボード フラッシュ メモリが搭載されており、オンボード デジタル マイクと1つのオーディオDACも搭載されています。また、クラスDスピーカー ドライバーも統合されており、オーディオ アプリケーションに最適です。
Atmel SAM V71の説明
当社のエンジニアNick Powersの言葉を借りれば、このボードには「とんでもないパワー」があります。V71の心臓部はARM Cortex-M7 マイクロコントローラ です。このボードは最大300MHzで動作し、最大2048 Kバイトのフラッシュを搭載できます。自動車プロジェクトからスマートエネルギーまで、あらゆるアプリケーションに最適な真の主力製品です。
ビーグルボーン ブラック インダストリアル
BeagleBone Blackは、しばらくの間、業界で人気の開発プラットフォームの1つであり、それには十分な理由があります。512MBのRAM、4GBのオンボード フラッシュ、Cortex A8プロセッサ、そして豊富なハードウェア サポートを備えたBeagleBoneは、最も人気のある選択肢の1つです。BeagleBone Black Industrialは、工業用温度機能を追加することでさらに一歩進んでおり、このボードは -40 ℃ から +85 ℃ の猛烈な温度まであらゆる温度で動作します。
この商品はまだ発売されていませんが、2016年1月末に発売される予定です。お楽しみに!
ドラゴンボード410c
最後に、開発ボードの分野で最も新しく登場した製品の1つであるDragonBoard 410cを紹介します。DragonBoardは、Qualcomm Snapdragon 410cプロセッサをベースに構築されており、WiFiおよびBluetooth機能、4つのオンボードUSBポート、HDMIインターフェイスなどが組み込まれています。Android 5.1、Linux Ubuntu、Windows 10をサポートするこのボードは、多用途で強力であり、あらゆるプロジェクトに対応できます。
2017年のトップ10開発ボードのリストはこちらです。