2016 est officiellement là ! Même si vous continuerez à écrire « 2015 » sur vos e-mails et vos chèques pendant encore 6 mois, l'an dernier est terminé et il est temps de tourner les yeux vers l'avenir... Un avenir qui commence avec notre liste de...
Je sais ce que vous pensez. « L'Internet des Objets par-ci…, la réalité virtuelle par-là. Et les appareils portables ? » Oui, oui, nous sommes au courant, tout cela va effectivement exploser cette année. Mais derrière ces technologies fantastiques, au fin fond de leurs laboratoires, dans le monde entier, des ingénieurs mettent au point les plateformes de développement qui construiront les prototypes du futur.
Nous avons donc entrepris de rédiger tout de suite la liste des 10 meilleures cartes de développement pour 2016. Si vous avez un projet en vue, l'une de ces 10 cartes sera sans doute capable de répondre à vos besoins. Sans attendre, voici donc notre liste.
10. Arduino Uno
Voir les produits connexes
A000073 | Arduino Uno Rev3 SMD
Arduino Corporation Cartes et kits de développement de systèmes intégrés AfficherC'est vrai, ce modèle existe déjà depuis plusieurs années, mais il reste un excellent point de départ pour aborder le marché de l'intégration. Aussi à l'aise dans des conceptions maison que sur des prototypes professionnels, l'Arduino Uno est bâtie autour du processeur ATmega328 d'Atmel, comporte 14 E/S numériques, 6 entrées analogiques et se programme avec le très convivial Arduino IDE. C'est la carte star pour lire les résultats des capteurs et réaliser rapidement des prototypes.
9. Arduino Yun
Deux places dans les 10 premières pour Arduino ? Et pourquoi pas ? L'Arduino Yun est basée sur l'Arduino Leonardo, mais elle lui ajoute la connectivité Wi-Fi et un port Ethernet, vous offrant donc la convivialité de l'Arduino et beaucoup plus de possibilités de connexion. Elle exécute également une version de Linux, ce qui en fait un excellent choix si vous souhaitez utiliser l'énorme bibliothèque d'extensions shield pour Arduino, mais qu'il vous faut un peu plus de puissance que ce que vous offrirait une Arduino classique.
8. RFDigital RFDuino
Presque le même nom... mais un autre fabricant. La RFDuino nous est proposée par RF Digital Corporation et, comme son nom l'indique, elle offre à l'utilisateur toutes les fonctionnalités d'une Arduino et se programme avec le même IDE. Mais la RFDuino est une plate-forme de développement de très petite taille avec Bluetooth intégré. Elle possède en outre toute une gamme de shields empilables, ce qui confère à cette minuscule plateforme une sacrée puissance pour sa taille.
7. Freescale Semiconductor Freedom Board FRDM-KL43Z
OK. Curseur tactile capacitif embarqué ? OK. Accéléromètre et magnétomètre ? Vous commencez à comprendre. La Freedom Board vous offre de nombreuses options d'alimentation (que vous souhaitiez utiliser une pile bouton, l'USB ou une alimentation secteur externe) et elle est prête à travailler sur votre prochaine conception intégrée.
6.Texas Instruments AM3359 Industrial Communications Engine
Voir les produits connexes
Alors que la dernière plateforme était bon marché, cet outil de développement l'est... beaucoup moins. Mais avec l'AM3359, vous en avez pour votre argent : c'est une puissante plateforme bâtie autour du processeur Sitara AM335x ARM Cortex A8. Cela implique une vaste capacité de traitement (sans compter qu'elle exécute Windows) mais, surtout, la présence d'une PRU (Programmable Real-time Unit), ce qui fait de cette carte une bonne introduction aux technologies de communication en temps réel. Ajoutez-y un écran OLED intégré et d'extraordinaires performances d'alimentation et vous obtenez l'une des 10 meilleures cartes de développement.
5. STMicroelectronics STM32F4 Discovery
La STM32F4 est une excellente option bon marché si vous cherchez une carte de développement pour votre prochain projet. Avec 192 Ko de RAM et 1 Mo de mémoire flash embarquée, cette carte comporte également un microphone numérique intégré et un convertisseur audio numérique-analogique. Elle comprend également un pilote de haut-parleur de classe D qui vous ouvre grand le choix pour les applications audio.
4. Intel Edison
Ne vous laissez pas abuser par la toute petite taille de l'Edison (elle est à peine plus grande qu'une pièce de 25 c) : cette carte a du punch. Elle tire sa puissance du processeur double-cœur Intel Atom SoC, intègre une connexion Wifi, Bluetooth et un connecteur 70 broches qui permet de raccorder une foule de périphériques. Elle est compatible avec Yocto Linux, Arduino, Python, Node.js et Wolfram, ce qui la rend aussi flexible que puissante. Sa faible consommation électrique et son encombrement extrêmement réduit font de l'Intel Edison un produit incontournable pour les conceptions intégrées à espace restreint.
3. Atmel SAM V71 Xplained
Selon les propres termes de notre ingénieur Nick Powers, « la puissance de cette carte est tout simplement dingue ». Au cœur de la V71 se trouve un microcontrôleur ARM Cortex-M7. Cette carte peut être cadencée jusqu'à 300 MHz et intégrer jusqu'à 2048 Ko de mémoire Flash. C'est une véritable bête de somme pour la quasi-totalité des applications, depuis les projets automobiles jusqu'aux conceptions d'énergie intelligente.
2. BeagleBone Black Industrial
La BeagleBone Black est l'une des plateformes de développement préférées du secteur depuis déjà quelque temps, et à juste titre. Avec 512 Mo de RAM, 4 Go de mémoire flash embarquée, un processeur Cortex A8 et la prise en charge d'une infinité d'équipements matériels, la BeagleBone est l'un des choix les plus souvent plébiscités. La BeagleBone Black Industrial va encore plus loin en lui ajoutant des capacités thermiques de classe industrielle, ce qui signifie que cette carte fonctionnera à n'importe quelle température, des plus glaciales (-40 °C) aux plus torrides (+85 °C).
1. DragonBoard 410c
Et pour finir, nous avons la DragonBoard 410c, l'une des plus récemment apparues dans le paysage des cartes de développement. La DragonBoard s'articule autour d'un processeur Qualcomm Snapdragon 410c et intègre des fonctionnalités Wi-Fi et Bluetooth, 4 ports USB embarqués, une interface HDMI, et bien plus encore. Capable exécuter Android 5.1, Linux Ubuntu et Windows 10, cette carte est aussi polyvalente que puissante et saura vous seconder dans tous les projets que vous pourrez imaginer.