Raspberry Pi 3について知っておくべき10のこと

発行者

Raspberry Pi 3とは何ですか?Raspberry Piについて初めて聞いて、他のバージョンがあるかどうか知りたい場合でも、すでにPi 2に精通していてPi 3の最大のアップグレードについて知りたい場合でも、詳細には触れずに概要を説明します。

1.これは、学校や発展途上国でコンピューターサイエンスの理解を深めるための学習ツールとして、英国の慈善団体である Raspberry Pi Foundation によって最初に開発されたミニコンピューターです。当初の目標は、安価で高性能な小型コンピューターを使って子供たちにプログラミングを学ばせることでしたが、このプロジェクトによって、創造力に富みテクノロジーに関心のある大人の間でプログラミングの楽しさが世界的に再認識されました。デスクトップ コンピューターほど強力ではないかもしれませんが、高価な大型PCほどのパワーを必要としないものも数多くあります。わずか35ドルで、このクレジットカード サイズのPiには、ARM プロセッサRAM、グラフィック機能、およびコンピューターに搭載されているすべての標準的なハードウェア ポートが搭載されています。 

2.Raspberry Piを使えば、 ほぼ 何でも できます。Piが予想外に世界中で人気を博したことにより、Piとその可能性をすべて受け入れる忠実なフォロワーのコミュニティが形成されました。その結果、数多くの質の高いサイトやブログに掲載されている何千もの無料プロジェクトのリストが増え続けています。PiでクラシックなDOSゲームをプレイしたり、独自のPiフォトフレームを作成したり、ビバリウムの状態を監視したり、常時接続のトレント マシンを構築したりするのに役立つ詳細な画像、図、コードが無料で見つかります。

3.ストレージは別売りです。Raspberry Piにはオンボード ストレージは付属していません。オリジナルのPiモデルAとBはフルサイズのSDカードを使用していましたが、新しいモデルでは マイクロSDカード。Piのクイック スタート ガイドでは、少なくともクラス4の持続書き込み速度を持つmicroSDカードを推奨しています。私個人としては、少なくとも8 GBの容量を持つクラス10 microSDカードを常に選択するようにしています。どれくらいの量の読み取り/書き込みを計画しているかによって異なりますが、目立った改善が見られ、コストの違いは最小限です。microSDカードの推奨容量は4 GBですが、これは通常、イメージのインストールに関連します。NOOBSをインストールするときは、必ず少なくとも8 GBのカードを使用してください。これはクラス10、8GBのmicroSDカードの例です。 サンディスク

4.アクセサリーが必要です! 独自のmicroSDカードが必要になるだけでなく、ボードに接続する予定のものはすべて含まれていません。一般的な使用に必須のリストは次のとおりです。 
• MicroSDカード (#3で言及)
• 電源: 5.1 VマイクロUSB 2.5 A壁掛け携帯電話充電器は、ほとんどのプロジェクトに最適です。
• ディスプレイおよび接続ケーブル: テレビまたはモニターに接続するためのHDMIからHDMI/DVIへのケーブル。
• キーボード、マウス、モニター/テレビ
• Piケース – Piを保護するために、さまざまな種類のケースが用意されているほか、3Dプリント可能な非常に優れたオプションも用意されています。汎用入力/出力ピンにアクセスするために開口部が必要かどうかを考慮する必要があることに注意してください。
• 何らかの理由で新たに追加されたオンボードWiFiを使用しない場合は、イーサネットケーブル(モデルB / B +のみ)

5.パワーアップ! Raspberry Pi 3は正式には5.1 VマイクロUSB電源を使用します。私の経験では、5.1 Vではなく標準の5 Vで十分でしょう。必要な実際の電流 (mA) は、何を行うかによって異なります。通常、評判の良い2.5アンペアの電源、または公式のRaspberry Pi電源で十分です。Pi 3は、おそらくCPUがより強力になったため、以前のモデルよりも少し多くの電流を使用することに留意してください。したがって、過去に問題なく使用できたとしても、アドオン シールドには実際には2.5Aが必要です。独自の電源がないRaspberry Pi 3に重い負荷をかけたり、複数のUSBアイテムを接続したりすると、アンペアが消費され、Piが一時的にクラッシュする可能性があることに注意してください。この話の教訓は、すぐに必要になるとは思わないとしても、2.5A電源に投資する価値があるということです。こちらはマイクロUSBケーブル付きの Adafruit 5V電源です。


6.必ずしもLinuxを知る必要はありません。
疑問がある場合は、Raspberry PiのWebサイトに「はじめに」ビデオを含む優れたヘルプ セクションがあります。標準のRaspbian OSを使用していない限り、ほとんどのビルド済みOSバリアントには、すべてのツールとライブラリがイメージにすでに含まれています。通常、提供する必要がある情報はWiFi接続情報だけです。コマンド ライン操作を実際に実行したい場合は、Raspbianが非常によくサポートされています。DebianベースのOSなので、ほぼあらゆるライブラリの移植版を見つけることができます。あるいは、NOOBS (New Out Of Box Software) パッケージを使用すると、Raspberry Piを初めて使用するユーザーは、特別な設定をすることなく、5つの異なるオペレーティング システム (Windows 10 IoT Coreを含む) を選択してインストールできます。結局のところ、Raspberry PiのLinuxのルーツを恐れる必要はないということです。選択肢はほぼ無限です!

関連商品を見る

5V 2A + MicroUSB Cable Power Adapter |1995

Adafruit Industries Adattatore esterno plug-in ビュー

7.パフォーマンス、接続性、電源管理が向上しました。 Raspberry Pi 3とPi 2 Model Bは基本的に見た目も価格も同じですが、Pi 3は以前のバージョンよりも約50% 高速です。どちらのモデルも1 GBのRAMを搭載し、第4世代のVideoCore GPUを使用していますが、Pi 2 Model Bのクアッドコア900 MHz CPUはPi 3では1.2 GHz CPUにアップグレードされました。もう1つのエキサイティングなアップグレードは、ボード上のいくつかのコンポーネントがわずかに移動され、待望のWiFi/Bluetooth SoCおよびチップアンテナが可能になったことです。WiFiやBluetoothドングルの貴重なUSBポートをすべて使用していた時代は終わりました。Raspberry Pi 2 Model BとPi 3の主な仕様を比較した表については、以下を参照してください。Raspberry Pi 3は正式には「Pi 3 Model B」と呼ばれていますが、「Pi 3 Model A」は存在しません。

8.外部ハードウェアが豊富! サウンド/ビデオ カード、センサー、電源リレーなどの追加機能やアップグレード機能を提供するGPIOプラグイン拡張ボードが利用可能です。カメラ、タッチスクリーン、GPSアンテナ、さらにはレトロなUSB NESコントローラーなど、その他の優れた周辺機器も見つかります。 

9. 専用モニターは不要です。通常、セットアップ時には、キーボードとマウスをPiのUSBポートに接続し、HDMI経由でモニターを接続します。通常、これにより、選択したオペレーティング システムと対応するグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) が起動します。ただし、Raspberry Piで通常のGUIを使用する必要がなく、「ヘッドレス モード」で操作できるプロジェクトもあります。その場合、SSH (Secure Shell) を介してネットワーク経由でPiに接続することが可能となります。実際、Raspberry PiでLinuxのバリエーションを実行している場合、SSHオプションはデフォルトですでに利用可能になっている可能性が非常に高くなります。Macを使用している場合は、WindowsでターミナルまたはPuttyを使用できます。この方法を使用すると、メイン コンピューターからPiにログインするだけで、すべての操作をリモート コマンド ライン アクセスを通じて実行できます。モニター、キーボード、マウスをPiに直接接続する必要はありません。 Piをヘッドレス モードで設定する方法の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

10.ピン配置に注意してください。 コマンド ラインからピンを呼び出すときは、ピン配置ヘッダーのピン1がGPIO 1と同じではないことに注意してください。実際、GPIO 1は存在しません。この便利な図を使用して、特定のピンごとに呼び出すGPIOを追跡します。 

豊富な無料プロジェクト、超低コスト、そしてRaspberry Pi支持者の巨大なコミュニティ。何を待っていますか?今すぐRaspberry Pi 3を使い始めましょう!

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here