2018年7月: テクノロジーとエンジニアリング業界の最新の進歩と革新に関する月次アップデート「Trending in Tech」へようこそ。
サブスクリプションモデルとそれが製造業にもたらす意味
EBNオンライン
ボルボ、ポルシェなどの人気自動車メーカーが新しいタイプのビジネスモデルに乗り出している。 この新しいモデルは、所有権ではなくアクセスに重点を置き、ミレニアル世代以降を対象としています。この新しいモデルは、月々のリース/所有料金ではカバーされないメンテナンス費用と保険料を含んだ月額料金を支払いたいドライバーにとって魅力的です。
3Dプリンティングが産業的に勢いを増す
電子製品
3Dプリンティングは産業界では出だしが不安定だったが、世界最大級のエレクトロニクス見本市の一つである今年のハノーバー・フェアでは注目を集めた。かつては目新しいものと考えられていた3Dプリントは、現在では試作や製品のカスタマイズにおける実行可能な選択肢と見なされています。大規模な3Dプリンティングにはまだ課題が残っていますが、このプロセスは工業製造において不可欠な部分になりつつあります。
DARPAが1億ドルのEDAプロジェクトを発表
EEタイムズ
議会は最近、Electronic Resurgence Initiativeの年間基金に1億5000万ドルを追加し、そのうち1億ドルを2つの研究プログラムに投入しました。これらのプログラムは、チップ設計の障壁を大幅に下げるシリコン コンパイラと同等のものを作成するように設計されています。この新しいプロジェクトには、15社以上の企業と200名以上の研究者が参加しています。
アルミ電解コンデンサに別れを告げる時が来たのでしょうか?
EEウェブ
市場には、高い定数、最大3,000 Vの電圧サポート、より小型のパッケージでのより多くのエネルギー貯蔵、より優れた温度耐性など、優れた誘電機能を誇る新しい素材があります。アルミ電解コンデンサは電子技術者のレパートリーの中心ですが、この新しい材料の開発により時代遅れになる可能性があります。
深宇宙のフレックス回路
プラネットアナログ
パイオニア サーキットは、今後のNASAローバー ミッションに必要な次世代フレックス サーキットを構築しています。同社のフレックス回路は、これまでの3台のローバー (キュリオシティ、スピリット、パスファインダー) で使用されており、火星での2年間のミッション目標を超えて耐久性を発揮しています。フレックス回路はローバーのマストに電力を供給するため、曲げることができ、過酷な惑星の大気圏でも耐えられるほどの強度を備えていなければなりません。
エンジニアに質問: リレーが新しいNEMA 410規格に準拠する必要があるのはなぜですか?
矢印
NEMAは、電子ドライバおよび放電バラストで使用される照明制御スイッチ/リレーから予想される最悪の突入電流を定義する規格です。これには、自己安定型コンパクト蛍光灯と一体型LEDランプの両方が含まれます。NEMAでは、20Aデバイスは分岐回路定格の80% に相当する16A負荷でテストされることが規定されています。