5種類の USBコネクタのうち、タイプBは周辺機器用のオリジナルの「標準」USBコネクタです。現在でも、スペースに問題がない場合にプリンターを他のデバイスに接続するためによく使用されています。
USBタイプBとは何ですか?
これは、 タイプA のパートナー コネクタとしてデビューしました。タイプBコネクタにより、ケーブルのどちらの端をホスト デバイスに接続し、どの端を周辺機器に接続するかが明確になりました。タイプBコネクタにより、2台のホスト コンピュータを相互に接続することもできなくなりました。
タイプBテクノロジーで確認されたいくつかのアップデートは次のとおりです。
- 世代が進むごとにデータ転送速度が向上しています。
- バージョン1.1と2.0は同じフォーム ファクターを維持していましたが、USB 3.0では形状が変更され、Powered-Bと呼ばれる2番目の種類が導入されました。
- 古いタイプBプラグは3.0レセプタクルと互換性がありますが、3.0プラグは古い世代のレセプタクルと下位互換性がありません。
USBタイプBピン配置
タイプBコネクタには、旧世代では4つのピンがあり、標準3.0では9つのピンがあります。
ケーブル上のタイプBコネクタを見ると、すべての世代において、中央の長方形部分の左上から時計回りに、ピンに1 ~ 4の番号が付けられています。第3世代では、左から順に9 ~ 5の番号が付けられたピンの列が上に追加されます。2番目のタイプのタイプBコネクタであるPowered-Bでは、中央の長方形の左側と右側にそれぞれピン10と11が追加されます。
タイプB USBコネクタは特定の電子機器の定番となっていますが、メーカーは徐々にこれを廃止し、 USB Cなどの新しい、より洗練されたコネクタ タイプに移行しています。
図1: USBタイプBの図