Type B USB Connectors & Pinouts

Of the five types of USB connectors, Type B is the original “standard” USB connector for peripherals. Today, it’s still commonly used to connect printers to other devices where space isn’t an issue.

What is USB Type B?

It debuted as a partner connector to Type A; Type B connectors clarified which end of the cable should hook up to the host device and which to the peripheral. Type B connectors also eliminated the possibility of connecting two host computers to each other.

Here are a few updates we’ve seen in Type B technology:

- Each successive generation has come with increased data transfer rates.

- Versions 1.1 and 2.0 maintained the same form factor, but USB 3.0 changed the shape and introduced a second variety called Powered-B.

- Older Type B plugs are compatible with 3.0 receptacles, but 3.0 plugs are not backward compatible with older generation receptacles.

USB Type B Pinout

The Type B connector has four pins in its older generations and nine pins in standard 3.0:

Looking at the Type B connector on a cable, the pins are numbered 1-4, ascending, clockwise from top left in the central rectangular portion of all generations. The third generation adds a row of pins above, numbered 9-5 descending from the left. A second type of Type B connector, the Powered-B, adds pins 10 and 11 on the left and right of the central rectangle, respectively.

Type B USB connectors have been a staple of certain electronic devices, but manufacturers are slowly phasing it out in favor of newer, sleeker connector types like USB C.

Fig 1: USB Type B diagram

 

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.