LightningとUSB-Cの違いは何ですか?

ほとんどの受動部品および電気機械部品 (PEMCO) と同様に、コネクタは現代の電子機器の陰の立役者であることが多いです。当社のデバイスには、数百もの内部および外部コネクタが搭載されています 技術の進歩により、コネクタに新たな要求が押し付けられ、独自のイノベーションが促進されます。しかし、この革新は不必要な電子廃棄物を招き、デバイス間の相互互換性を阻害する可能性があります。

この革新と、最終的には技術的なサイロ化が起こった最近の例として、AppleのLightningコネクタが挙げられます。欧州連合は、2024年12月までにすべての携帯電話がUSB-Cコネクタと互換性を持つことを義務付けています。

この記事では、EUの規則と、LightningコネクタとUSB-Cコネクタの技術的な違いについて説明します

LightningからUSB-Cへの移行

発売当時、AppleのLightningプラグ/レセプタクルは、市場で入手可能な最も高性能なデータおよび 電源コネクタ シリーズの1つでした。現在、USB-Cなどの他の接線コネクタ ソリューションに比べてパフォーマンスが大幅に劣っており、不必要な電子廃棄物と消費者の支出を生み出しています。欧州議会は、廃棄された充電器がヨーロッパで毎年11,000トンの電子廃棄物に相当すると推定している。

2022年10月、欧州連合は、2024年末までに「携帯型携帯電話、タブレット、デジタルカメラ、ヘッドホン、ヘッドセット、携帯型ビデオゲーム機、ポータブルスピーカー… は、デバイス側にUSB-Cレセプタクルを装備する必要があり(欧州規格EN IEC 62680-1-3:2021に記載されているとおり)、充電電力が60ワット未満の場合は、同じ規格に準拠したケーブルで充電可能である必要がある」とする法律を採択しました。

Appleは要求されるよりも早くUSB-Cに移行するかもしれないが、技術的な観点から見ると、これは良いことなのだろうか?はい。USB-Cは、Lightningコネクタよりも機能がはるかに優れています。

Lightningコネクタとは何ですか?

Lightningコネクタは、独自の小型8ピン (または16ピン) コネクタで、リバーシブルであり、iPhoneやAppleが製造するその他のさまざまな小型電子機器にデータ転送と電力を供給します。これは、iPhone 5、iPod Touch (第5世代)、iPod Nano (第7世代) を通じて2012年9月に導入されました。6.7mm x 1.5mmの接続では、480 Mb/秒のデータ転送速度を実現できますが、ビデオ出力はサポートされていません。

USB-Cコネクタとは何ですか?

USB-Cコネクタは、さまざまなデバイスタイプやメーカーが使用する業界標準のコネクタです。USB-Cコネクタは24ピン を使用し、1本の ケーブルを介して充電、データ転送、ビデオ出力をサポートします。USB-Cは最大10Gbps (Lightningコネクタの約20倍) の速度でデータを転送できます。最も重要なのは、USB-CポートはLightningポートよりも堅牢で耐久性があり、長期間にわたって信頼性が高くなることです。USB-Cは2014年8月に導入され、2016年7月にIECに採用されたため、Lightningケーブルよりも少し新しいものとなっています。

USB-C: より持続可能でパワフル

最終的に、欧州連合からの指令は、独自のデータ コネクタと業界標準のデータ コネクタ間の不必要な重複を減らすことを目指しています。Appleはこれまで、Lightningケーブルを禁止すると電子廃棄物が増加すると主張してきましたが、すべての小型電子機器をUSB-Cに標準化することで、最終的に新しい充電器やケーブルの生産数が減少する可能性はあります。 技術的な観点から見ると、USB-CはLightningケーブルよりもはるかに進んでいます。しかし、これはAppleが計画していた次のコネクタよりも先進的なものなのでしょうか?私たちには決して分からないかもしれない。

Arrow.comでは、トップ メーカーの USB-Cコネクタ を含むさまざまな種類のコネクタを購入できます。始めるには、以下の人気のUSBタイプCコネクタを見つけてください。

関連商品を見る

12401832E402A

Amphenol Communications Solutions コネクタUSB ビュー

関連商品を見る

MUSBR-M1C1-M0

Amphenol Communications Solutions コネクタUSB ビュー

ArrowPerksロイヤルティ プログラム サインアップ バナーEN


最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here