雷にまつわる多くの神話の一つは、雷は同じ場所に二度落ちることはないというものです。実際には、最初の攻撃を促進した状況がその地域で一定のままであれば、自然の法則により攻撃が繰り返されることになります。
エンパイア・ステート・ビルは、年間平均23回衝突を受けています。シカゴのシアーズタワーは年間約50回衝突を受ける。雷は地球上数マイルの高度で発生するため、地上の物体が雷の発生場所に与える影響は、ほとんどの人が考えるよりもはるかに小さいというのは事実ですが、それでも雷の発生率を高める要因は存在します。塔や高層ビルのような非常に高い建造物は、雲と地面の間の絶縁空気の隙間が大幅に減少するため、影響を受けやすくなります。孤立した物体が衝突される可能性は高くなります。これは、ステップリーダーと呼ばれる衝突の下向きの「触角」が、地面に衝突する前に衝突フィールド内の静止物体に衝突する可能性が高くなるためです。
雷は、システムに発生する可能性のある外部過電圧イベントの中で最も破壊的なものであると言えます。落雷は通常、100,000ボルト、40,000アンペア以上を超えます。適切な回路保護がなければ、1回の落雷でも電気システムが破壊される可能性があり、送電線、変電所、発電所などの大規模な電気システムの多くは、落雷の可能性がより高い地域に建設されています。多くの場合、それらはその地域で最も高い建造物の一つであり、通常は離れた屋外に設置されています。多くの屋外電気システムは、通常の機能の副産物として周囲の空気をイオン化し、空気の導電性を高めます。これらのシステムは、一度の攻撃で複数の攻撃を受けた場合でも、長期間にわたって故障することなく耐えられる必要があります。
幸いなことに、メーカーは過電圧イベントを安全に接地に迂回させる、ますます高度な サージアレスター を開発しています。これらのコンポーネントの多くは、落雷などの大規模な過電圧事象に特化しており、多重落雷機能も備えています。多重攻撃イベント中、最初の防御線はサプレッサーの強さになります。サプレッサーは通常、 ダイオード、ダイオード アレイ、 バリスタ、またはガス チューブです。 Littelfuse のLSP10モジュール シリーズなどの製品は、ラジアル リード金属酸化物で構成され、過熱時に開く熱活性化要素を備えたバリスタを提供します。多くのソリューションでは、複数のバリアとして機能するサプレッサーの組み合わせがあり、サプレッサーが破壊された場合に過負荷が下流に伝わります。
2番目の防御線は壊滅的な切断です。Littelfuse LSP05Gモジュール ソリューションは熱的に保護されており、内蔵の切断装置を備えて設計されているため、壊滅的な障害が発生した場合でも、システムは電源から完全に切り離され、保護された状態が維持されます。これらのソリューションの3番目の利点は、エンジニアが迅速な監視と交換のためにシステムがオフラインであることを示すインジケーターを考案できることです。
壊滅的なシステム障害が発生する必要はありません。適切なサージアレスタ技術を使用すれば、自然界で発生するどのような電圧でもシステムを保護できます。